Entretien d'une génératrice de réserve pour petite entreprise

L'entretien périodique est essentiel au bon fonctionnement de votre génératrice et pour prolonger sa durée de vie. Consultez votre manuel d'utilisateur pour obtenir plus de détails sur l'entretien périodique régulier.

Pour obtenir les manuels des pièces et des opérations, visitez QuickServe Online. Veuillez prendre note que vous devez avoir un compte QuickServe Online pour accéder à ces documents.

Dans des conditions de fonctionnement propices à la chaleur et à la poussière, certaines activités d'entretien doivent être effectuées plus souvent. Gardez un journal des entretiens et des heures de fonctionnement. En enregistrant les entretiens, vous pouvez optimiser la durée de vie utile de votre appareil en plus d'avoir une base pour accompagner des réclamations sous garantie.

L'entretien, le remplacement ou la réparation d'appareils et de systèmes de contrôle des émissions peut être effectué par un établissement ou un individu spécialisé en réparation de moteur. Toutefois, les manipulations sous garantie doivent être réalisées par un concessionnaire ou un distributeur autorisé de Cummins. Dans tous les cas, vous devriez communiquer avec un concessionnaire de Cummins ou avec un technicien certifié pour obtenir des conseils.

Inspection générale

Faites entretenir la génératrice en fonction du calendrier d'entretien périodique inclus dans votre guide d'utilisation. Voici les directives générales concernant l'inspection régulière.

AVERTISSEMENT : Le démarrage automatique de la génératrice pendant un entretien, un service ou une inspection peut entraîner de graves blessures corporelles ou le décès. Mettez l'interrupteur de commande en position éteinte et débranchez le câble négatif (-) de la batterie pour empêcher la génératrice de démarrer pendant le travail.

  • Niveau d'huile – Mettez la commande de l'ensemble de génératrice en position éteinte avec de vérifier le niveau d'huile du moteur.
  • Système d'échappement – Observez et écoutez les fuites du système d'échappement quand l'ensemble de génératrice est en fonction. Éteignez l'ensemble de génératrice si vous trouvez une fuite et effectuez une réparation avant d'utiliser l'ensemble de génératrice.
  • Système de carburant – Vérifiez la conduite d'alimentation carburant et les raccords pour trouver des fuites pendant le fonctionnement de l'ensemble de génératrice. Inspectez les sections du tuyau flexible de carburant pour y trouver des coupures, des craques et des marques d'abrasion. Veillez à ce que la canalisation de carburant ne frotte pas contre d'autres pièces. Remplacez les pièces usées ou endommagées de la canalisation de carburant avant que des fuites ne se produisent.
  • Connexions de la batterie – Vérifiez les bornes de la batterie pour veiller à ce que les connexions soient propres et serrées. Les connexions lâches ou corrodées ont une forte résistance électrique, ce qui rend le démarrage plus difficile. Éteignez l'ensemble de génératrice et débranchez les câbles de batterie corrodés ou lâches (en commençant par le câble négatif [-]) pour le nettoyer et les rebrancher de la manière décrite dans la section d'entretien de la batterie de votre guide d'utilisation.
  • Mécanique – Repérez des dommages mécaniques. Démarrez l'ensemble de génératrice pour observer, écouter et ressentir tous les bruits et vibrations inhabituels. Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air de l'ensemble de génératrice ne soient pas bloquées ni obstruées par des débris. Nettoyez l'accumulation de poussière et de saleté de l'ensemble de génératrice. Ne nettoyez pas l'ensemble de génératrice quand il est en fonction ou toujours chaud. Protégez la génératrice, le filtre à air, le panneau de commande et les connexions électriques de l'eau, du savon et des solvants de nettoyage.
  • Retournez la commande de l'ensemble de génératrice en mode automatique une fois l'entretien terminé.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.