Rudiments de l’électricité pour VR

Une génératrice pour VR fournit de l’électricité à divers pièces d’équipement et appareils dans votre VR. Elle les alimente en électricité en passant par le tableau disjoncteurs. Elle fournit aussi l’électricité à votre convertisseur/chargeur qui charge les batteries de votre VR.

Les génératrices pour VR existent en nombre de grosseurs : de 2 500 à 12 500 watts Les principes de leur fonctionnement demeurent les mêmes. Le moteur à combustion interne convertit l’énergie chimique emmagasinée dans le carburant en énergie mécanique, la rotation. L’alternateur, accouplé au moteur, convertit cette énergie mécanique en énergie électrique. Cette énergie électrique se rend au tableau disjoncteur de votre VR pour alimenter les charges, équipement et appareils à l’intérieur de votre VR.

Les batteries et de votre VR et l’alimentation à terre, lorsqu’elles sont connectées, sont les autres sources d’énergie électrique pour les appareils à l’intérieur de votre VR.

Il y a trois principaux termes d’énergie et d’alimentation associés aux génératrices de VR :

  1. L’intensité (A) est une représentation d’électricité qui traverse un fil ou conducteur. La taille des fils et des disjoncteurs intérieurs détermine la l’intensité possible du VR. La plupart des VR modernes sont munis de fils pour une alimentation à terre de 30 ou 50 A.
  2. La tension (volts) est une représentation de la différence de potentiel électrique présente. Dans le cas typique d’un VR, c’est un CA de 120 V ou de 120/240 V lorsque l’alimentation vient de la terre, d’une génératrice ou d’un onduleur embarqué. La tension est un CC de 12 V lors du fonctionnement à partir des batteries. Il y a beaucoup de luminaires, réfrigérateur à absorption, fournaises à propane liquide et autres appareils qui fonctionnent au CC de 12 V. Les onduleurs modernes convertissent le CC de 12 V et le convertissent en CA de 120 ou 240 V pour faire fonctionner les appareils lorsqu’il n’y a pas d’alimentation venant de la terre ni de génératrice.
  3. La puissance (Watts) est la réelle représentation de l’alimentation où l’on compare les pommes avec les pommes. La puissance est simplement la multiplication de la tension par l’intensité (V x A = W).

Tirez le maximum de votre VR

Abonnez-vous pour recevoir des conseils et des idées que n’importe quel caravanier apprécierait.

Comparaison entre les génératrices de VR à essence, à GPL et à diesel

Le gaz propane liquéfié (GPL), l’essence et le diesel sont les options de carburant les plus communes pour les génératrices de VR.

Les génératrices à GPL ou à essence coutent habituellement moins que les unités au diesel. Les génératrices au GPL sont aussi habituellement plus petites plus légères, ce qui donner une plus grande souplesse en matière d’espace dans les gros véhicules récréatifs. L’odeur de leur échappement est aussi habituellement moins fort. En plus des génératrices à GPL ou à essence et carburateur, il existe aussi des génératrices à injection électronique d’essence pour les VR. La technologie d’injection électronique de carburant dans les modèles de génératrices Onan QG pour VR est la même que celle que l’on utilise dans l’industrie automobile depuis plus de 30 ans.

Tous ces avantages pourraient vous faire penser que les génératrices à GPL ou à essence sont supérieures aux génératrices diesel, mais chaque option de carburant a ses propres avantages.

Les génératrices diesel ont une durée de vie utile bien plus longue que celles à essence ou à GPL. Elles consomment aussi moins de carburant; en outre le carburant diesel coute moins que le carburant GPL. Cette combinaison de consommation de carburant plus faible et de prix du carburant plus petit mènent à des économies supplémentaires pour les utilisateurs de génératrice diesel. Une génératrice diesel vous donne un système de carburant commun selon lequel vous pouvez la faire fonctionner à partir de l’alimentation en carburant principale du véhicule. Beaucoup de génératrices diesel de VR, y compris celles de la série Onan Quiet Diesel, diminuent considérablement le bruit, la vibration et la rigueur aussi.

La génératrice de VR qui vous convient le mieux dépend de la manière dont vous l’utilisez et de vos propres préférences.

La norme en alimentation de VR.

Examinez les génératrices pour VR les plus vendues de l’histoire. Choisissez une alimentation fiable, une utilisation facile et un soutien largement disponible. Il existe une génératrice Onan verte qui répond à vos besoins en matière de VR.

Parlons de génératrices.

Dans le marché pour acheter une génératrice pour votre VR? Devenez vert et allez de l’avant; choisissez une génératrice Green Onan. Parcourez notre réseau d'experts pour trouver celui qui est le plus près de chez vous.

Qu’est-ce qu’une génératrice à onduleur?

Les génératrices à onduleur peuvent produire un courant électrique convenant particulièrement bien aux charges sensibles de VR comme les ordinateurs portatifs et autres appareils intelligents.

Les génératrices à VR, à onduleur ou classiques, utilisent un moteur à combustion interne et un alternateur pour produire de l’électricité. Les alternateurs produisent de l’électricité sous la forme de courant alternatif (CA). La qualité de ce courant alternatif réduit à mesure que la vitesse du moteur est modifiée. Un courant alternatif de moindre qualité pourrait endommager les produits électroniques comme les téléphones mobiles et les ordinateurs portatifs.

Une génératrice à onduleur se caractérise par un circuit à onduleur intégré. Ce circuit à onduleur convertit d’abord le courant alternatif de l’alternateur en courant continu (CC), puis retransforme le CC en CA. Ces conversions CA à CC puis CC à CA garantissent que le CA qui en résulte est de grande qualité quels que soient les changements de vitesse du moteur. Cette capacité de changer de vitesse de moteur sans avoir d’incidence sur la qualité de sortie électrique offre aussi des avantages. Ces avantages réduisent le bruit, la vibration et la consommation de carburant de la génératrice.

La technologie utilisée dans les génératrices à onduleur en fait souvent des génératrices plus dispendieuses que les génératrices classiques.

Une génératrice classique produit aussi une sortie électrique de bonne qualité, mais il faut la faire fonctionner à une vitesse fixe pour ce faire. Pour de nombreuses utilisations de VR, les génératrices fonctionnent à 3 600 tr/min afin de produire un courant électrique de bonne qualité.

 

Trouver la génératrice pour VR silencieuse qu’il vous faut

La conversation humaine normale est à 60 decibels (dB(A)); 80 dB(A), c’est le bruit au bord du trottoir d’une rue à circulation intense; 90 dB(A), c’est le bruit d’une faucheuse rotative.

Il n’y a pas de définition officielle du mot « silencieux » quand on parle des génératrices pour VR, mais il existe une mesure importante en ce qui concerne les exigences du niveau sonore du National Park Service (NPS) : 60 dB(A) à 50 pi.

Pour respecter ces exigences, votre génératrice pour VR devrait avoir un niveau sonore d’à peu près 70 dB(A) ou moins à 10 pi. C’est bien plus silencieux que les exigences du NPS, et cela vous offre le confort auquel vous êtes en droit de vous attendre.

Trouver la génératrice pour VR silencieuse qu’il vous faut, ce n’est pas facile. Voici trois aspects importants à considérer lorsqu’on compare le silence des génératrices :

  • la distance à laquelle le bruit est mesuré;
  • le niveau de charge auquel le bruit est mesuré;
  • l’angle auquel le bruit est mesuré.

 

Les meilleures formes de vente, de service et d’assistance

 

Génératrices portatives pour VR

Il existe deux options populaires aux yeux des propriétaires de VR en ce qui concerne les génératrices : les génératrices portatives et les génératrices pour VR fixes.

Les génératrices portatives ne sont pas encastrées dans votre vehicle. Cela donne comme avantage l’accès facile pour l’entretien. La puissance électrique des génératrices portatives va de 1 000 à 10 000 watts, mais il y en a beaucoup au bas de cette plage quand il s’agit de les utiliser dans un VR. La plupart des génératrices portatives utilisent de l’essence ou du GPL comme carburant. Les génératrices portatives ne peuvent pas utiliser le carburant des réservoirs du VR; à la place, vous les remplissez séparément. Les génératrices portatives ne devraient pas fonctionner pendant que votre véhicule roule. Les génératrices portatives peuvent être réadaptées au-delà de votre VR. Vous pouvez utiliser une génératrice portative dans un chantier, à une soirée de hayon ou chez vous, mais uniquement pour certains appareils. Les génératrices portatives sont de bons choix pour les autocaravanes et les VR qui n’ont pas de compartiment réservé à une génératrice.

Les génératrices pour VR fixes sont installées dans les véhicules et leur donnent les fonctionnalités de bouton-poussoir et de démarrage automatique. Les génératrices pour VR fournissent une puissance de sortie supérieure : entre 2 500 et 12 500 watts. Elles peuvent fonctionner à divers carburants : diesel, essence, GPL. Souvent, elles utilisent simplement le carburant du réservoir du VR. Cela rallonge les intervalles entre les pleins de carburants, car les génératrices pour VR peuvent fonctionner pendant que le véhicule se déplace. Par exemple, vous pouvez alimenter votre climatiseur de toit en utilisant la génératrice pour VR pendant que ce dernier est sur la route. Les génératrices pour VR sont les seuls choix pour les véhicules récréatifs de catégorie A et C aux nombreux aménagements et multiples climatiseurs.

 

Génératrices Onan pour véhicules récréatifs

La gamme de produits de génératrices Onan, personnalisée pour les VR, est fabriquée par Cummins Inc. Les génératrices Onan sont la gamme de génératrices la plus vendue de l’histoire des VR. La millionième génératrice Onan a été produite en 1995, et la deux millionième, en 2010.

La Onan Corporation, née en 1920 en tant qu’entreprise familiale, fut fondée par David W. Onan avec un employé. L’« Onan Ten-Lite Generator », assez puissante pour allumer des ampoules de 30 watts, fut le premier produit de l’entreprise. Au fil du temps, les génératrices Onan ont lancé nombre de premières génératrices pour VR. En 1996, les génératrices Onan comprenaient la première génératrice à vitesse variable à onduleur. En 2000, les génératrices Onan comprenaient la première génératrice pour VR à injection de carburant électronique. Aujourd’hui, la plupart des génératrices Onan sont toujours fabriquées à Fridley, au Minnesota (É.-U.). Ces génératrices Onan sont appuyées par le réseau d’entretien le plus vaste de l’industrie, qui couvre intégralement les 50 États et le Canada.

Les génératrices pour VR Onan offrent une gamme de puissances de 2 500 à 12 500 watts. Des plus petits modèles à essence ou au propane, jusqu’aux gros modèles alimentés au diesel pour les véhicules récréatifs de catégorie A, de type autobus, il existe un modèle pour quelle que soit la sorte de caravaning qui vous intéresse.

La nouvelle Onan QG 2800i / 2500i LP est une génératrice pour VR à essence qui offre des degrés de vibration et d’utilisation silencieuse.

Meilleure génératrice pour climatiseur de VR

Les deux charges les plus importantes qu’alimente un VR sont le ou les climatiseurs et l’onduleur ou le chargeur de batterie. Il y a deux raisons pour lesquelles les climatiseurs sont les charges importantes.

D’abord, il y a la puissance qu’il leur faut. Un climatiseur typique nécessite de 1 200 to 2 400 watts pour fonctionner, ce qui est supérieur à bien d’autres appareils dans votre VR.

Ensuite, il y a le fait que les climatiseurs sont des appareils à moteur. Ces moteurs électriques peuvent prendre jusqu’à trois fois plus de puissance durant les quelques premières secondes de fonctionnement que pendant le fonctionnement normal. Bien que ce soit commun pour tous les moteurs électriques, c’est particulièrement vrai pour les climatiseurs dans le cas où le compresseur essaie de démarrer contre une pression élevée accumulée dans son système de réfrigération.

La meilleure génératrice pour les climatiseurs de VR, c’est celle qui peut prendre en charge ces deux aspects. La génératrice doit avoir la capacité de puissance pour faire démarrer le climatiseur et avoir suffisamment de puissance en surplus pour vous permettre d’utiliser d’autres appareils.

Par exemple, la génératrice Onan QD 3200 pour VR peut prendre en charge un climatiseur de toit et avoir de la puissance à revendre. La Onan QD 6000 peut faire fonctionner deux climatiseurs de 15 000 BTU et avoir de la puissance en reste, et la Onan QD 10000 peut en faire fonctionner trois sans aller au bout de ses possibilités.

Tirez le maximum de votre VR

Abonnez-vous pour recevoir des conseils et des idées que n’importe quel caravanier apprécierait.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.