Votre guide d'achat pour une génératrice embarquée pour VR

Vous envisagez d'installer une génératrice embarquée pour votre VR motorisé ou remorquable ? Il y a quelques aspects essentiels à prendre en considération lors du choix de la génératrice pour VR qui répond à vos besoins. Par conséquent, nos experts en production d'électricité pour VR ont résumé tout ce que vous devez savoir pour l'achat de votre génératrice Cummins embarquée pour VR.

 

Qu'est-ce qu'une génératrice embarquée pour VR ?

Vous pouvez améliorer considérablement votre expérience du VR avec une génératrice embarquée pour VR. Les génératrices pour VR installées vous accompagnent partout où vous allez, causent moins de tracas et offrent une commodité imbattable.

Choisir une génératrice embarquée pour VR vous évite de déplacer votre génératrice lorsque vous changez d'emplacement. Fixée directement dans son propre compartiment à l'aide de boulons, elle est toujours sécuritaire, sûre et protégée des éléments.

Une génératrice installée se branche directement au système électrique de votre VR et peut être démarrée en appuyant sur un interrupteur. Étant donné qu'elle est alimentée en carburant directement du réservoir de carburant de votre VR, vous n'avez pas besoin de bidons d'essence ou de cordons d'alimentation supplémentaires. Vous gagnerez de l'espace et économiserez le temps d'installation, ce qui facilitera la vie sur la route et la rendra beaucoup moins compliquée.

Les génératrices embarquées pour VR peuvent être utilisées dans les véhicules récréatifs motorisés ou remorquables. Cummins propose une variété de tailles et de types de génératrices pour s'adapter à tous les types de véhicules, des fourgonnettes de classe B aux véhicules récréatifs de classe C en passant par les véhicules récréatifs de classe A ainsi que les véhicules à sellette équipés de plusieurs unités de climatisation.

Avec une génératrice intégrée et interconnectée, vous avez du courant par une simple pression sur un bouton, comme à la maison.

 

Avez-vous besoin d'une génératrice embarquée pour VR ?

En termes simples, vous n'avez pas besoin d'avoir une génératrice embarquée pour VR pour un voyage agréable. Cependant, il y a certains avantages à choisir une génératrice installée pour votre VR.

Une génératrice pour VR à montage fixe vous donne accès à l'alimentation dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Elles sont couvertes et protégées, vous évitant ainsi de vous soucier d'une panne de courant, d'avoir à les installer ou à les déplacer, ou encore de devoir gérer des bidons d'essence et des cordons d'alimentation supplémentaires.

Par exemple, Onan QG2800i offre :

  • Un fonctionnement 60 % plus silencieux
  • 50 % d'économie de carburant supplémentaire pour l'essence et 25 % pour le GPL
  • Une capacité d'huile 40 % plus grande
  • Aucun entretien quotidien n'est nécessaire

L'un des avantages exceptionnels d'une génératrice embarquée pour VR est qu'avec la puissance, l'intensité et la tension appropriées, vous pouvez utiliser tous vos appareils en même temps sans avoir à vous soucier d'une panne. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre climatiseur, votre frigo, votre télévision et votre four à micro-ondes tous en même temps, comme à la maison. Plus besoin de choisir l'appareil qui doit être alimenté ou d'utiliser vos appareils à tour de rôle.

Il existe des méthodes simples que vous pouvez utiliser pour restreindre vos options : trouvez les réponses aux questions fréquentes sur la taille des génératrices ici.

 

Génératrices portatives OU Génératrices embarquées pour VR

Vous ne savez toujours pas si une génératrice installée ou portative pour VR est le bon choix pour vous ? Voici quelques aspects à prendre en considération :

 

Génératrices embarquées pour VR OU génératrices portatives pour VR

Génératrices embarquées pour VR Génératrices pour VR portatives
No setup required. Elles nécessitent l'installation et le démontage
Connecté au système électrique de votre VR; commencez par la pression d’un bouton. Branchement requis et alimentation séparée.
Elles sont protégées des éléments. Elles sont exposées.
Elles peuvent être utilisées pendant la conduite. Elles ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite.
Elles peuvent facilement répondre aux grands besoins en électricité ; elles sont dimensionnées et installées de sorte à répondre à vos besoins d'alimentation dans votre VR. Plus vous avez besoin de puissance, plus l'unité nécessaire pour répondre à vos besoins doit être grande.
Puissance de la génératrice installée commune : 4000 à 12500 W Puissance de la génératrice portative commune : 2000 à 4000 W
Elles sont protégées des éléments, vous donnant la capacité de les faire fonctionner, quelles que soient les conditions météorologiques. Elles sont exposées aux éléments, ce qui peut affecter à la fois les performances et votre capacité à les utiliser.
Elles fournissent la puissance dont vous avez besoin partout où vous allez. Elles nécessitent une installation et une source d'alimentation ; moins pratiques avec des restrictions d'utilisation plus importantes.

La commodité est un facteur clé dans le choix du type de génératrice qui convient le mieux à vos besoins. Lorsque vous envisagez d'utiliser une portable generator ou une génératrice embarquée pour VR, les principaux aspects à prendre en considération sont la commodité, le temps d'installation, l'exposition aux éléments, le besoin d'un équipement supplémentaire et les options plus limitées quant à l'endroit où vous pouvez camper.

 

Choisir la bonne taille de génératrice embarquée pour votre VR

Il y a certains aspects à prendre en considération pour choisir la génératrice de taille parfaite pour vos besoins. Il existe de nombreuses options, mais en fin de compte, la taille de génératrice dont vous avez besoin dépend de l'équipement spécifique que vous avez dans votre VR.

Voici un aperçu du type de VR et de la puissance recommandée pour la génératrice :

 

Type de VR Puissance de la génératrice recommandée
Class B Van with one AC unit 2 500 à 2 800 W
Vr de classe C avec une unité de climatisation 3 200 à 4 000 W
VR de classe A avec deux unités de climatisation (15 000 BTU chacune) 5 500 à 8 000 W
VR de classe A avec trois unités de climatisation (15 000 BTU chacune) 10 000 à 12 500 W
Véhicule à sellette avec deux unités de climatisation 5 500 à 7 000 W

 

Les plages varient en fonction de votre équipement, les deux charges les plus importantes de votre VR étant le(s) climatiseur(s) et le convertisseur. Le tableau ci-dessus vous sert d'orientation pour choisir le meilleur choix pour vos besoins. Nous vous proposons d'approfondir la détermination how much power you’ll need en fonction de vos appareils, vos accessoires et vos besoins en alimentation. Continuez à lire pour en savoir plus.

Si vous découvrez les génératrices pour VR, consultez les principes fondamentaux pour une introduction.

 

Fonctionnement d'une génératrice pour VR

 

Alimenter votre génératrice : gaz, diesel ou GPL ?

Les options de carburant doivent également être prises en considération dans le choix de votre génératrice pour VR.

Les carburants les plus utilisés sont le gaz, le gaz propane liquide (GPL) et le diesel, mais lequel vous convient le mieux ?

Les génératrices au gaz et au GPL ont un coût initial inférieur à celui des génératrices nécessitant du diesel. Les unités elles-mêmes tendent également à être plus petites et plus légères que leurs concurrentes.

Vous pouvez également opter pour une génératrice pour VR à injection électronique d'essence. La technologie d'injection électronique de carburant (EFI) utilisée dans les modèles de génératrices pour VR Onan QG est la même technologie que celle utilisée dans l'industrie automobile. L'injection électronique de carburant permet un fonctionnement plus silencieux que les versions à carburateur, et est également plus économe en carburant. Les avantages des génératrices au diesel incluent une plus longue durée de vie du moteur, une consommation de carburant réduite et des économies sur les coûts, étant donné que le diesel coûte moins cher que le GPL. Une génératrice diesel vous donne un système de carburant commun selon lequel vous pouvez la faire fonctionner à partir de l’alimentation en carburant principale du véhicule. De nombreuses génératrices pour VR au diesel, y compris celles de la série Onan Quiet Diesel diminuent considérablement le bruit, les vibrations et les secousses.

La génératrice pour VR qui vous convient dépend de votre utilisation et de vos préférences personnelles.

 

Comment installer une génératrice embarquée pour VR

Bien qu'il soit possible d'installer vous-même une génératrice embarquée pour VR, la plupart optent pour l’installation par un professionnel en raison de la complexité de l'installation et des précautions de sécurité cruciales qui doivent être prises.

Si vous décidez d'installer votre génératrice embarquée, il y a plusieurs choses à garder à l'esprit. Voici quelques-uns des aspects les plus importants :

En tant qu'installateur, vous êtes responsable du choix du groupe électrogène approprié et de son installation correcte. Il doit répondre aux exigences de base de la norme de sécurité des groupes électrogènes pour véhicules récréatifs et sera spécifique à votre véhicule.

Les codes d'installation et les recommandations peuvent changer de temps à autre et varier en fonction de l'emplacement. Nous vous recommandons de consulter les normes d'installation énoncées ici pour référence.

En outre, l'emplacement de votre génératrice embarquée pour VR est important. Vous devez vous assurer d'avoir un accès approprié à un espace dégagé, de sorte que votre génératrice soit correctement ventilée et soigneusement séparée de toute vapeur inflammable. Un montage, une isolation et une ventilation appropriés sont d'une importance capitale pour atteindre une performance et une sécurité optimales.

Vous pouvez en savoir plus sur l'installation de votre génératrice embarquée pour VR ici ou explorer l'un des 1 500 emplacements de ventes et service Cummins pour une installation rapide et facile par des experts.

 

Comment utiliser votre génératrice embarquée pour VR

Qu'il s'agisse de commandes de démarrage à distance ou de systèmes de démarrage automatique faciles à installer, les génératrices Onan embarquées pour VR sont puissantes et faciles à utiliser.

L'un des principaux avantages d'avoir une génératrice embarquée est la capacité de la démarrer en appuyant simplement sur un bouton.

Votre génératrice embarquée pour VR peut être démarrée et arrêtée à partir du panneau de commande de la génératrice ou d'un panneau de commande à distance optionnel à l'intérieur de votre VR. Voici quelques éléments à garder à l'esprit :

  • Avant de démarrer la génératrice, éteignez tout ce qui nécessite une charge électrique importante, comme les climatiseurs.
  • Appuyez longuement sur le bouton de démarrage du panneau de commande.
  • Laissez votre génératrice chauffer pendant quelques minutes avant d'allumer les appareils. Éteignez les climatiseurs et les charges électriques importantes et laissez la génératrice fonctionner pendant 3 à 5 minutes avant de s'arrêter pour qu'elle refroidisse.

Cummins offre également Energy Command -AGS+, un système de commande de démarrage à distance novateur qui vous permet de faire fonctionner votre génératrice à l'aide de votre téléphone ou d'un autre appareil. Grâce à cette technologie facile à installer, vous pouvez démarrer la génératrice pendant que vous êtes loin du VR, vous assurer que la batterie est chargée avant utilisation, réguler la température et démarrer ou arrêter le système à l'aide de commandes vocales ou de votre appareil.

Entretien d'une génératrice embarquée pour VR

Toutes les génératrices nécessitent un entretien périodique pour un rendement fiable. Les intervalles d'entretien dépendent des heures de fonctionnement. Si votre génératrice n'est pas équipée d'un compteur d'heures, installez-en un pour suivre les heures de fonctionnement de votre génératrice.

Le manuel de votre génératrice est une excellente référence pour tout ce que vous devez savoir sur l'entretien. Consultez votre manuel d'utilisation pour connaître les procédures et les intervalles d'entretien propres à votre modèle.

En plus de garder votre génératrice propre et de l'inspecter périodiquement pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée, voici quelques autres conseils utiles :

  • Éteignez tous les appareils par temps froid avant de démarrer votre génératrice.
  • Suivez un calendrier d'entretien basé sur un compteur d'heures de fonctionnement.
  • Vérifiez régulièrement que le système d'échappement n'est pas endommagé.
  • Vérifiez périodiquement le filtre à air et gardez-le propre.
  • Faites régulièrement fonctionner votre génératrice.
  • Suivez les précautions de sécurité indiquées dans votre manuel.
  • Changez le filtre à carburant selon un calendrier d'entretien régulier.
  • Ne faites pas fonctionner la génératrice longtemps sans l'utiliser pour alimenter des appareils.
  • N'essayez pas de régler le carburateur, le régulateur, le starter ou autres composants vous-même.
  • Ne faites pas fonctionner votre groupe électrogène avec la porte ouverte.

Les génératrices embarquées pour VR Onan de Cummins sont soutenues par le plus grand réseau de service de l'industrie aux États-Unis et au Canada pour que vous puissiez toujours bénéficier des services d'experts.

 

Est-ce qu'une génératrice embarquée pour VR convient à vos besoins ?

Bien qu'il y ait de nombreux points critiques à prendre en considération lors du choix du type de génératrice la mieux adaptée à vos besoins, quelques points fondamentaux doivent être pris en compte.

Les génératrices embarquées Onan pour VR offrent une commodité imbattable. Vous avez un accès instantané à une alimentation constante et fiable. En outre, elles nécessitent un minimum d'entretien et éliminent le besoin d'un équipement supplémentaire. De plus, vous n'aurez plus jamais à placer votre génératrice sur votre véhicule ni à la retirer, l'exposant aux éléments, à l'usure et aux risques d'endommagement.

Le choix d'une génératrice embarquée pour VR donne accès à un monde de possibilités. Vous n'avez plus à vous soucier des endroits où vous pouvez ou ne pouvez pas voyager, à passer vos précieuses vacances à gérer une génératrice compliquée et exigeante et à attendre sur un terrain de camping que la génératrice se mette en marche pour que vous puissiez profiter des plaisirs simples de la vie sur la route.

Les génératrices Cummins pour VR offrent une alimentation électrique à la simple pression d'un bouton et le plus grand réseau de service aux États-Unis et au Canada, de sorte que vous pouvez aller n'importe où, n'importe quand.

 

Découvrez les génératrices pour VR de Cummins

Tirez le maximum de votre VR

Abonnez-vous pour recevoir des conseils et des idées que n’importe quel caravanier apprécierait.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.