Profitez davantage de votre aventure en VR grâce à un générateur Cummins installé dans votre VR.
Alimentation constante
Les génératrices Cummins à montage fixe pour camping-car vous donnent une alimentation fiable et constante, comme à la maison. Utilisez la télévision, le frigo et les lumières de votre camping-car et disposez de toute l'électricité dont vous avez besoin.
La liberté d'aller n'importe où
Il n'y a plus de limites maintenant que vous pouvez partir n'importe où avec votre camping-car. Vous disposez de la puissance dont vous avez besoin et avez la liberté d'aller n'importe où, n'importe quand. Notre vaste réseau de soutien n'est jamais loin.
Temps de vacances restitué
La préparation de votre camping-car pour votre camping est désormais facile. Gardez votre prochaine aventure simple et passez plus de temps avec votre famille et vos amis grâce à une génératrice installée.
Profitez pleinement de vos vacances avec une génératrice à montage fixe pour camping-car
Ne ratez pas vos vacances à cause de ces problèmes courants
- Panne d’électricité – votre génératrice manque d’essence ou tombe en panne lorsque trop d’appareils fonctionnent, perturbant vos vacances de détente.
- Vacances et temps en famille gâchés – La mise en place d’une génératrice portative peut être compliquée et prendre du temps. Il occupe également un espace précieux dans le VR, sans compter les bidons d'essence qu'il nécessite.
- Paix interrompue – Les génératrices montées sur place dans votre VR sont fermées et silencieuses par rapport aux autres sources d’alimentation afin que vous profitiez de la paix et du silence.
Devriez-vous choisir une génératrice pour camping-car installée ou portative ? Comment décider
La commodité est primordiale
Est-ce qu'une génératrice installée améliorera vraiment votre expérience en camping-car ? La commodité est une caractéristique primordiale.
- L'investissement dans une génératrice installée en vaut la peine pour de nombreux propriétaires grâce à la protection qu'offre l'installation. La génératrice elle-même est protégée des éléments et fixée dans son propre compartiment. Elle est également sécurisée - elle sera boulonnée dans votre camping-car pour plus de stabilité et de sécurité partout où vous irez.
- Les génératrices installées vous épargnent les tracas de déplacer la génératrice lorsque vous changez d'emplacement. Comme elle ne nécessite pas de bidons d'essence ou de rallonges, vous économisez un espace et un temps d'installation précieux.
- Si une génératrice à montage fixe vous convient, permettez-nous de vous mettre en contact avec un concessionnaire autorisé qui planifiera votre installation et vous guidera tout au long du processus.
- Avec votre génératrice pour camping-car nouvellement installée, vous serez en mesure d'explorer facilement les destinations les plus lointaines, depuis le confort de votre maison sur roues.
Nous nous occupons votre alimentation
0 + années à alimenter le monde
0 M+ Génératrices pour VR vendues
0 + centres de service en Amérique du Nord
Expérience de Chase Briscoe avec la génératrice pour VR Cummins
Néanmoins, dans la nuit
Découvrez la nouvelle génératrice Onan QG 2800i/2500i pour retrouver les dernières innovations qui vous aideront à profiter de la beauté de la nature.
Regarder la vidéo
Foire aux questions ayant trait aux génératrices à montage fixe pour camping-car

Une génératrice à montage fixe dans votre camping-car signifie que vous n'avez pas besoin de sortir une génératrice portative pour votre café du matin. Les génératrices installées facilitent la vie sur la route, et moins de complications signifie plus de plaisir.
C'est la beauté d'une génératrice Cummins à montage fixe. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur et de savourer votre tasse de café. Éteignez-le et vous êtes prêt à prendre la route.
Investir dans une génératrice à montage fixe pour votre camping-car vous permet non seulement d'économiser du temps et des efforts afin que vous puissiez profiter de vos vacances, mais il offre également d'autres avantages.
Voici des réponses à certaines questions fréquentes sur l'installation d'une génératrice dans votre camping-car :
Oui. Vous pouvez utiliser tous vos appareils en même temps si vous le souhaitez. Plus besoin de choisir ou d'utiliser les appareils à tour de rôle.
Oui. Les génératrices à montage fixe peuvent durer plus de 10 ans. Elles sont bien installées dans votre camping-car et sont mieux protégées des intempéries et du vol, ce qui en fait un excellent investissement à long terme avec un excellent rapport qualité-prix comparé à d'autres options.
La dernière chose que vous voulez lorsque vous profitez de la nature est le bruit de vrombissement d'une génératrice en arrière-plan. Vous voulez profiter de la paix et du silence pendant vos vacances. Nous vous aidons à maintenir un environnement aussi silencieux que possible grâce à nos génératrices à montage fixe qui enregistrent jusqu'à 65 décibels (à 10', en demi-charge). C'est l'équivalent d'une musique de fond douce ou d'une conversation normale.
Avec plus de 600 établissements de ventes et service Cummins en Amérique du Nord, nous vous accompagnons où que vous alliez.
Oui. Les terrains de camping sont parfois réservés au préalable. Vous devez donc trouver le vôtre. Mais ne laissez pas cela perturber votre expérience en camping-car. Avec une génératrice Onan, vous avez la capacité d'aller n'importe où, n'importe quand.
Nous sommes prêts à alimenter vos aventures en VR
Avec une génératrice de VR installée, vous serez en mesure de vous concentrer sur votre voyage et les souvenirs que vous créez au lieu de vous inquiéter au sujet des tâches impliquées avec d’autres sources d’alimentation. Imaginez une paisible aventure en VR sans interruption où vous avez la puissance dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nous nous occuperons de l’alimentation pour que vous puissiez vous asseoir, vous détendre et profiter du voyage.
Commencez votre aventure en contactant un concessionnaire près de chez vous