Génératrices à usage commercial et à usage industriel

Capables de démarrer et de supporter la charge en moins de 10 secondes et de supporter la charge nominale en une seule étape, les génératrices à usage industriel de Cummins représentent la fiabilité robuste et les performances électriques et mécaniques éprouvées.

Nos génératrices à usage commercial et industriel sont adaptées aux centrales électriques de pointe, les installations de production décentralisée d'énergie (PDE), l'écrêtement des pointes et la gestion de l'énergie sur de grands sites commerciaux ou industriels. Cummins a entièrement redessiné ses ensembles de génératrices haute puissance pour offrir la fiabilité, l'efficacité et la polyvalence que désirent vos clients.

 

Vendre toutes les génératrices à usage commercial et industriel

 

FAQ des génératrices à usage commercial et industriel

Comment fonctionnent les génératrices commerciales?

Les génératrices à usage commercial peuvent fonctionner sur différents carburants. Les utilisations commerciales fréquentes sont l'alimentation de secours dans les secteurs de soins de santé et des centres de données.

Les hôpitaux ont besoin d'une production d'énergie de secours fiable car une panne de courant pourrait engendrer la perte de vies humaines, étant donné que les systèmes de survie et les blocs opératoires ont constamment besoin d'électricité.

Les centres de données ont aussi besoin d'une alimentation électrique fiable, car une coupure de courant peut mettre en danger des données gouvernementales et commerciales importantes. De nombreux autres secteurs commerciaux choisissent d'installer des génératrices comme alimentation d’urgence, des hôtels aux écoles en passant par les immeubles de bureaux commerciaux.

Les génératrices servent également à fournir de l'énergie en continu dans des installations commerciales et institutionnelles, par exemple dans le cas de systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération). Il est ainsi judicieux d'installer une génératrice dans un grand bâtiment ou un campus ayant besoin de chauffage en plus de l’alimentation électrique. En effet, lorsque l'énergie du combustible est convertie en électricité dans une génératrice, ou même dans une centrale électrique, environ la moitié de cette énergie est perdue sous forme de chaleur. Au lieu de gaspiller cette chaleur, les systèmes de cogénération l'utilisent pour garder le bâtiment chaud, tout en produisant de l'électricité.

Comment fonctionnent les génératrices industrielles?

Les génératrices à usage industriel fonctionnent de la même manière que les génératrices à usage commercial, mais sont généralement conçues pour être plus robustes afin qu'elles puissent fonctionner dans des environnements difficiles. Les génératrices utilisées dans les mines, par exemple, peuvent être exposées à des conditions très poussiéreuses et nécessitent des composants de filtrage de l'air et du carburant améliorés. Celles employées dans les exploitations chimiques et pétrochimiques peuvent fonctionner dans des environnements corrosifs ou explosifs et doivent donc être dotées de dispositifs de sécurité appropriés.

De plus, les génératrices industrielles peuvent être soumises à des exigences de fiabilité accrues. Les opérations de forage pétrolier et gazier, par exemple, peuvent subir des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars de pertes en une seule journée si l'alimentation sur site n'est pas disponible. Dans les exploitations minières, une perte d'alimentation peut signifier une perte de ventilation dans la mine, ce qui mettrait la vie des travailleurs souterrains en danger.

Les génératrices industrielles doivent être configurées de manière à fournir la combinaison de puissance nécessaire - puissance de secours, puissance principale et puissance continue - pour garantir des opérations sûres et efficaces. Il y a un monde de différence entre une génératrice qui garde les lumières allumées dans un immeuble de bureaux du Midwest et une génératrice qui chauffe un bâtiment dans les régions gelées du Canada.

Les services publics d'électricité peuvent également utiliser des génératrices pour alimenter le réseau électrique. En raison de leur grande flexibilité et de leurs capacités de démarrage rapide, ces appareils sont le complément idéal des ressources de production d'énergie solaire et éolienne sur un réseau électrique. Par exemple, lorsque des nuages apparaissent et masquent le soleil, les génératrices peuvent rapidement se mettre en marche et reprendre la charge précédemment desservie par les panneaux solaires.

Les génératrices sont également idéales pour alimenter le réseau électrique sur les îles, où elles viennent de plus en plus souvent s'ajouter aux ressources solaires et éoliennes et au stockage de l'énergie.

Parfois, la distinction entre utilisation commerciale, industrielle et utilitaire est floue. Certaines bases militaires, par exemple, disposent de systèmes de génération qui assurent la disponibilité de l'énergie en cas de panne du service électrique extérieur, mais qui exportent également de l'énergie vers le réseau en temps normal, servant ainsi de centrales électriques pour le réseau public. Similairement, certains centres de données utilisent leurs génératrices de secours comme des mini centrales électriques pour alimenter leur réseau local lorsqu'elles ne sont pas utilisées par le centre de données.

De quelle taille de génératrice à usage commercial ou à usage industriel ai-je besoin ?

La capacité de la génératrice choisie dépend de l’utilisation qui en est recherchée. Il faut s'assurer que la puissance nominale correspond à l'utilisation voulue, qu’il s’agisse d’alimentation d'urgence, d'principale ou continue. Vous pouvez utiliser notre solution en tête de l'industrie, Power Suite, pour comprendre vos besoins en matière de production d'énergie.

Adhérez à la prochaine génération de puissance

Développez votre expertise; abonnez-vous aux dernières nouvelles de l’industrie, les lancements de produit, les technologies et plus encore.

Étude de cas Actions

Cummins célèbre son partenariat à long terme avec la nation Navajo en fournissant une énergie fiable au complexe touristique.

Voir

Une alimentation de secours sur laquelle on peut compter : Deux génératrices Cummins pour que le siège social de la CalBank soit toujours alimenté

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.