Pourquoi la production combinée de chaleur et d'électricité

L'exploitation d'une serre est une opération énergivore. Avec les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité, Cummins aide les serriculteurs à mettre en place des centrales électriques indépendantes qui fournissent de l'électricité et de l'énergie thermique fiables pour alimenter les cultures en serre.

Les conditions du marché sont propices à l’adoption de la production combinée de chaleur et d'électricité

Traditionnellement, les serriculteurs nord-américains n’avaient aucune raison d’évaluer la viabilité des systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité, c’est une technologie de production d’électricité qui est demeurée en périphérie de la sensibilisation publique. En Europe et dans d’autres régions du monde où les coûts énergétiques, le climat réglementaire et les conditions du marché dictent des approches novatrices en matière de production d’énergie, la production combinée de chaleur et d'électricité a pris de l'ampleur. Cummins a été un partenaire de confiance pour la mise en œuvre et la gestion du système de production combinée de chaleur et d'électricité dans ces régions.

Aujourd'hui, les conditions sont favorables à l'adoption de la production combinée de chaleur et d'électricité en Amérique du Nord. Les réserves de gaz de schiste récemment découvertes ont fait baisser les prix du gaz naturel et augmenté les possibilités de créer des centrales indépendantes. Pour les serriculteurs qui bénéficient également des sous-produits de la chaleur thermique et des engrais au CO2, la production combinée de chaleur et d'électricité leur donne une occasion sans précédent d'accroître leur efficacité énergétique, leurs rendements et leurs profits.

Augmentation du rendement avec la fertilisation par le CO2

Étant donné que la demande de production de légumes devrait doubler au cours de la prochaine décennie, les producteurs peuvent utiliser la capacité de production combinée de chaleur et d'électricité pour produire des engrais au CO2 atmosphérique afin de répondre à ce besoin. Le CO2 atmosphérique est une alternative plus écologique aux engrais liquides, mais il augment également la production agricole de  30 pourcent. Avec le CO2 comme engrais, les serriculteurs peuvent créer un environnement propice à la croissance des plantes en améliorant la qualité des produits et la santé générale des plantes.

Générer de l'électricité et de l'énergie thermique sur place

Nos systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité offrent une efficacité et une utilisation énergétiques maximales de 90 %, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques jusqu'à {{#1]} %. Tout surplus d’énergie peut potentiellement être revendu au réseau. Et, puisque la chaleur perdue est récupérée, la production combinée de chaleur et d'électricité peut également répondre aux besoins en chauffage thermique de la serre.

Mise en place d'une serre plus écologique

Avec un système de production combinée de chaleur et d'électricité, les serriculteurs peuvent récupérer deux des déchets les plus courants de nos jours – la chaleur dégagée et le CO2 – et les transformer en gains tangibles. La production combinée de chaleur et d'électricité représente un véritable scénario gagnant-gagnant pour les serrriculteurs en leur permettant d’augmenter simultanément les rendements et de mettre en place des opérations respectueuses de l’environnement. Les experts en production combinée de chaleur et d'électricité chez Cummins peuvent vous aider à faire la transition vers la source d’énergie la plus productive et la plus rentable pour les serriculteurs d'aujourd'hui.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.