Des solutions novatrices

Acoustique
技术
Centre

Regarder la vidéo

Fondement solide

acoustical technology center

Le Centre de technologie acoustique (ATC) de Cummins, situé dans l'usine de systèmes électriques de Cummins à Fridley, Minnesota, dispose d'une chambre d'essai acoustique hémi-anéchoïque capable de tester et d'enregistrer des données acoustiques de précision allant de 20 Hz à 20 000 Hz... la gamme complète de la reconnaissance auditive humaine.

Mesurant 105 pieds de long, 80 pieds de large, et 36,5 pieds de haut, l'ATC est l'un des plus grands de son genre au monde dans le secteur du diesel ou de la production d'énergie et reflète l'engagement de Cummins dans l'innovation, l'ingénierie précise et sa détermination à fournir des produits silencieux pour un avenir durable.

En harmonie avec la durabilité

L'engagement de l'équipe dans l'innovation et l'ingénierie précise se reflète dans la construction de l'ATC. Malgré sa taille massive, plus de trois quarts des matériaux utilisés pour construire le centre ont été recyclés ou récupérés.

Les matériaux de construction incluent des panneaux en métal recyclés ou partiellement recyclés, du béton de cendres volantes et des matériaux de sources locales tels que l'acier fabriqué à partir de minerai extrait du nord du Minnesota. En outre, le centre a été construit sur un site qualifié de réaménagement de site industriel désaffecté par l'U.S. Green Building Council.

home generator shown installed outside of family home

Essais approfondis

Des essais de vérification de 10 000 heures ont été réalisés dans l'ATC afin de développer une série de génératrices d'urgence pour la maison QuietConnect Cummins - produisant environ le même niveau de son que la conversation des humains.

exterior of a cummins powerbox enclosure generator set

Son d'encastrement

Les essais à l'ATC ont facilité la conception du boîtier de génératrices PowerBox Cummins. Des données acoustiques de précision révèlent que le boîtier bloque le son des génératrices QSK78 diesel à grande puissance jusqu'à atteindre le son de la pluie.

portable generator shown outside with a family and their rv camper motorhome

Présence réduite

Grâce aux essais approfondis à l'ATC, Cummins a développé la génération suivante de génératrices potables : l'Onan QG 2800i, qui est 62,7 % plus silencieuse que la gamme de produits précédente avec une amélioration de la consommation de carburant de presque 50 %.

Le meilleur de l'innovation

0 K Hz L'ATC peut effectuer des essais et enregistrer des données acoustiques de précision de 20 Hz à 20 000 Hz - la plage entière de la reconnaissance auditive humaine.

0 La conception de l'installation comprend plus de 2000 cales anéchoïques qui bordent l'intérieur de la chambre.

0 °C Un système sophistiqué de manipulation de l'air transporte 11 Btu/h de chaleur perdue pour maintenir constamment une humidité de 50 % et une température de 23 °C.

0 Mesurant 105 pieds de long, 80 pieds de large et 36,5 pieds de haut, l'ATC est suffisamment grand pour abriter jusqu'à 20 bus scolaires.

Briser les limites en termes d'essais

Regarder la vidéo

S'associer à des leaders du son

Chez Cummins, nous créons des produits qui dépassent le simple respect des exigences sonores de base. Nous sommes fiers de créer des produits plus sûrs permettant d'améliorer les vies de nos vies. Si vous souhaitez tester vos produits à l'ATC, contactez notre laboratoire dès aujourd'hui !

Contactez-nous
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.