Qu'est-ce qu'un micron?

Les particules indésirables que l’on retrouve de nos jours dans les carburants se mesurent en microns. Un micron est une unité de mesure linéaire du système métrique servant à mesurer la distance d’un point à l’autre. Les particules et les contaminants que nous cherchons à éliminer par filtration sont beaucoup trop petits pour être visibles à l’œil nu, avec une loupe, ou même à l’aide d’un microscope de faible puissance. La finesse d’un filtre à carburant, exprimée en microns, est une façon de quantifier la capacité des matériaux filtrants du filtre à éliminer les contaminants d’une taille donnée.

Par exemple, un filtre d’une finesse de 7 microns permet de filtrer les contaminants de 7 microns et plus, tandis qu’un filtre d’une finesse de 3 microns permet de filtrer les contaminants de 3 microns et plus. L’efficacité d’un filtre est une mesure de son rendement de séparation. Il s’agit en général du rapport entre le nombre de particules retenues par un filtre et le nombre de particules présentes dans le carburant qui circule à travers le filtre. Un filtre de 7 microns d’une efficacité nominale de 98,7 % élimine 98,7 % des particules d’une taille égale ou supérieure à 7 microns.

Conformément à la Charte mondiale des carburants (« World Wide Fuel Charter »), Cummins ainsi que d’autres constructeurs de moteurs spécifient un niveau minimal de propreté du carburant de 18/16/13, ainsi qu’une teneur en eau maximale de 200 parties par million. Il s’agit d’un code de trois nombres; par exemple, les nombres 18, 16, et 13 correspondent respectivement au nombre de particules de plus de 4, 6 et 14 microns par millilitre. Pour un millilitre de carburant, le nombre 18 indique la présence d’au plus 2 500 particules d’une taille égale ou supérieure à 4 microns; le nombre 16 indique la présence d’au plus 640 particules d’une taille égale ou supérieure à 6 microns; et le nombre 13 indique la présence d’au plus 80 particules d’une taille égale ou supérieure à 14 microns. Les tailles critiques de particules pour les systèmes d’injection modernes sont de 4 et 6 microns. Ces particules sont plus petites que ce que n’importe quel être humain pourrait détecter à l’œil nu.

Étude de cas Actions

Pulvérisateurs Goldacres – Impulsés par Cummins depuis 1999

Voir

Cummins alimente la croissance de la production mondiale des amandes

Voir

Cummins propulse GUSS – Le premier pulvérisateur autonome pour vergers au monde

Voir

Hardi se tourne vers l’avenir avec Cummins performance Series

Voir

Puissance de la catégorie 4 finale de Cummins pour la gamme de pulvérisateurs Apache

Voir

Cummins contribue à la construction de l’industrie australienne du coton

Voir

Les groupes motopropulseurs Cummins sont le choix de la culture

Voir

Efficacité de pointe

Voir

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.