Produits de filtration

Utilisez les systèmes de filtration pour nettoyer le carburant à chaque étape du processus de manipulation. L'entretien adéquat et le remplacement des systèmes de filtration de carburant recommandés par le fabricant sont essentiels pour garantir la pureté du carburant.

Au cours des dernières années, plusieurs améliorations ont été apportées à la couche filtrante, à la conception du filtre et aux systèmes de filtrations pour améliorer le degré de filtration et l'efficacité du filtre afin d'empêcher le carburant de contourner des éléments et d'améliorer la robustesse du système dans son ensemble. Malgré l'évolution de la filtration de carburant et l'utilisation de la plus récente technologie sur le marché, les filtres à carburant n'ont pas une efficacité de 100 pour cent.

filtre à carburant fleetguardCummins recommande d'utiliser les filtres Fleetguard™ avec couche filtrante NanoNet™ pour votre moteur. Ils offrent jusqu’à 13 fois plus de protection contre les particules de 4 microns et plus. Parmi les principaux problèmes de l'équipement hors route, on retrouve la quantité de vibrations et la charge dynamique, qui secouent le moteur jusqu'à ses composants les plus profonds. NanoNet emprisonne mieux les particules en premier lieu et les empêche de se déloger dans des conditions de tremblements et de vibrations extrêmes. Les particules nocives ne sont pas le seul contaminant du carburant. Bien que secondaire, l'enlèvement de l'eau est également une fonction critique. Les filtres réguliers absorbent graduellement l'eau au fil du temps et laissent éventuellement passer l'eau dans les injecteurs. La structure moléculaire unique de NanoNet ne souffre d'aucune dégradation de sa capacité exceptionnelle à retirer l'eau au cours de la vie entière du filtre à carburant. La différence est particulièrement visible en présence d'un « bouchon » d'eau, qui peut saturer rapidement une couche filtrante traditionnelle et la submerger.
N'oubliez pas que les filtres de catégorie 2 à 3 microns sur le moteur ne doivent jamais être remplis au préalable.

Vous trouverez d'autres renseignements au sujet des filtres NanoNet de Cummins sur le site cumminsfiltration.com.

Système de filtration de carburant par régénération de Cummins – Protégez votre investissement

En ce qui concerne l'équipement dispendieux, les utilisateurs misent sur le temps utilisable du véhicule pour garantir la réussite de leurs activités. L'entreposage de carburant est essentiel pour l'entreprise, tout comme la livraison de carburant filtré, pour éviter une défaillance prématurée de l'injecteur ou du moteur. Le système de régénération de carburant de Cummins garantit la filtration du carburant. Conçu pour être utilisé avec les réservoirs d'entreposage de 10 000 gallons et plus*, le système de régénération de carburant fonctionne en tout temps selon une configuration de recirculation en continu. Avec un fonctionnement de 50 à 100 gallons par minute, le système filtre le carburant avec une efficacité sans pareil :système de régénération de carburant de cummins

  • Élimination de l'eau émulsifiée de 99 % selon SAE J1488
  • Élimination de l'eau libre de 99 % selon SAE J1839
  • Élimination des particules de 95 % à 4 microns selon ISO 19438
  • Élimination des particules de 99 % à 6 microns selon ISO 19438

Intégration simple du système

Le système de régénération de carburant compact s'insère commodément dans un petit espace et ne nécessite qu'un tuyau standard de 2 po et des connexions électriques normalisées pour être branché au réservoir d'entreposage en vrac. Les commandes, la pompe, le filtre en profondeur Winslow et le filtre coalescent se trouvent dans une seule unité robuste pouvant être soulevée facilement avec une grue ou un chariot élévateur à fourche. Une fois l'installation terminée, il est facile d'effectuer la surveillance et l'entretien avec des fonctionnalités intégrées, y compris :

  • Soupape de décharge et robinet de vidange
  • Manomètres
  • Entretien du filtre à chargement vertical

Pour en savoir plus, visitez le site cumminsfiltration.com ou consultez la fiche des caractéristiques techniques.

Additifs

L'ajout d'additifs au carburant diesel avant l'entreposage est une pratique courante. Cummins Inc. n'approuve pas et ne désapprouve pas l'utilisation de tout additif pour carburant qui n'est pas fabriqué ni vendu par Cummins Inc. ou ses filiales. Pour en savoir plus, veuillez consulter le bulletin d'entretien 3379001, consacré aux carburants pour les moteurs de Cummins, accessible depuis QuickServe Online ou par le biais de votre distributeur autorisé local.

™>
Étude de cas Actions

Pulvérisateurs Goldacres – Impulsés par Cummins depuis 1999

Voir

Cummins alimente la croissance de la production mondiale des amandes

Voir

Cummins propulse GUSS – Le premier pulvérisateur autonome pour vergers au monde

Voir

Hardi se tourne vers l’avenir avec Cummins performance Series

Voir

Puissance de la catégorie 4 finale de Cummins pour la gamme de pulvérisateurs Apache

Voir

Cummins contribue à la construction de l’industrie australienne du coton

Voir

Les groupes motopropulseurs Cummins sont le choix de la culture

Voir

Efficacité de pointe

Voir

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Voir

Cummins Powers the Future of Agriculture

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.