Filtration en fabrication et livraison de liquide d'échappement des diesels

Les particules et les contaminants que nous cherchons à éliminer par filtration sont beaucoup trop petits pour être visibles à l’œil nu, avec une loupe, ou même à l’aide d’un microscope de faible puissance.

Qu'est-ce qu'un micron?

Les particules indésirables que l’on retrouve de nos jours dans les liquides d’échappement des diesels se mesurent en microns (μ). Un micron est une unité de mesure linéaire du système métrique servant à mesurer la distance d’un point à l’autre. La finesse d’un filtre à liquide d’échappement des diesels, exprimée en microns, est une façon de quantifier la capacité des matériaux filtrants du filtre à éliminer les contaminants d’une taille donnée.

Par exemple, un filtre d’une finesse de 7 microns permet d’éliminer les contaminants de 7 microns et plus, tandis qu’un filtre d’une finesse de 3 microns permet d’éliminer les contaminants de 3 microns et plus. L’efficacité d’un filtre est une mesure de son rendement de séparation. Il s’agit en général du rapport entre le nombre de particules retenues par un filtre et le nombre de particules présentes dans le liquide d’échappement des diesels qui circule à travers le filtre. Un filtre de 7 microns d’une efficacité nominale de 98,7 % élimine 98,7 % des particules d’une taille égale ou supérieure à 7 microns.

Une filtration et un stockage appropriés du liquide d’échappement des diesels sont essentiels

Tel qu’illustré ci-dessous, une filtration et un stockage appropriés sont essentiels à la fiabilité et aux performances de votre système de traitement secondaire à réduction catalytique sélective, et ce, en raison des grands écarts de finesse des filtres utilisés au cours du processus de fabrication et de distribution du liquide d’échappement des diesels.

def process illustration

Étude de cas Actions

Pulvérisateurs Goldacres – Impulsés par Cummins depuis 1999

Voir

Cummins alimente la croissance de la production mondiale des amandes

Voir

Alimentation de catégorie 4 finale de Cummins pour la gamme de pulvérisateurs Apache

Voir

Cummins contribue à bâtir l’industrie australienne du coton

Voir

Les groupes motopropulseurs Cummins sont le choix de prédilection pour l'agriculture

Voir

Efficacité de pointe

Voir

La série Performance de Cummins permet de réduire la taille du moteur de la déchiqueteuse d'arbres entiers de Bandit Industries

Voir

Cummins intervient pour fournir la puissance et la fiabilité au plus grand tracteur de Kubota de tous les temps

Voir

Amélioration du rendement énergétique et économie d’argent : un guide pour les agriculteurs

Voir

Cummins propulse GUSS – Le premier pulvérisateur autonome pour vergers au monde

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.