INSITE™

Chatee con Asistencia

INSITE™ es un programa de diagnóstico de servicios electrónicos basado en Microsoft Windows que te permite solucionar los problemas de los motores electrónicos Cummins.

 

 

Descargas de software

advertencia El firewall de su compañía podría inhibir la instalación de estos archivos.
Comuníquese con el administrador de su sistema para obtener ayuda en caso de que reciba dicho mensaje.


ATTENTION INSITE USERS: INSITE 8.6 has been released. With this release there is a special requirement customer need to prepare for:

Los usuarios deben tener .NET 4.7.1 instalado para ejecutar la versión actualizada de INSITE. Esto puede afectar a algunos usuarios si su Windows no se ha mantenido actualizado. Vea la información a continuación o las notas de la versión para obtener más detalles.

  • Microsoft .NET Framework 4.7.1 es compatible con Windows 7 SP1, Windows 8.1 y Windows 10.
  • Microsoft .NET Framework 4.7.1 no es compatible con Windows 7 y Windows 8.

Consulte las versiones de sistema operativo en la tabla a continuación.

Sistema operativo Versión Número de compilación
Windows 10< 1607 10.0.14393
Windows 10 1703 10.0.15063
Windows 10 1709 10.0.16299
Windows 8.1 N/C 6.3.9600
Windows 7 SP1 N/C 6.1.7601

slim arrow

All users must upgrade their Cummins Inc. Update Manager client to version 7.3 or later. Users should also consider upgrading their Microsoft Windows Operating System to version 8.1 or newer, as Windows 7 is no longer supported.

DESCARGAR (tamaño: 1.5 GB)

RELEASE NOTES

Nota a los usuarios: Debido a limitaciones del sistema operativo en la profundidad de la carpeta. Extraiga este archivo a C:\Temp or C:\<Name Folder> para que todo se pueda extraer sin problemas. Si extrae esto en Descargas, Escritorio o en otras carpetas bajo la carpeta Usuario, esto provocará errores de extracción que pueden dañar la instalación.

Additionally, this package is not compatible with Update Manager. This is for Administrator Installs Only. Requires Administrative Rights to execute the Setup.exe.

Este ZIP contiene:

  • INSITE™ 8.6.0
  • License Configuration Tool 1.15
  • INSITE™ Guidanz Service
  • INSITE™ ARA

 

Installation Materials:

Tenga en cuenta: estas instrucciones son las mismas para cualquier versión de INSITE 8.X y posteriores. Las capturas de pantalla son solo ejemplos del software utilizado para crear estas instrucciones.

Nota: una vez extraído a C:\Temp, el software INSITE requiere derechos administrativos para su instalación. Haga clic en el archivo BAT y elija "Run as Admin". De manera alternativa, para instalarlo a través de Update Manager, una vez extraído a C:\Temp, elija Source > Browse y seleccione la carpeta donde extrajo Update Manager.

 

Videos de demostración de instalación:

 

DESCARGAR (tamaño: 1.7 GB)

This package is used with Update Manager ONLY to upgrade from INSITE 8.4.X, INSITE 8.5.X, and INSITE 8.6.0.104

Instrucciones de instalación:

Note: Once extracted into C:\Temp, Update Manager is required to install. Choose Source > Browse, and select the folder where you extracted the Update Manager to.

DESCARGAR (tamaño: 234 MB)

This package is used with Update Manager ONLY to upgrade from INSITE 8.6.0.116 production build. If a user has INSITE 8.6.1.79 FT (Field Test) build installed, they will need to follow the instructions in one of the following documents to upgrade correctly to INSITE 8.6.1.96 production build:

  • INSITE 8.6.1 installation instruction for user with INSITE 8.6.1.79 FT build using Internet option LINK
  • INSITE 8.6.1 installation instruction for user with INSITE 8.6.1.79 FT build using Other Package option LINK

Instrucciones de instalación:

Note: Once extracted into C:\Temp, Update Manager is required to install. Choose Source > Browse, and select the folder where you extracted the Update Manager to.

DOWNLOAD (Size: 236.5 MB)

IMPORTANT NOTE:
INSITE 8.6.2 cannot be installed on any Windows 7 operating system. When trying to upgrade to INSITE 8.6.2, a message will be displayed that the operating system is not supported by INSITE. The user will have to upgrade to a supported Windows operating system to be able to upgrade to INSITE 8.6.2.

Este software no está disponible para móviles. Si desea descargarlo para su computadora de oficina o personal, vuelva a esta página desde ese dispositivo.

Licencias de software

Algunos software y aplicaciones móviles de Cummins, incluidos el™ de IMSITE, Guidanz®, PowerSpec y QuickCheck, requieren licencias de software únicas para su uso. Dichas licencias pueden obtenerse en un distribuidor oficial de Cummins. Facilítenos algunos detalles para que podamos encontrar a su representante local.

Resultados

Área de servicio
Teléfono
Email
Nueva Jersey
888-861-5123

Videos de capacitación

Materiales de capacitación

Visão Geral do INSITE, in Brazilian Portuguese (Size: 7 MB)

Search Digital Products & Services Support

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.