INLINE™

Chatee con Asistencia

Nuestros adaptadores DataLink están diseñados para usar con GuidanzTM y permitir la comunicación con el módulo de control electrónico (ECM) para subsistemas de vehículos (por ej., motor, transmisión, sistema de frenos).

Para obtener más información o comprar adaptadores Cummins DataLink, comuníquese con su distribuidor local de Cummins o llame al 1-800-286-6467.

 

 

Descargas de software

advertencia El firewall de su compañía podría inhibir la instalación de estos archivos.
Comuníquese con el administrador de su sistema para obtener ayuda en caso de que reciba dicho mensaje.

 

Descarga de INLINE 5 (32 bits)
Nombre del archivo: I5DriverSetup321.zip
Tamaño del archivo: 14.9 MB
DESCARGAR

Descarga de INLINE 5 (64 bits)
Nombre del archivo: I5DriverSetup641.zip
Tamaño del archivo: 19.6 MB
DESCARGAR

Tenga en cuenta que si tiene un adaptador INLINE 5 o INLINE 4, debe instalar el driver de INLINE 5 adecuado para PC que se incluye en este software. La instalación del software de INLINE 5 es la clásica de ejecución automática, basada en Windows. La versión 5.6.5.4 del archivo de configuración ejecutable instala el driver recientemente lanzado de INLINE 5 para PC, lo cual permite a las aplicaciones de software compatibles con RP1210 comunicarse con el adaptador INLINE 5. En esta descarga también se incluyen la versión más actualizada de reflash utility y la versión 5.46 de firmware; estas versiones se instalarán automáticamente en las correspondientes carpetas de su PC cuando ejecute el programa de instalación, tal como se indica más abajo. Tenga en cuenta que si tiene problemas con un indicador de líquido de escape diésel, debería usar la versión 5.7.0.1 del driver, que tiene la versión 5.47 del firmware.

Instrucciones de instalación:

  1. Descargue el archivo zip correcto de INLINE 5 haciendo clic en el enlace de arriba (tenga en cuenta que si no tiene un sistema operativo de 64 bits, debería usar el archivo de 32 bits).
  2. Abra el archivo y extraiga el ejecutable usando el software para comprimir/descomprimir.
  3. Haga clic en el menú de inicio de Windows y luego, en Ejecutar.
  4. Haga clic en el botón Buscar y busque los archivos que ha descargado. (Use la versión 5.6.5.4, a menos que tenga problemas con un indicador de líquido de escape diésel, en cuyo caso debería usar la versión 5.7.0.1).
  5. Haga clic en el botón OK para instalar el driver de INLINE 5, reflash utility y firmware correctos en su PC.
  6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación.
  7. Use el cable DB25 que tiene para conectar su adaptador INLINE 5 a la energía de más de 8 V a más de 50 V.
  8. Use su cable serial adaptador de DB9F a DB9M o cable USB para conectar el adaptador INLINE 5 al puerto de comunicación correspondiente de la PC.
  9. Follow the Driver Installation, Reflash Instructions, and Quickstart Guide located below.

Recursos adicionales:

INLINE 6 (número de pieza 2892092)

Descarga de INLINE 6 (32 bits)
File Name: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Tamaño del archivo: 64.8 MB
DESCARGAR

Descarga de INLINE 6 (64 bits)
File Name: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Tamaño del archivo: 64.8 MB
DESCARGAR

Tenga en cuenta que si tiene un adaptador INLINE 6, debe instalar el driver de INLINE 6 para PC que se incluye en este software. La instalación del software de INLINE 6 es la clásica de ejecución automática, basada en Windows. El archivo de configuración ejecutable (que figura más abajo) instala el driver más reciente de INLINE 6 para PC, lo cual permite a las aplicaciones de software compatibles con RP1210 comunicarse con el adaptador INLINE 6. En esta descarga también se incluyen las versiones más recientes de reflash utility y de firmware, las cuales se instalarán automáticamente en las correspondientes carpetas de su PC cuando ejecute el programa de instalación, tal como se indica más abajo.

Instrucciones para el reflash:

  1. Descargue el archivo zip correcto de INLINE 6 haciendo clic en el enlace de arriba (tenga en cuenta que si no tiene un sistema operativo de 64 bits, debería usar el archivo de 32 bits).
  2. Abra el archivo y extraiga el ejecutable usando el software para comprimir/descomprimir.
  3. Haga clic en el menú de inicio de Windows y luego, en Ejecutar.
  4. Haga clic en el botón Buscar y busque el archivo que ha descargado.
  5. Haga clic en el botón OK para instalar la versión más reciente del driver de INLINE 6, reflash utility y firmware en su PC.
  6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación.
  7. Use el cable DB25 que tiene para conectar su adaptador INLINE 6 a la energía de más de 8 V a más de 50 V.
  8. Use su cable serial adaptador de DB9F a DB9M o cable USB para conectar el adaptador INLINE 6 al puerto de comunicación correspondiente de la PC.
  9. Follow the Service Instructions and Quickstart Guide located below.

Recursos adicionales:

Descarga de INLINE 7 (número de pieza 5299899)
Nombre del archivo: INLINE7_2.7.0.3.zip
Tamaño del archivo: 15 MB
DESCARGAR

Recursos adicionales:

Este software no está disponible para móviles. Si desea descargarlo para su computadora de oficina o personal, vuelva a esta página desde ese dispositivo.

Preguntas y respuestas

Search Digital Products & Services Support

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.