¿POR QUÉ ELEGIR PIEZAS ORIGINALES? LOS BENEFICIOS

¿Por qué debería considerar las piezas originales Cummins?

A veces puede resultar difícil ver la diferencia entre las piezas originales de Cummins y las no originales. Las piezas no originales pueden ajustarse a un producto Cummins, pero no se fabrican ni se vuelven a fabricar con los mismos procedimientos o materiales según las especificaciones exactas de Cummins.

Confiar en las piezas originales Cummins es la mejor manera de garantizar una larga vida útil de su motor. A continuación le explicamos por qué:

menos tiempo de inactividad

Cummins ha probado más de 237 componentes no originales, incluidos pistones, aros, válvulas, camisas de cilindros, vástagos y pasadores, así como elementos incluso más pequeños, como resortes y clips de retención. Los resultados fueron reveladores, por decir lo menos. Siga esta serie mientras analizamos la diferencia.
 

Conozca más

engranajes

Muchos fabricantes de piezas de la competencia intentan aplicar ingeniería inversa a las piezas de Cummins y fabricar algo razonablemente parecido a un precio más económico. El problema es que, por lo general, estas piezas no originales no cumplen con las especificaciones críticas, ni dimensionalmente ni desde el punto de vista de los materiales.

Conozca más

Medición

Hoy en día, los proveedores de piezas no originales desarrollan piezas que creen que se ajustan a su motor Cummins. Si bien los ahorros iniciales pueden ser atractivos, a menudo existen diferencias en comparación con la pieza original Cummins QSK que es posible que pueda o no ver a simple vista. Su pieza genuina desempeñará el mismo o mejor que el original.

Conozca más

DPF

En un estudio reciente, comparamos DPF Cummins originales con DPF "will-fit" en vehículos equipados con motores 2007 ISX15 en condiciones de funcionamiento reales. La diferencia en el rendimiento era el escalonamiento.

Conozca más

Holset

El reemplazo correcto del turbocompresor Holset garantiza menos tiempo de inactividad, mejor rendimiento de energía y mayor ahorro de combustible durante varios años. Ponemos a Holset a prueba para demostrar los riesgos de turbos universales, reconstruidos, reparados o reacondicionados. No se arriesgue con turbocompresores no originales.

Conozca más

HAY UNA DIFERENCIA

El uso de piezas no originales hace más que comprometer el rendimiento de su motor de alta potencia. Pone en peligro su negocio y dificulta el cumplimiento de las expectativas de los clientes. Las piezas originales de Cummins vienen con una garantía del fabricante, lo que garantiza protección financiera y tranquilidad. Es probable que el monto que ahorre por adelantado al utilizar repuestos no originales le cueste mucho más en el futuro. Cuando su rentabilidad y reputación dependan de ello, utilice repuestos originales Cummins para garantizar un rendimiento continuo en un mundo que está siempre en funcionamiento.

Conozca más

MOTORES CUMMINS RECON®

Los motores y piezas origianles Cummins ReCon® le brindan una solución rentable, ecológica y sin sorpresas que hace que su equipo con motor Cummins vuelva a funcionar rápidamente. Pero no se quede con nuestra palabra, observe y escuche lo que sucedió cuando uno de los principales puertos de Malasia reacondicionó su flota de equipos con motores Cummins ReCon®.

Conozca más

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.