Cummins exhibirá su concepto de sistema de energía para RV híbrido en Florida RV Supershow 2023

Fridley, Minesota
""

El líder mundial en tecnología y energía, Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunció hoy que su nuevo sistema de energía híbrida para la industria de los RV estará en exhibición en el Florida RV SuperShow, a partir del 18 de enero, en el recinto ferial del estado de Florida. El Concept Power System combina la tecnología de batería de iones de litio líder en la industria con generadores Onan RV. El resultado es un paquete de energía integrado que ofrece emisiones reducidas, funcionamiento en modo silencioso y administración inteligente de cargas con una interfaz de usuario simple.

La pantalla conceptual de Cummins contará con un generador onan QG 2800i, un paquete de baterías de iones de litio de grado automotriz 6.7 kW-h y un exclusivo centro de distribución de energía. El concentrador de distribución de energía contiene los componentes de inversor, convertidor y cargador en un tamaño de paquete compacto. La combinación del generador de 2.8 kW con la batería de iones de litio permite que los RVers tengan la misma cantidad de energía accesible que un generador de 5 kW más grande con menos emisiones y menos ruido o vibración. El sistema inteligente también está listo para la energía solar y acepta hasta 500W de entrada solar.

Cómo funciona

"A fin de mejorar la vida de las personas al impulsar un mundo más próspero, la exploración de nuevas tecnologías no es solo la medida correcta para nuestro negocio, sino vital para un futuro más sostenible", dice Theodosia Rush, Gerente General de Cummins Mobile Power.

Cummins se dedica a hacer posible que los RVers disfruten de más libertad en sus aventuras. Un sistema de energía híbrido como este permite a los campistas salir más lejos y permanecer más tiempo sin el temor de no tener energía porque combina los mejores aspectos de la tecnología de generador de iones de litio y de montaje fijo. Las baterías ofrecen un funcionamiento silencioso y el generador a bordo garantiza que esas baterías nunca se agotan a cero carga. Los RVers pueden disfrutar de la libertad de deambular y de la tranquilidad de que la energía siempre estará disponible.

Recién salida de la red

El emparejamiento de generadores Onan y la tecnología de iones de litio respalda directamente un ambiente más limpio y el objetivo de llegar a un mundo con emisiones netas cero. La transición a un futuro descarado comienza ahora, pero tomará tiempo para que se materializa en su totalidad. Durante esta transición tecnológica, Cummins se compromete a ofrecer una cartera de soluciones de energía para satisfacer las cambiantes necesidades de la industria de los vehículos recreativos. El 2024 de la placa de aire de California (CARB) que cumple con el motor pequeño fuera de la carretera (SORE), el concepto híbrido es un paso importante en esa dirección.

Con el objetivo de solidalizar el equipo de Cummins con la industria de los RV, el segmento de los sistemas de energía ha alineado a un grupo especial de expertos en funciones cruzadas centrado enteramente en ofrecer soluciones de energía auxiliar optimizadas para vehículos recreativos y comerciales. Cummins está entusiasmado con el futuro de esta industria dinámica y continuará haciendo las decisiones estratégicas que hacen que la vida de las personas sea mejor.
 

Acerca de Cummins Inc.

Cummins Inc., líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y brindan mantenimiento a una amplia cartera de soluciones energéticas. Los productos de la compañía abarcan desde soluciones de energía integrada de combustión interna, eléctrica e híbrida hasta componentes que incluyen filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microrredes, baterías, electrolizadores y pilas de combustible. Con sede en Columbus, Indiana (EE. UU.), desde su fundación en 1919, Cummins emplea aproximadamente a 73,600 personas comprometidas con impulsar un mundo más próspero a través de tres prioridades de responsabilidad corporativa global fundamental para comunidades saludables: educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades. Cummins atiende a sus clientes en línea, a través de una red de ubicaciones de distribuidores independientes y de propiedad de la empresa, y a través de miles de ubicaciones de distribuidores en todo el mundo, y ganó alrededor de $2.2 mil millones en ventas de $28.1 mil millones en 2022.

Contacto de medios
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.