Cummins Rail amplía la oferta de productos de diésel limpio con el módulo de energía locomotora QST30 nivel 4

Columbus, Indiana
Locomotora Cummins con motor QST30

Cummins Inc. (NYSE: CMI) está ampliando su oferta al segmento del mercado ferroviario con su incorporación del módulo de potencia de locomotora QST30 nivel 4 limpio y confiable.

El módulo de potencia de locomotora QST30 de Cummins contará con un motor, un alternador, un sistema de emisiones de reducción de catalizador selectivos (SCR) y un paquete de radiador con otros componentes relacionados con el motor, todo en un patín estándar. Con capacidades de potencia que va desde 1 a 000 caballos de fuerza hasta 1, 500 de potencia, el QST30 tiene un tamaño perfecto para las locomotoras de realimentación. Reduzca el consumo de combustible y califique para recibir financiamiento del gobierno de nivel 4 de la EPA con esta solución fácil de instalar y colocar.

"Cummins se complace en ofrecer el módulo de energía QST30 Tier 4 para locomotoras de remotorización", dijo Regina Barringer, gerente general global, ferroviaria y defensa. "Nuestros clientes se beneficiarán de mejoras en el desempeño y las emisiones con esta solución desplegable. El módulo de energía QST30 de Cummins hace que sea fácil para los clientes modernizar sus activos ferroviarios para obtener el máximo valor de sus equipos. "

Los módulos de energía para locomotoras de Cummins son la manera ideal de actualizar una locomotora a una energía de diésel limpia y confiable. El éxito de un ferrocarril depende de maximizar la vida útil de los equipos de capital intenso, como las locomotoras. Cummins es un experto reconocido en la repotenciación de unidades más viejas con tecnología de motor moderna y soporte de instalación necesarios para completar proyectos a tiempo con un tiempo de inactividad mínimo.

El módulo de energía de locomotora QST30 fue diseñado como una actualización directa a un motor de diésel moderno y limpio. El módulo de energía de la locomotora usará la tecnología probada de reducción catalítica selectiva para alcanzar emisiones de nivel 4. La tecnología de reducción catalítica selectiva de Cummins es una solución efectiva que reduce las emisiones de NOx y mejora el ahorro de combustible, sin dejar de ser prácticamente libre de mantenimiento. Los clientes de Cummins Rail prefieren el sistema de reducción catalítica selectiva de la compañía porque, a diferencia de la recirculación de gases de escape (EGR), el SCR produce menos calor residual, lo cual reduce las cargas del sistema de enfriamiento y la pérdida de Actualmente se usa en una variedad de aplicaciones para reducir las emisiones en el sitio para los astilleros de conmutadores, los puertos y los sitios industriales. Esta solución brindará flexibilidad a los clientes en sus operaciones y ofrece un costo total de propiedad mejorado que los clientes esperan con cualquier solución de Cummins. Cummins se enorgullece de impulsar las operaciones ferroviarias al desarrollar la próxima generación de soluciones de energía ferroviaria que utilizan una amplia variedad de innovaciones de energía, soluciones de emisiones y tecnologías conectadas.

Los clientes pueden esperar que el módulo de energía de la locomotora QST30 esté disponible en q1 de 2022.

Acerca de Cummins Inc.

Cummins Inc., un líder mundial en energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y servicio una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía van desde motores diésel, gas natural, eléctricos e híbridos y componentes relacionados con el tren motriz que incluyen filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de manejo de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, baterías, sistemas de potencia electrificada, productos de generación de hidrógeno y pilas de combustible. Con sede en Columbus, Indiana (EE. UU.), desde su fundación en 1919, Cummins emplea aproximadamente a 57,800 personas comprometidas con impulsar un mundo más próspero a través de tres prioridades de responsabilidad corporativa global fundamental para comunidades saludables: educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades. Cummins atiende a sus clientes en línea, a través de una red de ubicaciones de distribuidores independientes y de propiedad de la empresa, y a través de miles de ubicaciones de distribuidores en todo el mundo, y ganó alrededor de $1.8 mil millones en ventas de $19.8 mil millones en 2020. Más información en cummins.com .

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.