Cummins proporcionará la energía para el nuevo autobús urbano eléctrico de batería de Letenda: el Electrip®

Longueuil, Quebec (Canadá)

Letenda, un fabricante de autobuses canadiense, anunció hoy que Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha sido seleccionada para alimentar su nuevo vehículo demostrador eléctrico de la batería, el autobús Electrip® Transit. El® Electrip es un autobús de transporte de 30 pies y cero emisiones impulsado por Cummins y se espera que se presente a principios de 2022.

"Estamos orgullosos de colaborar con Cummins, con quien compartimos los mismos valores de innovación y sostenibilidad", dijo Nicolas Letendre, Presidente de Letenda. "Cummins tiene un historial probado de ofrecer soluciones de energía líderes para la industria de los autobuses y como líder mundial en el tren motriz. Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes una solución segura, eficiente y confiable para la transición de los autobuses impulsados por diésel ".

Diseñado específicamente para el mercado norteamericano, el nuevo autobús eléctrico de batería de Letenda utiliza el sistema eléctrico de batería probado de Cummins, que ofrece diagnósticos remotos y conectividad inalámbrica. El® Electrip cuenta con tres paquetes de baterías que ofrecen una capacidad de 222 kWh y es compatible con la carga rápida de CC y la recarga de plug-in. Cummins proporcionó el tren motriz electrificado completo, incluidos los controles del tren motriz, las baterías, el motor de propulsión, la electrónica de potencia, los controles de carga y los sistemas de conectividad.

"Cummins está encantado de trabajar con Letenda para impulsar su autobús de transporte de emisiones nulas", dijo Amy Davis, Vicepresidenta y Presidenta de New Power en Cummins. "Letenda ha diseñado completamente su autobús desde las ruedas hasta la electrificación, lo cual es emocionante para nosotros y para nuestros clientes. Esta demostración expande las soluciones eléctricas a batería de Cummins a aplicaciones de autobús de transporte público más pequeñas, lo que puede ayudar a las comunidades a cumplir con los objetivos de sostenibilidad ".

Cummins y Letenda buscarán expandir esta colaboración en el futuro a medida que Letenda planea comercializar su autobús de transporte de emisiones cero a través de Canadá y los Estados Unidos. El® Electrip se manifestará con una autoridad canadiense de transporte público en la provincia de Quebec.
 

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.