Menos residuos, la misma camioneta legendaria Pick-up

empleados delante de guantes

Ya sea que se trate de la potencia, la confiabilidad o la durabilidad, el 75% de todos los propietarios de camionetas para trabajo pesado RAM 2500 y 2500 eligen el motor turbo diésel 6.7 L opcional de Cummins Inc. Fabricación de este legendario motor se está volviendo cada día más limpio.

En abril de 2022, el Gerente de materiales indirectos de Columbus Mid-Range Engine (CMEP), Sven Creutz y líder de mejora continua, Clayton Johnson, implementó un programa de reciclaje de guantes de nitrilo para desviar los desechos de los vertederos. Pero, ¿qué son los guantes de nitrilo y cuál ha sido el impacto del programa de la planta hasta el momento?

¿Qué son los guantes de nitrilo?

Probablemente haya visto los guantes de color púrpura brillante, naranja o azul en el consultorio de su médico, farmacia o tienda de automóviles local. guantes de nitrilo son una práctica de EPI estándar en muchos entornos de laboratorio de alimentos, industriales y químicos. Estos guantes de goma sintéticos, fabricados a partir del nitrilo compuesto, son particularmente populares debido a su resistencia química y a la abrasión. Son a prueba de agua, grasa y aceite, lo que a menudo los hace la mejor opción en los guantes, más que otros como el látex, para ocupaciones que trabajan largas horas y se exponen a sustancias nocivas.

¿Cómo se usan los guantes de nitrilo en CMEP?

Para empleados de plantas, los guantes de nitrilo funcionan como una segunda barrera para proteger a los empleados de Cummins de la exposición a productos químicos y lesiones dañinos mientras inspeccionan el motor de diésel de 6,7 litros. Los empleados suelen usar guantes de nitrilo como una capa base bajo un par de guantes más grueso por motivos de seguridad.

Por el contrario, también protegen los residuos que los empleados pueden tener en sus manos para contaminar productos.

Cada hora, los empleados de las plantas cambian sus guantes como un requisito para cumplir con los estrictos estándares de calidad del producto. Si bien el uso de los guantes protege tanto a los empleados como a los productos de Cummins, los residuos producidos pueden ser grandes. Los guantes de nitrilo son un artículo de PPE de un solo uso; después del primer uso, no se pueden volver a usar para protegerse contra sustancias nocivas que podrían quedar en la superficie.

Los guantes de nitrilo se consideran menos biodegradables que sus homólogos de látex y a menudo no son reciclados debido a su uso en instalaciones donde podrían estar contaminados y, por lo tanto, considerarse demasiado peligrosos para ser reutilizados.

En un año, 800 empleados de la planta de motores de rango medio de Cummins pueden pasar por más de 530 casos de guantes de nitrilo, lo que equivale a unos 875, 000 guantes.

El impacto del programa de reciclaje de guantes de nitrilo

Kimberly-Clark Professional , Corporación global dedicada a producir seguridad para consumidores y empresas, salubridad y productos higiénicos, y uno de los primeros fabricantes en ofrecer un programa de reciclaje para PEE no peligroso, se asoció con la planta para reciclar y reutilizar sus guantes de nitrículo biodegradables.

La planta llena Gaylords llenos de guantes de nitrilo cada dos semanas y las envía para que sean ordenadas por una organización sin fines de lucro en Virginia Occidental, Rightcycle, que ofrece trabajos para trabajadores discapacitados y desfavorecidos. Los guantes usados y no contaminados luego se convierten en pellets de plástico y se fabrican en nuevos productos, como contenedores de almacenamiento, estantes y sillas de jardín. Al final, la planta de motores de rango medio de Columbus ha creado un ciclo de vida para los guantes de nitrilo a la vez que crea trabajos, explicó Creutz.

Desde que se lanzó el programa, la planta ha reunido y enviado una tonelada de guantes a la instalación de Rightcycle. Si la planta continúa haciendo uso de un promedio de 530 casos de guantes, normalmente pasan por un año, podrían esperar desviar casi 3,75 toneladas de desechos de los vertederos cada año.

La planta de motores Columbus Mid-Range puede alcanzar los 2030 objetivos clave incluidos en estrategia de Cummins en el planeta 2050 al crear un ciclo de vida circular para los materiales, además de generar menos residuos en instalaciones y operaciones a través del programa de reciclaje. Para los propietarios que buscan motores de fabricación sostenible, la planta de motores de gama media de Columbus está estableciendo el estándar.


haga clic aquí para obtener más información sobre iniciativas clave de sostenibilidad en CMEP.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y brindan servicio a una amplia cartera de soluciones energéticas. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna hasta soluciones y componentes de energía integrada eléctricos e híbridos, como filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microrredes, baterías, electrolizadores y pilas de combustible.

Ventajas de los motores de diésel

""

los motores Advanced diesel son algunas de las opciones con mayor consumo de combustible y energía en el mercado, pero son solo el comienzo de sus ventajas. Algunas de sus ventajas son emocionales. Durante cien años, las personas han estado disparando un motor de diésel para comenzar su día de trabajo. Pero el impacto ambiental de esa economía ahora está en aumento en las regulaciones. Los sistemas de postratamiento innovadores y la ingeniería de vanguardia permiten que los propietarios operen con emisiones netas cero y operaciones de suplemento con mezclas de biodiésel. Esto aborda la principal desventaja de diésel, su impacto ambiental, y permite que este combustible forme parte de la energía que impulsa el futuro.

Revisemos las cuatro ventajas de alto nivel de los motores de diésel modernos.

Ventaja 1: ahorro de combustible diésel

Los vehículos de diésel pueden viajar 20% a 35% más lejos en un solo galón de combustible que los vehículos de gasolina de tamaño similar. La comparación de ahorro de combustible diésel con biodiésel también revela que el diésel con bajo contenido de azufre puede ser la opción superior. Por ejemplo, B100 biodiésel en particular es aproximadamente un 7% menos eficiente que el diésel, según el centro de datos de combustibles alternativos del Departamento de energía de EE. UU. . Sin embargo, el biodiésel B20 es más o menos equivalente al diésel regular en su potencial de ahorro de combustible.

¿Cuál es el ahorro de combustible del diésel? Una comparación limitada de vehículos de pasajeros por el tonto del Motley demostró que el diésel es un 29% más eficiente en la carretera y un 24% más eficiente en la ciudad. Para vehículos comerciales, el diésel es la mejor opción disponible en áreas sin infraestructura de gas natural o hidrógeno, e incluso en esas áreas, el diésel aún es preferible.

Ventaja 2: los motores de diésel requieren menos mantenimiento

Si está pensando en "hacer que los motores de diésel tengan más problemas", la respuesta es que tienen menos. Hay menos piezas en general en un motor de diésel que un motor a gasolina, lo que significa que menos componentes se rompen o necesitan reparación. Por ejemplo, los motores de diésel no tienen bujías. Esto deja menos espacio para fallas eléctricas y reduce la necesidad de mantenimiento y conservación por parte del propietario. Se produce menos desperdicio y se logran ahorros de costos!

¿Cuál es el principal problema con los motores de diésel? Por muchas cuentas, sobrecalentamiento. Los motores de diésel son poderosos y se ponen a un uso más duro en todas las condiciones ambientales. Pero con solo un poco de mantenimiento regular, los motores de diésel avanzados de Cummins Inc. están a la potencia de cualquier desafío.

Ventaja 3: potencia de diésel alta torsión

¿Cuáles son los beneficios de rendimiento de un motor de diésel? Los motores de diésel ofrecen mejor aceleración, remolque y potencial de acarreo que sus homólogos de gasolina. Esto se debe a que dentro de un motor de diésel, el pistón se eleva a la parte superior del cilindro, mientras que en un motor a gasolina se detiene. Los motores de diésel comprimen más rápidamente el aire, lo que brinda más potencia para trabajar. Las características como un turbocompresor permiten que el aire extra ingrese a un motor de diésel para que pueda ofrecer potencia también. Cummins se centra en turbocompresores para motores de diésel medianos y pesados para mejorar la eficiencia y lograr ahorros en los costos.

Ventaja 4: los motores de diésel tienen una vida útil prolongada

Los motores de diésel están fabricados para soportar alta compresión y trabajo duro. Eso significa que también duran mucho tiempo. En Cummins, estamos comprometidos a hacer que nuestros motores duren con menos mantenimiento requeridos por los propietarios. Los sistemas de postratamiento simplificados, los intervalos de drenaje de aceite más largos y los filtros libres de mantenimiento son solo algunas de las características de nuestra línea de motores de diésel. Estas innovaciones significan mejores Finanzas en marcha mientras se mantiene en el negocio esencial de mover paquetes y personas desde donde están hasta donde se dirigen.

Cummins ofrece diésel potente, confiable y responsable

¿Es mejor el diésel para la economía? Desde muchas perspectivas, sí. El diésel es una tecnología familiar y arraigada en granjas, sitios de trabajo, carreteras y ferrocarriles en todo el mundo. Como todos estos sectores económicos y otros toman medidas para cumplir con las regulaciones sobre emisiones, el diésel no tiene que abandonar la ecuación.los sistemas de postratamiento Cummins pueden convertir las emisiones de diésel en gas de nitrógeno y vapor de agua, lo que permite que el diésel mantenga su lugar potenciando la vida sin preocuparse por el impacto ambiental y el cumplimiento.

En 1919, Clessie Lyle Cummins fundó Cummins para cumplir con su visión de un motor de diésel mejorado. Desde entonces, nunca hemos dejado de superar los límites de la posibilidad, desde innovar el diésel limpio a combustibles alternativos como el de gas natural y el de hidrógeno .

Las ventajas de los motores de diésel son muchas, y Cummins quiere ayudarlo a aprovechar al máximo sus beneficios. Conozca más sobre la aplicación de nuestros motores en todas las industrias , o encuentre una ubicación de distribuidor cerca de usted para servicio o asistencia.
 

Preguntas frecuentes acerca de los motores de diésel

Camión semi en carretera con puesta de sol

El tema de los motores de diésel avanzados puede llegar rápidamente a ser sumamente técnico y convertir una pregunta simple en un análisis de inmersión en profundidad. Nuestro equipo de Cummins quiere que este y los temas circundantes sean tan digeribles como sea posible, razón por la cual hemos reunido esta página de preguntas comunes que hemos encontrado en los motores de diésel de avanzada circundantes.

¿Cuál es la vida útil de un motor de diésel?

Los motores de diésel son máquinas robustas que tienen una vida útil más larga de lo que cabría esperar. La vida útil de un motor de diésel promedio está en cualquier lugar de 400, 000 millas a 1, 000, 000 millas, mientras que la vida útil promedio de un motor a gas es de aproximadamente 200, 000 millas. ¿Por qué? Los motores de diésel están diseñados de manera diferente a los motores de gasolina, lo que significa que tienen más espacio dentro del motor para que más aceite se mueva libremente. Esto permite que los componentes del motor funcionen más tiempo en niveles óptimos. Otros factores clave en la durabilidad de los motores de diésel son su diseño general y su aplicación se usa en comparación con otros motores.

¿Cómo diagnosticar problemas con el motor de diésel?

Los problemas del motor de diésel pueden afectar significativamente la longevidad. Hay complicaciones comunes en el motor de diésel en las que puede correr durante el funcionamiento regular. El método más preciso para diagnosticar problemas en el motor es contactar al fabricante del motor para obtener su información sobre Solutions . Más allá de eso, aquí hay algunos problemas comunes del motor de diésel.

  • Black smoke: Una característica común de los motores de la locomotora antigua, el humo negro es una clara señal de un problema grave con su motor de diésel. Hay varias causas para el humo negro, como una bomba de inyector defectuosa, una válvula de recirculación de gases de escape incorrecta o algo tan simple como las bajas temperaturas de funcionamiento. Limpiar el sistema de aire es un excelente primer paso para combatir esto, pero en última instancia, debe consultar con un especialista.
  • arranques duros: Las condiciones más frías comúnmente pueden provocar arranques duros para los motores de diésel. El clima es solo un catalizador que conduce al problema de arrancar el motor con fuerza. Un arranque duro o ningún arranque puede deberse a tapones de incandescencia defectuosos, batería defectuosa o un problema con el sistema de combustible, por nombrar algunos.
  • combustible contaminado: Debido a su mayor viscosidad, el combustible diésel tiene mayores probabilidades de contaminarse. El agua, el hollín y otros desechos son contaminantes comunes del combustible. El reabastecimiento de combustible es una solución simple, pero si no puede atrapar este problema lo suficientemente temprano, deberá llevar el motor a un profesional para que lo arregle.

Estos problemas y soluciones en los motores de diésel son difíciles de manejar por su cuenta. Cada vez que pueda identificar un problema grave con el motor, se aconseja llevarlo a un especialista o contactar al fabricante. Los motores pueden ser fijos, pero solo correctamente por profesionales. Para un profesional de confianza en la industria, considere llevar todos sus problemas con el motor de diésel a de Cummins. Nuestros motores y servicio son los mejores en su clase.

¿Con qué frecuencia debería servicio un motor de diésel?

Dependiendo del rendimiento del motor, la frecuencia con la que se debe hacer mantenimiento variará. Una práctica segura sería tener un motor de diésel atendido cada seis meses. Por lo menos, debería ser visto una vez al año para asegurarse de que todo está en funcionamiento. Esta no es una regla concreta, ya que el tipo de motor de diésel y para qué se utiliza tendrá un impacto significativo en la frecuencia con la que deberá ser atendida. El manual de servicio de Cummins es un excelente recurso que ofrece programas de mantenimiento basados en el tipo de producto.

Otro aspecto clave para el mantenimiento de un motor de diésel es la variación. Por ejemplo, un camión de larga distancia que funciona por varios cientos de millas al día tendría una necesidad de mantenimiento/servicio diferente que el auto personal con motor de diésel que solo necesitaría ser atendido una vez cada seis meses.

Otro ejemplo de esta variación sería para camiones mineros. Transportan cargas de Amazon, casi durante todo el día, durante semanas y meses en entornos muy sucios, por lo que sus necesidades de mantenimiento/servicio serían de nuevo muy diferentes a las de un camión de larga distancia o un auto comercial de uso cotidiano.

¿Quién fabrica la mayoría de los motores de diésel en el mundo?

Podemos darle una pista, está leyendo uno de sus blogs en este momento. Nuestro talentoso equipo de Cummins es uno de los fabricantes líderes en el mundo de motores de diésel. En 2018, Cummins suministró los motores de diésel de clase 8 más . Hubo 309, 701 motores de diésel usados en camiones de la clase 8 ese año, y Cummins fue responsable del 38,3% de ellos.

¿Cuáles son los tipos de motores de diésel?

Los tipos de motores de diésel suelen designarse por tamaño. Hay tres tipos: motores de diésel pequeños, medianos y grandes.

  • Small: Los pequeños motores de diésel se clasifican como salida como máximo, 288 de potencia. También son de inyección directa, motores en línea, de cuatro o seis cilindros. Debido a su tamaño relativo y potencia, se encuentran más comúnmente en camiones pequeños o automóviles. De los tres tipos, este es el motor de diésel más común producido.
  • Medium: Los motores de diésel medianos son un paso adelante de los pequeños. Pueden producir hasta 1, 000 caballos de fuerza. Algunos motores V-8 y V-12 pertenecen a este grupo. Este tipo de motor se usa comúnmente en camiones para trabajo pesado.
  • Large: En este nivel, estamos discutiendo energía seria. Los motores de diésel grandes se usan para alimentar trenes, barcos y otros vehículos grandes o equipos. Operan a un exceso de 1, 000 caballos de fuerza.

¿Están limpios los modernos motores de diésel?

Mientras que los motores de diésel son conocidos por contaminar al emitir humos y hollín durante su uso, son más limpios de lo que usted cree. Un subproducto positivo de las regulaciones de la Agencia de protección ambiental (EPA) es que los motores de diésel son más limpios de lo que nunca han estado. Debido a que se fabrican motores más sanos y eficientes, podrían durar 30 años o más. Si bien ningún motor de combustión interna (ICE) funciona con un 100% de limpieza, el concepto de Clean Diesel ha estado en funcionamiento en compañías como Cummins desde hace algún tiempo. biodiésel es solo una manera en la que nos esforzamos por crear alternativas más limpias. Cummins, en común con todos los demás fabricantes de motores, solo certifica a los motores para que cumplan con los combustibles registrados por la EPA (u otros organismos reguladores locales).

¿Cuáles son las desventajas de los motores de diésel?

Antes de detallar algunas de las desventajas de usar motores de diésel, sentimos que es importante aclarar algunos de los beneficios en primer lugar. Las dos ventajas más evidentes que ofrecen son que los motores de diésel son más duraderos y confiables que los motores de gasolina. No requieren bujías para encender combustible. Los motores de diésel también tienen un mayor ahorro de combustible que los motores de gasolina. Dicho esto, los motores de diésel se usan en vehículos, máquinas y otros proyectos en los que los motores de gasolina simplemente no serían capaces de realizar las tareas.

Una importante desventaja de usar motores de diésel que la mayoría de las personas asocia con ellos es su impacto ambiental. El EPA comenta que "las emisiones de los motores de diésel contribuyen a la producción de ozono a nivel de tierra, el cual daña los cultivos, los árboles y otra vegetación. También se produce lluvia ácida, que afecta el suelo, los lagos y las corrientes y entra en la cadena alimentaria humana a través del agua, el producto, la carne y el pescado. " Es por ello que Cummins trabaja constantemente con nuevas iniciativas crear un futuro más limpio para los motores de diésel.

Si bien los motores de diésel son la opción preferida en circunstancias específicas, todavía hay algunos inconvenientes al usarlos. Por un lado, los motores de diésel, en promedio, cuestan más combustible que los motores de gasolina. Arriba, mencionamos cómo estos motores podrían durar más de 30 años. Eso significa que estos motores estarán trabajando más y más duro que sus homólogos, lo que luego resultará en costosos servicios para mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento.

Las ventajas y desventajas de la gasolina y el diésel vendrán más o menos a las necesidades del uso práctico de la persona o la organización. Para operaciones a gran escala, tener motores de diésel de gran tamaño a su disposición es necesario en la mayoría de los casos. En cualquier caso, trabajar con un fabricante como Cummins garantizará que reciba el mejor motor para sus necesidades.

¿Funcionan los motores de diésel con diésel renovable?

Una manera más fácil de responder a esta pregunta sería enmarla como "¿pueden los motores de diésel funcionar con diésel renovable?" En ese caso, sí. el de diésel renovable es apto para usar en motores de diésel. Anunciamos la compatibilidad con con algunos combustibles diésel renovables para nuestros motores B 6.7 y L9. Este tipo de combustible es un movimiento excelente en la dirección correcta para combatir las desventajas asociadas con el uso de diésel.

Cummins: llevar a los diésel a nuevas fronteras

Siempre estamos buscando formas de aprovechar al máximo los productos. Sabemos que hay muchas opciones para los motores de diésel, pero ningún otro fabricante es más confiable que nuestro equipo de Cummins.

Contáctenos hoy para averiguar todo lo que podemos brindarle.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y brindan servicio a una amplia cartera de soluciones energéticas. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna hasta soluciones y componentes de energía integrada eléctricos e híbridos, como filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microrredes, baterías, electrolizadores y pilas de combustible.

Consideraciones de seguridad en torno a motores y vehículos de gas natural

Vehículo de gas natural

al cambiar a motores de gas natural , hay muchos aspectos diferentes a considerar. La seguridad es una prioridad absoluta para los fabricantes de motores y vehículos, las compañías de distribución y transporte y los usuarios finales.

Los motores de gas natural son una tecnología segura

motores de gas natural y motores de diésel tienen arquitecturas relativamente similares. Las décadas de conocimientos que Cummins Inc ha acumulado en el diseño de motores de combustión interna ayudan a diseñar motores de gas natural seguros y confiables. Por lo tanto, muchas consideraciones comunes de seguridad son bien conocidas y tienen soluciones bien documentadas, como la prevención de eventos de preencendido en el cilindro.

En algunos aspectos, el gas natural es más seguro que los combustibles líquidos. Si ocurre una fuga dentro del compartimiento del motor, el gas natural tiende a disiparse a un ritmo más rápido mientras que los combustibles líquidos pueden recubrir las piezas del motor o los charcos de forma. El diésel o la gasolina filtrados pueden provocar incendios, mientras que el gas natural ya está o bien se ha ido o está presente en concentraciones tan bajas que no es conductora al encendido. Además del gas natural, hay otros combustibles alternativos comparables que han crecido en de popularidad.

Los vehículos de gas natural mantienen a los conductores seguros

Los vehículos de gas natural comprimido (GNC) almacenan su combustible en cilindros resistentes a gas a altas presiones. Las altas presiones de almacenamiento permiten el almacenamiento de más combustible en el mismo cilindro, lo que amplía el rango del vehículo. Estos cilindros son fundamentales para la seguridad del vehículo y están sujetos a estrictas normas de diseño y márgenes de seguridad. Los cilindros de gas natural comprimido (GNC) suelen ser clasificados para almacenar gas de hasta 3, 600 PSI. También deben tener válvulas de alivio de presión, las cuales liberan algo de gas para reducir la presión cuando ocurren condiciones anormales. Otros componentes críticos de seguridad incluyen un regulador de presión y una válvula de cierre. Un regulador de presión monitorea la presión del gas natural que alcanza el motor. La válvula de cierre principal permite el aislamiento del sistema de combustible del motor. Estos componentes son verificados y probados a fondo para garantizar la seguridad de los vehículos que los incorporan. Cummins ha formado una nueva empresa conjunta llamada Cummins Clean Fuel Technologies para ofrecer tanques de almacenamiento de gas natural.

El gas natural es más liviano que el aire y puede disiparse en la atmósfera. Para evitar daños graves en los tanques, la mayoría de los sistemas de suministro de combustible están diseñados de manera sólida en caso de que se lleven a cabo accidentes en vehículos. Los tanques de GNC deben superar pruebas de exposición ácida y caídas en ángulos horizontales, verticales y de 45 grados. También deben aprobar una prueba de penetración que requiera que se les dispare un rifle sin que se produzcan roturas en el tanque. Por último, todos los cilindros de GNC deben ser probados y certificados con un rango de temperatura de funcionamiento continuo de -40 ⁰ F a 185 ⁰ F.

Es importante que los sistemas de combustible de gas natural estén libres de fugas. Las inspecciones periódicas y el mantenimiento son esenciales para evitar fugas. La calificación de peso bruto del vehículo (GVWR) determina los intervalos de mantenimiento de los tanques. Si el número es mayor a 10, 000 lbs., la inspección se lleva a cabo al menos cada 12 meses. Luego, si GVWR es menor o igual a 10, 000 lbs., el intervalo de inspección es de tres años (36 meses) o cada 36, 000 millas. Los cilindros de GNC tienen una vida útil limitada de 15 a 20 años y no se recalifican para su uso más allá de su vida útil.

Estas son algunas de las muchas mejores prácticas que figuran en las normas de seguridad, como la Nacional de protección contra incendios 52 estándar. Los fabricantes de tanques también proporcionan instrucciones para prevenir daños en los cilindros. Algunas de estas instrucciones incluyen no arrastrar o caminar sobre los cilindros y proteger las válvulas, accesorios y tuberías al transportarlos.

Los 5 principales elementos de diseño de seguridad para instalaciones de mantenimiento de GNC

El GNC es mayormente metano (CH4) con cantidades leves de otros hidrocarburos. Es más liviano que el aire, por lo que en el caso de una liberación, aumentará al techo del centro de mantenimiento y se disipará rápidamente en lugar de agrupar en o cerca del nivel del piso como vapores de combustible líquido. Si las concentraciones del 5% al 15% en el volumen de gas natural encuentran una fuente de encendido, el gas puede encenderse, con resultados potencialmente graves. Sin embargo, según el Departamento de energía de de EE. UU., debido a la capacidad del gas natural para disiparse rápidamente, esta concentración rara vez se ve en la práctica. Dicho esto, para prevenir posibles peligros de seguridad, instalaciones que hagan servicio a los vehículos de gas natural requieren medidas de seguridad específicas .

1. la ventilación debe proporcionar suficiente flujo de aire para reducir la concentración de cualquier gas liberado y, al mismo tiempo, evacuar el gas de la estructura.
2. las rutas de migración deben controlarse para evitar que cualquier gas liberado ingrese a áreas no protegidas de la estructura.
3. el calentamiento del espacio debe diseñarse de acuerdo con las pautas para que las llamas abiertas o las superficies calientes no proporcionen una fuente de encendido.
4. el cableado eléctrico y el equipo deben instalarse de manera que no proporcionen ignición debido a una explosión. El equipo en sí puede ser diseñado para ser "a prueba de explosiones".
5. los sistemas y alarmas de detección y control de metano deben brindar defensa contra concentraciones peligrosas de gas natural al alertar al personal del edificio e inhabilitar las posibles fuentes de ignición eléctrica.

las ciudades limpias locales los coordinadores son un excelente recurso para las flotas y los gerentes de mantenimiento de las instalaciones con preguntas sobre medidas de seguridad o que necesitan ayuda para acceder a sus instalaciones. Visite cleancities.energy.gov para encontrar un coordinador local de ciudades limpias.

En última instancia, el uso de gas natural en la industria del transporte puede ser un combustible seguro. Esto es una adición a las muchas ventajas de usar motores de gas natural . Por lo tanto, los vehículos de gas natural son limpios, seguros y confiables gracias al uso de las mejores prácticas y la incorporación de características de seguridad inteligente.

Nunca se pierda lo más reciente y manténgase a la vanguardia. regístrese aquí para recibir lo último en tecnologías, productos, noticias de la industria y más .

Puneet Singh Jhawar

Puneet Singh Jhawar

Puneet Singh Jhawar es el gerente general del comercio mundial de gas natural para Cummins Inc. En este cargo, es responsable de la visión del producto, la gestión financiera y el desempeño general del negocio del gas natural. Durante sus 14 años de carrera en Cummins, Jhawar ha cultivado relaciones exitosas con varios de los clientes más grandes de Cummins. Jhawar tiene una amplia experiencia a nivel mundial, con roles basados en Middle East, India, Europa y EE. UU.

Dentro de los generadores de gas natural más nuevos de Cummins-QSJ 8.9 G C175N6B & C200N6B-un chat con el ingeniero de fabricación Senior

QSJ8.9G

Como parte de los esfuerzos de Cummins por presentar a sus clientes y empleados de Cummins Inc. a los dos nuevos generadores de gas natural, el C175N6B and C200N6B, Cummins se complace en compartir esta entrevista con Akshay Suresh, el ingeniero de fabricación sénior de Cummins Plant en Fridley, Minnesota (EE. UU.).
obtener más información sobre estos productos aquí .

1. ¿Cuál ha sido su parte favorita acerca de trabajar en C175N6B y C200N6B?

Estoy muy emocionado con los nuevos segmentos y el negocio que estaríamos alcanzando con estos dos nuevos grupos electrógenos. Nuestra oferta anterior de productos aprovechó un motor mucho más grande que dio como resultado un producto más grande, y hay múltiples beneficios para expandir nuestra oferta de productos. Estamos dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes con nuestros productos fabricados en Fridley, incluidos estos dos nuevos grupos electrógenos a gas. Además de servir a nuestros clientes, nuestro objetivo es servir a nuestras comunidades a través de nuestro trabajo. Estamos deseando crear más oportunidades de trabajo y seguir asociándose con nuestras comunidades de diversas maneras, como nuestro equipo de participación comunitaria.

2. cuando hay un nuevo esfuerzo de desarrollo de productos, ¿cómo afecta eso al equipo de fabricación?

En general, comienza con el equipo de ingeniería creando un prototipo. Luego, se invita al equipo de fabricación y al equipo de proyectos multifuncionales a hablar sobre la viabilidad del nuevo producto. Necesitamos aprender si sería posible que el equipo de fabricación construyera el nuevo producto en nuestras líneas de fábrica. Identificamos si hay alguna capacitación, componentes y herramientas adicionales necesarios para el equipo de fabricación. Una vez que estemos de acuerdo con la viabilidad, procederemos a construir unidades beta que son unidades de prueba para ver cómo encajan estos nuevos grupos electrógenos en nuestras líneas de fábrica. A esto le sigue la validación de la capacidad de construcción y las exhaustivas comprobaciones de calidad. A lo largo de todo el proceso de identificación y validación de desarrollos potenciales, nuestros equipos se aseguran de que nuestros productos sean seguros y confiables para nuestros empleados y clientes.

3. ¿Cuál es una palabra que usaría para describir las nuevas C175N6B y C200N6B?

"Eficiente" El equipo de Cummins ha trabajado en la creación de C175N6B y C200N6B con un motor de 8,9 litros que tiene densidades de energía incomparables en nuestra industria hasta la fecha. Estos dos nuevos grupos electrógenos no solo son eficientes en la huella, sino también en su mantenimiento. Con sus motores de gas natural, necesitan menos repuestos de combustible y son mejores para las áreas con una población más alta. Nuestro PowerCommand® 2,3 también ofrece control remoto automático para nuestros clientes.

El Cummins C175N6B y el C200N6B utilizan 8,9-litros QSJ 8.9 G Engine con gas natural como combustible. Con estos dos nodos, QSJ 8.9 G ofrece la mayor densidad de potencia entre los productos de grupo electrógeno de gas natural de la industria. Cummins se dedica a potenciar las necesidades de nuestros clientes con nuestra tecnología, experiencia y compromiso líderes. haga clic aquí si desea leer más acerca de lo que nuestro propietario de productos quería compartir acerca de estos nuevos grupos electrógenos a gas.

Para consultas acerca de este producto, comuníquese con su vendedor local de Cummins.
 

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.