El moderno motor de diésel de hoy es una impresionante hazaña de innovación. Cummins Inc. no es ajena a la innovación. De hecho, la compañía gasta $1 mil millones anualmente en investigación y tecnología en toda su cartera de productos con 11, 000 de los ingenieros más brillantes que innovan para sus clientes. Hoy la compañía está dando un vistazo a tres de las innovaciones que han dado forma a los motores de diésel Advanced en los que confían muchas industrias diferentes.
1. herramientas digitales
La llegada de la era de la computación revolucionó muchas industrias y tuvo un impacto increíble en los motores de diésel. La integración de componentes informáticos en motores de diésel mejoró la eficiencia y el desempeño general. La computadora en su motor de diésel se integra con el sistema de encendido, el proceso de inyección de combustible, el sistema de emisiones, la transmisión, el sistema de escape y más. Más allá de estas integraciones básicas, la tecnología informática ha optimizado los motores de diésel de hoy en día con hardware digital, aplicaciones y capacidades adicionales, aplicaciones móviles y hardware digital. Cummins ofrece un conjunto completo de productos y capacidades digitales * que mejoran toda la vida útil de su motor Cummins. Estos incluyen:
● Monitoreo remoto del motor
Cummins ahora ofrece PrevenTech®, su nueva herramienta de monitoreo de motor remoto y análisis avanzado. PrevenTech® ayuda a mejorar la eficiencia operativa para aplicaciones como camiones, de minería , navales y de transporte ferroviario mediante el uso de conectividad y datos para monitorear el estado del equipo de manera remota y conectar a nuestros clientes con la red de servicio más grande de la industria.
● Servicio predictivo
Cummins ahora ofrece información sobre servicios predictivos en la industria, que alertan a las flotas de camiones y a los centros de servicio cuando es probable que los componentes específicos Fallen, ya que ofrecen una recomendación de servicio que les permite planear un reemplazo antes de que ocurra una falla real. Esta tecnología funciona con datos directamente del motor, lo que ayuda a los clientes a evitar Tiempos de inactividad no planificados y costosos. Estas estadísticas están disponibles a través de® PrevenTech y se pueden encontrar en las herramientas de servicios originales de Cummins, incluyendo Guidanz® , INLINE™ y QuickServe online .
● Capacidades por aire
En el pasado, si quería actualizar el software o los parámetros del motor del ECM (módulo de control del motor) en un vehículo, tenía que llevarlo a un centro de servicio o a una ubicación de reparación interna. Ahora, puede completar ambas tareas de servicio en el aire con la aplicación de Cummins OptiTech® . OptiTech® le permite actualizar el software de ECM y un programa a una variedad de parámetros del motor desde cualquier lugar y utilizando tecnología de uso aéreo. Permitir que los clientes se ajusten para cambiar el terreno, los ciclos de trabajo o las preferencias de conducción.
● Nueva tecnología de motor
En de febrero de 2020 , Cummins anunció su primer motor serie de eficiencia X15 con conectividad y la nueva endurant™ HD tren motriz para camiones Freightliner. Esta innovadora tecnología incluyó el módulo de computación de motor avanzado de Cummins, conocido como Acumen® . Esto se conecta a la plataforma tecnológica de Cummins para tener acceso directo a aplicaciones digitales, mejoras en los productos de Air e integraciones con servicios futuros; capaces de comunicar de manera segura la información a través de la conectividad celular, los motores con Acumen® proporcionan una comprensión más profunda de cómo funcionan los vehículos en diferentes entornos y ciclos de trabajo variables. Los nuevos conocimientos se utilizarán para mejorar el aprendizaje automático y ofrecer productos y servicios más personalizados.
*Es posible que su motor no sea elegible para todos los productos y capacidades digitales de Cummins. Consulte a un representante de Cummins, su fabricante de equipos originales o proveedor de servicios de telemática.
2. disminución de emisiones
Los motores de diésel limpios de hoy en día emiten 90% menos emisiones dañinas que los motores se produjeron antes del año 2000. El objetivo de reducir las emisiones ha llevado a una mayor eficiencia sin sacrificar el rendimiento. Los avances en tecnología y la tecnología de diésel limpio han ayudado a los motores de diésel a seguir mejorando. Las importantes innovaciones en reducción de emisiones de Cummins incluyen:
● Funcionalidad optimizada del tren motriz
La tecnología ha jugado un papel fundamental para ayudar a reducir las emisiones. Los nuevos trenes motorizados inteligentes con Acumen® y endurant™ HD mejoran el ahorro de combustible y reducen significativamente las emisiones. Por ejemplo, el cambio de marchas predictivo utiliza una combinación de cámaras, sensores y datos de tráfico para cambiar o reducir proactivamente un vehículo en función de las próximas condiciones de la carretera. Permite que los engranajes cambien automáticamente, lo que mejora el ahorro de combustible y reduce el esfuerzo mecánico en la transmisión y las piezas asociadas. Otras exclusivas características del tren motriz de Cummins incluyen impulso en rampa, energía dinámica y lanzamiento de la colina.
● Sistemas de postratamiento
Las normas sobre emisiones continúan evolucionando, lo que significa que los vehículos comerciales con especificaciones de motores de diésel antiguas no están a la norma actual. Es por eso que Cummins ofrece una amplia variedad de tecnologías de postratamiento para cumplir con estas regulaciones en constante evolución. Estos sistemas de postratamiento contienen el filtro para partículas de Cummins, que recolecta y oxida el carbono para eliminar el material particulado en más del 90%. Una vez que se retira el material particulado, todavía queda óxido nítrico y dióxido de nitrógeno en el escape. Con el fin de reducir estos niveles, un proceso de inyección introduce urea para convertir estas emisiones tóxicas en gases de nitrógeno y vapor de agua inocuos. Esto elimina eficazmente las emisiones dañinas, lo que resulta en una reducción de las emisiones del escape.
3. motores independientes del combustible
Derivado del principio de funcionamiento del motor de diésel, las plataformas de motor independientes de combustible Cummins están diseñadas intencionalmente teniendo en mente las similitudes. La serie de versiones del motor viene de un motor básico común, que comparte muchas de las mismas piezas y componentes por debajo de la Junta de la cabeza. Por encima de la Junta de la cabeza, hay diferentes componentes para diferentes fuentes de combustible, lo que permite a los clientes elegir entre diésel, gas natural e hidrógeno para personalizar sus transiciones a cero emisiones. basado en un legado de innovación y confiabilidad , Cummins aprovechó la investigación y los conocimientos de los millones de motores de diésel y gas natural que han fabricado para diseñar estas plataformas confiables y independientes del combustible. Esta es una primera industria, y este enfoque tecnológico se aplicará en toda la cartera de productos de Cummins.
Cummins: concibiendo el futuro de los motores de diésel en los EE. UU. y más allá
Siempre innovando. Eso no es solo un eslogan para Cummins, es su configuración predeterminada. La compañía sabe que el futuro nos impulsa hacia adelante, y con el fin de mantenerse al tanto, Cummins debe cumplir constantemente con ese desafío. Sin embargo, el buen Cummins es hoy en día, pero saben que lo mejor está por llegar. Las innovaciones mencionadas son solo el comienzo de la compañía, y están emocionados de reinventar continuamente el futuro de los motores de diésel de avanzada. Conozca más acerca de Cummins y su visión para el futuro .