5 empresas que se benefician de la venta de generadores Cummins

El 90 por ciento de los negocios estadounidenses son de tamaño pequeño y mediano. Son los verdaderos motores de nuestra economía, que emplean a millones de trabajadores. Con muchos de ellos en busca de nuevas formas de expandir sus servicios, generar ingresos y hacer crecer sus negocios, generadores portátiles y de reserva para el hogar de Cummins podrían ser una nueva fuente de ingresos.
Un forro de plata en nubes oscuras
Según la prensa asociada, los cortes de energía de las inclemencias climáticas se duplicaron durante las últimas dos décadas, lo que ha hecho que la red de energía envejecida de nuestro país se haya multiplicado. Esto ha aumentado la frecuencia y la duración de los cortes de energía. Estos frecuentes apagones crean una necesidad de energía de respaldo confiable para los hogares y otros negocios. Y para emprendedora empresas pequeñas y medianas, satisfacer esta necesidad con los generadores Cummins es una gran oportunidad.
¿Qué negocios podrían beneficiarse más de convertirse en distribuidores autorizados Cummins ? Aquí están nuestros cinco primeros:
1. contratistas generales -cuando desastres naturales como tormentas de hielo, huracanes, vientos fuertes, incendios forestales o terremotos, la energía perdida no es el único desafío que enfrentan los clientes. A menudo hay daños físicos en las propiedades que se deben reparar. Cuando ayudan a los clientes a reconstruir, los contratistas generales tienen la oportunidad de estimar las necesidades energéticas de su hogar o negocio y sugieren agregar un Cummins QuietConnect™ de generador de reserva para el hogar. Si el cliente está de acuerdo, el contratista general no solo se beneficia de la venta del generador, sino también de la mano de obra para instalarlo.
2. electricistas -un buen electricista es una fuente confiable de información. No solo son expertos en el flujo de electrones, sino que a menudo conocen las configuraciones eléctricas específicas de sus clientes. Después de un corte de energía prolongado, a muchos se les pregunta a menudo "¿hay algo que pueda hacer para mantener mi electricidad la próxima vez que se apague la energía?" Los electricistas que venden e instalan generadores de reserva para el hogar Cummins QuietConnect pueden decir: "sí, sí hay." La instalación de generadores de reserva para el hogar puede ser otro servicio valioso que ofrecen los electricistas.
3. contratistas de calefacción y enfriamiento -durante un corte de energía, uno de los sistemas más importantes que se dejó sin conexión para los dueños de casas y negocios es su sistema de calefacción y enfriamiento central. Ir sin calor o aire frío durante un largo período de tiempo no solo es incómodo, sino que puede ser peligroso si las temperaturas son extremas en el exterior. Por lo tanto, naturalmente, una vez que se restaura la energía, encontrar una manera de mantener el sistema de HVAC encendido durante el próximo corte de energía se vuelve parte de la cabeza. Dado que los contratistas de calefacción y enfriamiento son expertos en la instalación de sistemas grandes en hogares y negocios, agregar generadores de reserva de Cummins QuietConnect a los hogares y las empresas es una manera natural de agregar otro centro de beneficio a sus negocios.
4. minoristas en línea -hasta ahora, hemos estado discutiendo generadores de reserva. Para las empresas que no se especializan en instalar generadores permanentemente en su lugar, generadores portátiles Cummins pueden ser un fabricante de dinero. Mientras que los generadores portátiles pueden usarse durante cortes de energía, son más adecuados para tareas más pequeñas debido a su portabilidad. Esto los hace ideales para acampar, hacer cola, trabajar en lugares de trabajo de construcción y más. Con la reputación robusta y confiable de Cummins, nuestros generadores portátiles son ideales para los minoristas centrados en estos segmentos de mercado.
5. instaladores del panel solar -la mayoría de los paneles solares para el hogar están conectados directamente a la red de energía. Por lo tanto, cuando se apaga la energía, los paneles solares dejan de suministrar energía. Para una fuente de energía de respaldo, los instaladores de paneles solares pueden instalar un respaldo de batería solar, el cual es cargado por las placas solares o un generador de reserva para el hogar. Por lo general, las copias de seguridad de la batería solar solo pueden suministrar energía a un hogar durante unas horas, por lo que si un área es propensa a las interrupciones relacionadas con el clima, un generador de reserva para el hogar como el Cummins QuietConnect es la mejor opción.
El tiempo es ahora
Con más personas que nunca en busca de generación de energía de respaldo, ahora es un buen momento para expandir las ofertas de su compañía convirtiéndose en un distribuidor autorizado de Cummins . Para obtener más información, visite cummins.com/partners/dealers .