El siguiente artículo fue creado por Amy R. Boerger, Vicepresidente de Cummins, sales, motor Segment y Shorty Whittington, fundadora, GRAMMER Industries; Ex Presidente de la American Trucking Association (ATA) y Comité Ejecutivo de la Junta de Indiana motor Truck Association (IMTA).
El 11-17 de septiembre se designa como la semana nacional de la apreciación de los conductores de camiones. La industria de los camiones y sus trabajadores son fundamentales para la economía de los EE. UU. Nearly 8 million people are employed in trucking-related careers, including 3.6 million professional drivers. La mayoría de los productos que se consumen en los EE. UU. se colocan en un camión en algún momento. De hecho, la industria de camiones transportó el 70% de todo el cargamento transportado en los Estados Unidos en 2020, lo que equivale a 11,84 mil millones toneladas. 80% de las comunidades-ciudades y pueblos grandes y pequeños, en todo Estados Unidos reciben todos sus productos de camiones.
Antes, durante y después de la pandemia COVID-19, los conductores de camiones profesionales tienen un rol heroico al entregar los productos esenciales a nuestro país. Los sacrificios que los conductores profesionales continúan haciendo para ayudar a llevar a la nación a través de la pandemia nunca deben ser subafirmadas.
En representación de Cummins Inc., el líder mundial en soluciones de tecnología de energía, y GRAMMER Industries, una flota líder e innovadora en la industria del transporte de camiones; Queremos agradecer a cada conductor de camión por su compromiso con una de las carreras más exigentes e importantes para nuestra economía de los EE. UU. Asegúrese de que está apreciando sus contribuciones al caminar a través de la tienda de comestibles, sentarse en su restaurante local o usar suministros en su lugar de trabajo. Casi todos estos artículos a los que está accediendo fueron transportados allí en un camión. Dependemos de los conductores de camiones todos los días.
Nos uniremos a compañías como la nuestra para hacer todo lo posible por apreciar y reconocer a los conductores de camiones cada día, no solo esta semana. Estamos haciendo esto al continuar haciendo avances tecnológicos y de seguridad, creando mejores entornos de trabajo (incluyendo el equilibrio entre trabajo y vida útil) y brindando a los conductores las herramientas para ayudarles a llevar a cabo su trabajo de manera más segura, efectiva, eficiente, cómoda y exitosa.
Necesitamos más conductores para ayudar a las empresas como la nuestra a tener éxito y hacer avanzar la economía. According to the American Trucking Association (ATA), there is a shortage of more than 80,000 drivers, and that number is expected to reach 175,000 by 2024, and 1.1 million new drivers will need to be hired in the next decade to keep up with the current industry demand. Cummins reconoce la importancia de este problema, razón por la cual hemos estado trabajando con la ATA y otros grupos para abordar la escasez de conductores. Para los EE. UU., una escasez de conductores de camiones podría afectar negativamente a los consumidores de costos más altos asociados con la entrega de productos, hasta retrasos más largos en la recepción de los artículos en su hogar, supermercado local o farmacia.
Todos podemos ayudar al destacar las innovaciones en los camiones de hoy en día y en la profesión de conducción de camiones. Desde el motor y la transmisión hasta los asientos y las traviesas, los camiones de hoy son vehículos de vanguardia que cumplen con las estrictas normas sobre emisiones y ahorro de combustible, a la vez que ofrecen una experiencia agradable para los conductores. Continuamos trasladando a transmisiones automatizadas en camiones para trabajo pesado, con lo cual ofrecemos mayor ahorro de combustible, desempeño y productividad.
También nos centramos en la comodidad y seguridad de nuestros conductores, con tecnologías en producción como el control de crucero adaptable, tecnologías de salida de carril, cámaras orientadas hacia adelante y hacia atrás, y mejoras adicionales para que sea más fácil para los conductores hacer su trabajo cada día. También estamos trabajando para expandir la capacidad de los conductores de identificar plazas de aparcamiento abiertas para asegurar que puedan planificar y ejecutar sus horas de servicio. Por ejemplo, en autopistas como la Interestatal 65, verá señales que muestran los lugares de estacionamiento disponibles dentro de las próximas 30-60 millas. Estamos comprometidos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para mejorar la capacidad de nuestros conductores de camiones para trabajar y mantenerse seguros y cómodos mientras lo hacemos.
En nombre de Cummins y GRAMMER Industries, queremos agradecer a todos los conductores por el trabajo que hacen a diario, y sus inconmensurable contribuciones a nuestras vidas y a la economía. Son nuestros héroes diarios que mantienen a Estados Unidos avanzando. Los conductores de camiones nos permiten tener acceso a los artículos cotidianos en los que cada uno de nosotros depende y sus contribuciones no deben pasarse por alto pero ser reconocidas y elogiadas públicamente.