Información sobre motores de hidrógeno para operadores de flotas

Si administra una flota de vehículos comerciales, probablemente haya leído o oído hablar de de hidrógeno motores y células de combustible de hidrógeno. Las células de combustible han recorrido un largo camino a través de los años, y tienen un futuro brillante. motores de hidrógeno y células de combustible de hidrógeno cada uno de ellos tienen su rol en descarbonizar el sector del transporte comercial hoy y las próximas décadas. Cuando se trata de motores de hidrógeno, hay otras ideas importantes para que las flotas tengan en cuenta además de la confiabilidad y durabilidad.
Los motores de hidrógeno son una tecnología familiar
Impulsar vehículos con motores de hidrógeno es tan familiar como se obtiene: solo bombea hidrógeno a un motor de combustión interna regular.
Bueno, casi regular.
Los motores de hidrógeno requieren algunas modificaciones para funcionar de manera segura y eficiente. Por ejemplo, el sistema de encendido debe diseñarse específicamente para el hidrógeno para evitar problemas, como la preencendido y la golpeamiento del motor. Pero la arquitectura general de motor y tren motriz, y cómo funciona el motor de hidrógeno, siguen siendo casi las mismas que sus equivalentes a diésel. La única excepción es el sistema de combustible. El hidrógeno se almacena en cilindros de gas especialmente diseñados para resistir presiones muy altas. Se recomienda capacitación para aprender prácticas seguras de manejo de hidrógeno durante el mantenimiento.
Los motores de combustión interna de hidrógeno (ICEs) pueden ser extremadamente eficientes y tener un costo total de operación convincente en comparación con otras soluciones con combustible con cero emisiones de carbono. Con la tecnología de encendido por chispa de Cummins y las plataformas de motor independientes del combustible , podemos lograr la eficiencia térmica del freno (BTE) que supera la de eficiencia del motor de gas natural de de hoy. Con mayor refinamiento, la eficiencia de diésel también puede lograrse. La eficiencia se puede mejorar aún más al combinar hielo de hidrógeno en un tren motriz híbrido y a través del uso de características avanzadas, como el sistema ADEPT de Cummins.
Los motores de hidrógeno son una manera efectiva de reducir las emisiones y desarbonizar
Fundamentalmente, los vehículos de motor de hidrógeno no liberan ningún CO2 además de las cantidades traza que resultan de la combustión de lubricantes. Mientras funcionen con hidrógeno verde, su operación no causa ninguna emisión de carbono de pozo a volante.
Sin embargo, operar vehículos con emisiones casi nulas tiene un precio. Esto es cierto en cada tecnología de bajo carbono. Para ciertas aplicaciones, sin embargo, ejemplos de motores de hidrógeno probablemente serán más frecuentes, como camiones para trabajo pesado.
¿Cuándo son los vehículos de motor de hidrógeno adecuados para su negocio?
Digamos que su negocio necesita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuándo son los vehículos de motor de hidrógeno la solución correcta?
En primer lugar, necesita una estrategia de abastecimiento de combustible. Las flotas cuyos vehículos "van a casa" a un depósito central cada noche son buenas candidatas. Los puntos de abastecimiento de hidrógeno se pueden instalar en el depósito central. Este tipo de estrategia de reabastecimiento de combustible le resultará familiar a muchos operadores de vehículos de GNC.
Si sus vehículos tienden a avanzar y retroceder entre los centros de distribución que se encuentran a unos pocos cientos de millas entre sí, un sistema de reabastecimiento de combustible similar puede funcionar.
Si usted opera camiones de larga distancia en rutas fijas, los motores de hidrógeno también pueden tener sentido siempre y cuando los puntos de abastecimiento de hidrógeno estén instalados a lo largo de las rutas. Varias compañías y entidades gubernamentales están construyendo corredores de hidrógeno para este fin.
Los vehículos para trabajo mediano y pesado que conducen más de dos o 300 millas por día estarán mejor con un motor de hidrógeno que con la tecnología de batería eléctrica de la actualidad. Los camiones usan mucha energía, por lo que los camiones eléctricos requieren baterías grandes. En teoría, una batería más grande puede extender el rango de un camión eléctrico. Pero esto tiene un precio en términos de pérdida de espacio de carga, mayor tiempo de inactividad de la carga y mayores costos de capital. Los vehículos de motor de hidrógeno, en cambio, pueden repostar en minutos y alcanzar rangos similares a los de los vehículos de diésel sin tener que operar con capacidad de carga útil para el rango.
Cummins está desarrollando un conjunto de motores de hidrógeno, incluidos motores de 6,7 y 15 litros. Una vez que estos motores estén completamente probados y validados, estarán disponibles para los fabricantes de vehículos. Cummins está trabajando con Werner Enterprise, una importante compañía de transporte y logística, para validar sus nuevos motores de gas natural e hidrógeno de 15 litros . Los motores de hidrógeno son casi reemplazos que se convierten en motores tradicionales, por lo que puede haber una versión de motor de hidrógeno de su camión favorito disponible en los próximos años.
Nunca se pierda lo más reciente y manténgase a la vanguardia. Regístrese a continuación para recibir lo último en tecnologías, productos, noticias de la industria y más.