Consejos de expertos para medir el generador de su hogar

Este artículo fue creado por A&A GenPro, Inc., un distribuidor autorizado de Cummins
Seleccionar el tamaño correcto de Cummins QuietConnect™ generador de reserva es importante. Elija un generador demasiado pequeño y no podrá alimentar todos los circuitos de su hogar. Elija un generador demasiado grande, y será ineficiente, consume más gas natural o propano de lo necesario durante un corte de energía.
¿Cómo se realiza el dimensionamiento de un generador para el hogar? Bueno, tienes que hacer algunas matemáticas.
Quédese conmigo y le mostraré cómo hacer los cálculos. O, si las matemáticas no son lo suyo, puede rescatar ahora y usar la calculadora de tamaño del generador .
Kilovatios
Los generadores tienen un tamaño de kilovatios, que es de 1, 000 Watts. Los vatios son una medida de la tasa de transferencia de energía para un electrodoméstico. Agregue la potencia de cada electrodoméstico en su hogar que extrae electricidad, divida por 1, 000 y esa es la fórmula de tamaño del generador, ¿verdad? No del todo.
Vatios de funcionamiento vs arranque de vatios
Cualquier electrodoméstico en su hogar que tenga un motor (su acondicionador de aire, refrigerador o bomba de sumidero, por ejemplo) tiene dos capacidades de potencia: funcionamiento de vatios y vatios de arranque. Esto se debe a que el motor necesita electricidad adicional cuando comienza por primera vez. Luego de que se esté ejecutando, necesita menos potencia.
Al sumar sus vatios, debe calcular los vatios de arranque de los electrodomésticos motorizados. Por lo general, los vatios de arranque son tres veces los vatios de funcionamiento, pero debe verificar la etiqueta del dispositivo para estar seguro.
Conversión de voltios y amperios a vatios
No todas las etiquetas de los electrodomésticos indican su tasa de transferencia de energía en vatios. A veces se lista la energía necesaria como algo llamado voltios-amperios (VA). Este es solo otro nombre para Watts. Otras veces, enumerarán los voltios y los amplificadores (otras mediciones de electricidad) por separado. Para determinar los vatios, usted tendrá que multiplicar los voltios multiplicado por amperios (V x A = W).
Espacio para la expansión
Antes de terminar sus cálculos, debe agregar un margen de seguridad. Puede comprar electrodomésticos más grandes o electrodomésticos nuevos en el futuro. Debe tener esto en cuenta antes de comprar su generador de reserva. Por lo tanto, una vez que haya determinado el total de kilovatios que necesita su hogar, agregue otro 20 a 25% para darle el cálculo final de la carga del generador.
Formas más fáciles de hacer el cálculo
Para una estimación aproximada, puede usar la calculadora de tamaño del generador . Pero para el tamaño más preciso, es mejor programar una cita con un distribuidor autorizado de Cummins, que saldrá a su casa y hará los cálculos por usted. Para encontrar el distribuidor más cercano a usted, comience con el buscador de distribuidores de generador para el hogar Cummins .
Preparación para cortes de energía
Al calcular sus necesidades de energía, también es importante considerar cuánto podría ser un corte en su área. Si usted vive en áreas costeras que con frecuencia son afectadas por huracanes, espere que su generador se use para duraciones largas de corte de energía. Para preparar su generador para tiempos de funcionamiento más largos, asegúrese de trabajar con su distribuidor local para programar visitas de mantenimiento preventivo.
Acerca de A&A GenPro
Somos el distribuidor de generadores Cummins líder en Houston, Texas, con un historial de suministro e instalación de grupos electrógenos de Cummins, así como otros servicios de generador. A&A GenPro, Inc se fundó con la visión de brindar servicios de generador de Premiere, incluida la instalación y el servicio de todas las marcas y generadores de modelos. Los fundadores de GenPro son residentes de larga duración en Houston, comprenden los desafíos y las situaciones que amenazan la vida que surgen de huracanes masivos. La compañía generator se formó con el concepto para proporcionar alternativas seguras para apoyar a la comunidad de Houston y al área de la costa del Golfo con generadores asequibles para mantener su hogar y su negocio operando. Visite nuestro sitio web en https://aagenpro.com/.