Beneficios económicos de los motores de gas natural

En comparación con los vehículos diésel y de gasolina, el motor de gas natural los vehículos que contaminan menos, tienen una huella de carbono más pequeña y usan un combustible que no presenta ningún riesgo de contaminación del suelo o del agua. Sin duda, estos beneficios ambientales de los motores de gas natural deben tener una prima de costo, ¿no?
Para muchas aplicaciones, lo contrario es cierto. Un camión a gas natural es más costoso que un camión diésel, pero los operadores de flota que cambian a vehículos de gas natural generalmente experimentan beneficios económicos a largo plazo, además de mejorar el perfil de sostenibilidad de su negocio.
Ahorro de costos a través de precios de combustible de gas natural bajos y estables
La primera fuente de ahorros es el propio combustible. En los Estados Unidos, los precios al por menor de gas natural son, en promedio, significativamente más bajos que el precio al por menor de la gasolina y el diésel. Esto ha sido así durante los últimos 20 años. El precio del gas natural también es estable y está desconectado del precio de los combustibles de petróleo. Para las compañías que operan que no tienen la opción de ajustar el precio de sus servicios para reflejar el aumento de los precios del combustible, la estabilidad de los precios del gas natural es un beneficio importante. Las autoridades de transporte público, por ejemplo, no pueden aumentar fácilmente el precio de los billetes de autobús. El funcionamiento de los autobuses de gas natural les ayuda a evitar dificultades financieras cada vez que sube el precio del diésel o la gasolina.
A finales de 2021, el precio promedio de venta al por menor del diésel en los Estados Unidos era equivalente a $3,10 por galón de gasolina; en comparación, el precio del gas natural comprimido (GNC) era de $2,33 por galón de gasolina equivalente. At these prices, a truck that uses 10,000 gallons of fuel per year would save $7,700 each year by running on CNG.
Costos de mantenimiento reducidos con motores de gas natural
Los ahorros en costos de combustible son solo una parte de la ecuación. Los vehículos de gas natural también requieren menos mantenimiento que los vehículos de diésel equipados con sistemas de postratamiento. Esto es importante debido a la complejidad de los sistemas de postratamiento requeridos para cumplir con las normas de emisiones actuales, particularmente en los Estados Unidos. Estos sistemas requieren una gran cantidad de mantenimiento preventivo, como el cambio de filtros. Si se suman los costos de reparaciones, consumibles, mantenimiento y tiempo de inactividad por mantenimiento, mantener un sistema de postratamiento moderno puede costar varios miles de dólares por año. Con los vehículos de gas natural, que tienen sistemas de postratamiento mucho más sencillos, estos costos se eliminan casi por completo.
Estos aspectos de mantenimiento son consideraciones importantes a la vez que evalúan Cuándo cambiar a motores de gas natural.
Los incentivos también podrían ofrecer beneficios económicos para los motores de gas natural
También están disponibles abundantes de incentivos gubernamentales para las empresas que desean invertir en vehículos de gas natural. En los Estados Unidos, casi cada Estado ofrece incentivos, que van desde el uso del carril para vehículos de alta ocupación (HOV) y los privilegios de estacionamiento hasta las subvenciones diseñadas para financiar proyectos de infraestructura de abastecimiento de combustible, hasta descuentos en las compras de gas natural. A nivel federal, hay créditos tributarios sustanciales disponibles. Por ejemplo, un crédito tributario de $0,50 por galón de gasolina equivalente ha estado disponible a lo largo de 2021 para el uso de GNC y gas natural liquitado (GNL) . Esto equivale a una reducción efectiva de más del 20%, o $5, 000 por año para un vehículo que utiliza 10, 000 galones de combustible por año. (El crédito expiró en 2021, pero las facturas de prórroga para 2022 se encuentran en la canalización legislativa.)
El motor y los ahorros operativos asociados con los motores de gas natural
Hay otros ahorros blandos asociados con el funcionamiento de los vehículos de gas natural. Por ejemplo, los operadores de vehículos con GNC que optan por instalar un sistema de abastecimiento de combustible "de llenado de tiempo" en sus instalaciones pueden ahorrar horas de trabajo. Los sistemas de llenado de tiempo llenan lentamente los tanques de GNC durante la noche. Al final del día, los conductores estacionan su vehículo en un punto de abastecimiento, conectan una boquilla de combustible al vehículo y se van a su casa. En comparación con esperar su turno en la bomba de gas, y luego esperar varios minutos para llenar su tanque, los conductores ahorran tiempo y su compañía ahorra dinero. Los conductores y los mecánicos también informan que les gusta trabajar con motores de gas natural en comparación con los motores de diésel . Son más silenciosos, están más limpios y no hacen que nadie deje de trabajar con el olor del combustible diésel. En algunos casos, estas mejoras de calidad de vida pueden llevar a un menor volumen de negocios y, por lo tanto, reducir los costos asociados con la capacitación y la contratación.
Las empresas cuyas operaciones les permiten ver ahorros en estas categorías de costos pueden rápidamente recuperar la inversión inicial en vehículos de gas natural. Cambiar a vehículos a gas natural puede no ser para todos, pero para muchas empresas, invertir en vehículos de gas natural es un movimiento financiero inteligente.
Si estos beneficios suenan interesantes para usted, no olvide también consultar nuestras respuestas a preguntas frecuentes acerca de los motores de gas natural . Estas respuestas cubren temas como costo, practicidad y viabilidad de integrar gas natural en flotas comerciales.
Nunca se pierda lo más reciente y manténgase a la vanguardia. Suscríbase a continuación para recibir lo último en tecnologías, productos, noticias de la industria y más.