Esta es la parte II de nuestro artículo explorando los turbocargadores de gas natural de Cummins. Para leer la parte I, haga clic aquí .
La amplia cartera de soluciones de energía líderes en tecnología de Cummins también incluye turbocargadores diseñados y fabricados por Cummins Turbo Technologies para alimentar motores de gas natural de baja emisión para los mercados de motores para trabajo mediano y pesado. Esta es la segunda parte de nuestra serie que destacará otros dos elementos clave que contribuyen al éxito de los turbocargadores de gas natural de Cummins.
1. un turbocompresor con beneficios
Con los fabricantes de equipos originales presionando continuamente para que los motores de gas natural cumplan con los niveles de desempeño del motor de diésel, es esencial diseñar los Turbos con características aerodinámicas de turbinas y compresores finamente ajustadas. Esto debe complementarse con selecciones de material robustas para manejar los componentes agresivos de los gases de escape, la aplicación de tecnologías de control de gases de escape y la capacidad de sobrevivir a ciclos de trabajo térmico extremos.
Los ingenieros utilizan las técnicas de simulación mejoradas desarrolladas por Cummins para la evaluación de fatiga térmica y el análisis térmico del turbocompresor, a fin de evaluar mejor la capacidad de un diseño para cumplir con estos estrictos ciclos de trabajo del motor. El conocimiento que hace Cummins del ciclo de trabajo de un turbocompresor dentro de las aplicaciones de gas natural ha dado como resultado un producto más resistente y rentable.
"El crecimiento de los Turbos de gas natural Holset en los últimos cinco años es un testimonio de los avances de Cummins en tecnologías que abordan los agresivos entornos térmicos y de ciclo de trabajo del mercado del gas natural", dijo Matt Franklin, Director de gestión de productos y comercialización de Cummins Turbo Technologies. "Cummins tiene una posición única para respaldar a nuestros clientes a medida que los mercados cambian y los ayuda a hacer una transición exitosa a tecnologías más nuevas. Estamos emocionados de invertir y expandir la cartera de turbocompresores de gas natural para nuestros clientes ".
2. turbocompresores Holset: ayudar a Cummins a llegar al destino cero
Los turbocargadores de gas natural Holset están preparando el camino para la ruta de Cummins a cero emisiones. La cartera de productos de gas natural ayudará a Cummins a alcanzar sus objetivos medioambientales, que incluyen la reducción de las emisiones de los productos recién vendidos en un 25% para 2030 y el objetivo de neutralidad de carbono en 2050, todos los cuales están alineados con el acuerdo climático de París.
Cummins está igualmente comprometida a ayudar a nuestros clientes a lograr reducciones de CO2. Los turbocargadores de gas natural Holset están disponibles ahora para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de los clientes y mercados finales con actualizaciones adicionales que llegarán en 2024.
¿Disfrurí esta serie? Si es así, puede mantenerse conectado con Cummins y obtener más información acerca de los emocionantes desarrollos que estamos haciendo en el espacio de gas natural al suscribirse a nuestro boletín informativo. ¡ Haga clic en aquí para suscribirse ahora!