El liderazgo tecnológico de Cummins en el desarrollo de Holset® turbocompresores para soluciones de energía diésel está bien documentado, pero algunas personas pueden sorprenderse al conocer el liderazgo de Cummins en el diseño de turbocompresores para motores de gas natural de baja emisión. Si bien la inversión en tecnologías más limpias parece ser una tendencia relativamente reciente para muchos, Cummins Turbo Technologies (CTT) ha estado diseñando y fabricando turbos Holset de gas natural durante décadas. Además de nuestros años de experiencia con > motores comerciales de 19 litros de gran tamaño, el crecimiento en el mercado en la carretera ha empujado la tecnología y ha impulsado la mejora en nuestras ofertas tecnológicas.
En esta serie de dos partes, destacaremos cuatro elementos clave que contribuyen al éxito de los turbocargadores de gas natural de Cummins.
1. Cummins ha respondido a un cambio en la tecnología
Con el fin de reducir las emisiones, el mercado de gas natural en la carretera pasó de la quema pobre a los motores de combustión estequiométrico. Las recetas estequiométricas de combustión impulsan altas temperaturas de escape y, por lo tanto, generan ciclos de trabajo térmico severos. Los turbocompresores Holset pueden cumplir con estos requisitos a través de soluciones de turbocompresión más compactas adaptadas a los requisitos de emisiones.
En la actualidad, Cummins está dedicada a satisfacer las crecientes exigencias del turbocompresor de gas natural, especialmente en regiones donde la infraestructura está creciendo. El atractivo costo total de propiedad en China ha dado como resultado un mayor crecimiento de la infraestructura y causó un aumento en la demanda de vehículos de carga en carretera alimentados por gas natural. India también está comenzando a ver cómo se desarrolla la infraestructura de gas natural respaldada por los esfuerzos sostenidos del gobierno, que está alimentando la demanda de tecnologías de motores de gas natural. La demanda en Europa, América del norte y otras regiones también crecerá durante la próxima década debido a la baja NOx y a las regulaciones de emisiones de gases de efecto invernadero más bajas que se hayan introducido.
Para hacer frente a las diferencias en el diseño de turbocompresores mecánicos para aplicaciones de gas natural, Cummins ha realizado un trabajo importante para desarrollar herramientas analíticas capaces para evaluaciones simulativas de vibración y fatiga térmica. Los avances en el análisis de la fatiga termomecánica (TMF) han hecho que la optimización del diseño iterativo sea más fácil y permite a CTT seleccionar diseños robustos antes de comprometerse con costosas herramientas de producción, lo que también facilita la confianza en el costoso trabajo de prueba de resistencia del motor.
2. tecnologías de control del aire de gas natural diseñadas para enfrentar una gran cantidad de desafíos
Los requisitos del motor han evolucionado a medida que las normas de emisiones han cambiado durante la última década, pero Cummins se ha mantenido a la vanguardia tecnológica al presentar tecnologías de turbocompresores que cumplen con las desafiantes exigencias que plantea el mercado del gas natural. Además de ayudar a enfrentar los desafíos de emisiones, Cummins ha invertido esfuerzos de diseño en desarrollos de gas natural para ser líder en consumo de combustible, confiabilidad y durabilidad. Inherentemente, los turbocargadores utilizados para los motores de gas natural tienen atributos de rendimiento notablemente diferentes en comparación con sus homólogos de diésel. Cummins ha diseñado características aerodinámicas de turbocompresores muy específicas que permiten un alto desempeño para motores de gas natural estequiométrico, a la vez que evolucionan a la vez que otras características clave del turbocompresor para cumplir con los objetivos de robustez y confiabilidad durante la vida útil del motor.
Manténgase atento a la segunda parte de esta serie que explica los otros beneficios de los turbocargadores de gas natural de Cummins. Mientras tanto, puede mantenerse conectado con Cummins y obtener más información acerca de los emocionantes desarrollos que estamos haciendo en el espacio de gas natural al suscribirse a nuestro boletín informativo.