Cummins trabaja para ser prudente con el agua

En celebración del día mundial del agua esta semana, aquí hay cinco cosas que Cummins Inc. está haciendo para usar el agua de manera más sostenible.
En toda la compañía, los empleados trabajan para ser mejores administradores de este recurso cada vez más importante.
META DE REDUCCIÓN DE AGUA DE CUMMINS 2030
Uno de los 2030 objetivos de Cummins en la PLANET 2050 de la compañía estrategia de sostenibilidad ambiental es reducir el consumo de agua en instalaciones y operaciones en un 30%. El objetivo de 2030 exige una reducción "absoluta" del 30%. Eso significa que permanece en un 30% sin importar cuánto crezca la compañía entre ahora y 2030. Los líderes dicen que probablemente requerirá algunas soluciones extremadamente creativas para alcanzar una reducción del 30% bajo esas condiciones, incluyendo la implementación de alternativas al uso del agua.

CUMMINS WATER WORKS
En 2021, la compañía anunció un nuevo programa comunitario global llamado Cummins Water Works para enfrentar la crisis del agua a nivel global al asociarse con expertos en agua líderes e invertir y participar en proyectos de agua sostenibles, de gran escala y de alto impacto en todo el mundo. El programa está respaldado inicialmente por más de $10 millones en subvenciones de Cummins que se centran en cinco de los países con mayor estrés hídrico: México, Brasil, India, Sudáfrica y los Estados Unidos. Para 2030, el objetivo de Cummins Water Works es traer más de 1 mil millones galones de agua dulce a más de 2 millones personas que de otra manera no tendrían acceso a ella, a la vez que producían beneficios netos de agua que superan el uso anual de agua de Cummins.

REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN UBICACIONES CLAVE
Cummins está conservando millones de galones de agua a través de tres sistemas de tratamiento in situ relativamente nuevos en Kothrud Engine Plant en Pune, India; la planta de motores Jamestown en Jamestown, Nueva York; y la Rocky Mount Engine Plant en Rocky Mount, Carolina del norte, tres de las plantas más grandes de la compañía. Los sistemas multifacéticos están diseñados para tratar el agua utilizada en esos lugares y devolver una cantidad significativa a las plantas para su reutilización no potable. El sistema de Rocky Mount incluye un invernadero donde las plantas hidropónicas proporcionan aireación suplementaria y catalizan una ecología de los microorganismos pastantes para reducir los lodos y aumentar la eficiencia del tratamiento. El agua devuelta a las plantas se utiliza para enfriar maquinaria como compresores de aire, y reduce significativamente la cantidad de agua comprada de los servicios públicos locales.

PAISAJISMO AMIGABLE CON EL AGUA
Cummins se aleja del paisajismo intensivo en agua, utiliza plantas nativas, hierbas y otras técnicas en su paisajismo, así como diseños que mantienen el agua en el sitio en lugar de simplemente canalizarlo fuera del sitio. El campus de la compañía en San Luis Potosí, México, comenzó el movimiento hace varios años al usar plantas nativas que requieren mucho menos agua en su paisajismo. Más recientemente, las plantaciones de Meadow se han utilizado en el edificio de oficinas corporativas de la compañía y en el Cummins Machine Integration Center en Columbus, Indiana, así como en la sede de distribución de Cummins en las cercanías de Indianápolis. El paisaje en el área de la plaza en las oficinas centrales de distribución recoge la escorrentía de agua cuando llueve. A medida que el agua se acumula, es redirigido a un tanque de almacenamiento subterráneo para luego usar plantas de riego y árboles en el lugar.
ROCIADORES CONTRA INCENDIOS CONOCEDORES DEL AGUA
Una cantidad sorprendentemente grande de agua se puede usar durante la prueba de sistemas de rociadores diseñados para apagar un incendio en una planta o instalación. Cummins se aleja de los sistemas de un solo uso, donde el agua utilizada para el proceso de prueba se descarga directamente fuera del sitio. En algunos lugares, el agua se bombea al sistema de rociadores con motores de diésel que luego requieren más agua para enfriamiento. Un número cada vez mayor de instalaciones de Cummins están invirtiendo en sistemas que recirculan y recitan agua dentro del sistema, o que buscan formas de recolectar, almacenar y usar el agua para uso alternativo no potable.