Ejemplos de motores de hidrógeno en la movilidad y el transporte

For a long time, it looked like cars with hydrogen engines or fuel cells would one day take over the roads and the transportation sector. Los automóviles con célula de combustible de hidrógeno no liberan emisiones perjudiciales de ningún tipo, tienen un rango largo y pueden reabastecido en minutos. En teoría, suenan como una excelente manera de desarbonizar el sector del transporte. En la práctica, los coches de hidrógeno se enfrentan a una competencia rígida de los vehículos eléctricos de la batería enchufable. Ha sido una broma para correr en la industria que los vehículos de hidrógeno siempre están a diez años de distancia.
Entonces, ¿es este el final para el uso de hidrógeno en vehículos de motor? Lejos de eso.
La tecnología de batería eléctrica es ideal para vehículos personales y vehículos comerciales seleccionados en el sector del transporte. Mientras tanto, el sector de transporte incluye vehículos con un conjunto diverso de ciclos de trabajo y aplicaciones. Algunos de estos vehículos y equipos no se priorizan actualmente para aplicaciones de tecnología eléctrica con batería. Esto significa que la tecnología de hidrógeno va a ser una parte de las emisiones de carbono de destino cero para muchos operadores de vehículos comerciales.
Hay dos maneras de alimentar un vehículo de motor con hidrógeno. Estos son motores de combustión interna de hidrógeno (hielo de hidrógeno) y células de combustible de hidrógeno . El primero utiliza hidrógeno para alimentar un motor de combustión interna. El otro usa una pila de combustible en combinación con motores eléctricos y una batería.
Fundamentalmente, los trenes de motor de hidrógeno son mecánicamente muy similares a los trenes de transmisión tradicionales. Los vehículos de motor de hidrógeno dependen casi enteramente de los componentes probados. Esto significa que para los operadores que se oponen al riesgo que conducen vehículos en entornos hostiles o que quieren costos de mantenimiento predecibles, pueden ser la solución ideal. A continuación se muestran algunas aplicaciones en las que los motores de hidrógeno son una excelente opción.
Motores de hidrógeno en vehículos y equipos de construcción
El sector de la construcción es otra fuente de emisiones de CO 2 . En las áreas urbanas, el uso de equipos de construcción pesada también puede contribuir a una menor calidad del aire. Esto no debería ser sorprendente, ya que una excavadora grande puede consumir más de cinco galones de combustible diésel por hora. Si bien las soluciones eléctricas de la batería se están convirtiendo en cada vez más viables para excavadoras más pequeñas, una batería lo suficientemente grande como para permitir que una excavadora más grande opere durante todo el día de trabajo debería ser bastante grande. También sería muy costoso.
Mientras tanto, el hidrógeno comprimido aporta una mayor densidad energética. Esto permitiría que una excavadora funcione con tanques de combustible de tamaño aceptable; aquellos que son más grandes que los de la maquinaria tradicional de diésel pero manejable . Estos motores de hidrógeno también eliminan la interrupción prolongada del trabajo para recargar las baterías.
Motores de hidrógeno en camiones para trabajo pesado
Los camiones con semirremolque son otra categoría de vehículos donde la tecnología eléctrica de la batería puede que no sea la mejor solución de descarbonización hasta la fecha.
Al igual que con algunos de los equipos de construcción, el problema con la tecnología de la batería se reduce a la distancia, menor espacio de carga y tiempo de carga. Varios fabricantes están desarrollando semis eléctricos de batería, pero la mayoría anuncia un rango de 150 a 300 millas. Esto los hace más aptos para transporte de corta y mediana distancia.
En el transporte de larga distancia, los conductores tendrían que detenerse durante una o dos horas para recargarse, cada tres a cinco horas. Algunos fabricantes anuncian rangos más largos, pero una mayor capacidad de la batería solo se puede lograr a un costo mayor y con la pérdida de valioso espacio de carga.
Los camiones de hidrógeno, en cambio, tienen un rango y tiempo de reabastecimiento de combustible comparables al diésel y al gas natural, sin ninguna partícula ni emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Son viables los motores de hidrógeno sin una densa red de reabastecimiento de combustible?
Otra razón por la cual todas estas aplicaciones de hidrógeno son especialmente prometedoras es que pueden ser viables sin la existencia de una red densa de abastecimiento de hidrógeno.
Las compañías de transporte, por ejemplo, pueden trazar un itinerario con anticipación utilizando un pequeño número de estaciones de abastecimiento de combustible situadas en rutas fijas, sin necesidad de buscar estaciones de abastecimiento de combustible en la naturaleza. Las compañías de transporte también pueden instalar la dispensación de hidrógeno en su centro regional o centros de distribución, además de instalar electrolitos para producir hidrógeno en el lugar.
Los sitios de construcción son otro buen ejemplo para el uso de motores de hidrógeno sin una densa red de reabastecimiento de combustible. Estos sitios son estacionarios y por lo general son funcionales durante meses a años donde el almacenamiento de hidrógeno en el lugar es más factible. En el caso de un área de construcción remota, incluso se puede evaluar la posibilidad de producción local de hidrógeno. Los excavadores en estos sitios operan en condiciones ambientales desafiantes bajo ciclos de trabajo agresivos. Estas aplicaciones difíciles de electrificar combinadas con la oportunidad de almacenar o producir hidrógeno localmente hacen que los motores de hidrógeno sean una opción para vehículos de construcción.
Más allá de esta viabilidad inmediata, los motores de hidrógeno también impulsan el progreso en la economía y la infraestructura del hidrógeno.
Si estos le han emocionado, no olvide leer acerca de cómo motores de hidrógeno trabajan y su rol en reducir las emisiones de vehículo y transporte hacia el punto de destino cero.
A medida que estas aplicaciones comerciales se vuelven convencionales, las redes de abastecimiento de hidrógeno aparecerán para servirles. Posiblemente, estas redes limitadas podrían ser usadas por autos de hidrógeno personales. Los motores de hidrógeno están a la vuelta de la esquina, por lo que los vehículos de hidrógeno pueden tener una oportunidad de reactivación en menos de diez años después de todo.