Cummins se asocia con Great Minds in STEM para brindar becas y asistencia

Great Minds in STEM Cummins - Becas 2021

Durante más de una década, Cummins se ha asociado con grandes mentes en STEM™ (GMiS) para brindar becas que apoyan a los estudiantes hispanos que buscan títulos relacionados con STEM en las universidades de los EE. UU., lo cual ayuda a cerrar las brechas financieras para que puedan enfocarse en su futuro. Los beneficiarios de becas de Cummins de este año fueron reconocidos durante la conferencia virtual de la organización, celebrada el mes pasado, junto con más de 80 otros académicos destacados de todo el país.

Grandes mentes en STEM-académicos de Cummins
Los beneficiarios de la beca de GMiS Cummins de este año fueron reconocidos durante la conferencia virtual de la organización.

"Los costos de educación universitaria siguen aumentando a lo largo del año, y para algunos estudiantes, esto ha hecho que el sueño de perseguir la educación superior sea inalcanzable", dijo Erika Murguia, Directora de Ciencia e innovación de datos, Quality Analytics, Cummins. "A través de nuestra participación con GMiS, Cummins aspira a apoyar y atraer a los mejores talentos de STEM que pueden aportar innovación, diversas experiencias y conocimientos a nuestra compañía."

Para ser elegible para la beca Cummins en conjunto con el programa de becas de GMIS, los estudiantes tienen que exhibir logros académicos, liderazgo e implicación en campus y/o actividades comunitarias. Deben estar inscritos en un título de STEM y tener un GPA de 3,0 o superior. Cada erudito de Cummins recibió $5, 000 y la oportunidad de entrevistar a Cummins para una pasantía o un puesto cooperativo durante 2022.

Durante la Conferencia de GMiS de este año, el Gerente de calidad de proveedores de Cummins, Jesus Escobar, fue galardonado con el premio Spotlight de Luminary, un honor para aquellos que han hecho contribuciones significativas a la comunidad técnica hispana como líderes y modelos a seguir en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Leer más: GMiS Luminary Spotlight: Jesus Escobar of Cummins Inc.-grandes mentes en STEM

Cummins también participó y patrocinó varios eventos en la Conferencia, incluyendo [email protegido] in Computing, speed networking, College Bowl, a hackathon, un seminario web titulado "cosas que sus padres no le dijeron" y una feria virtual de carrera.

Great mentes en STEM™ es la puerta de entrada para los hispanos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Fundada en 1989, como HENAAC, Great mentes en STEM se centra en programas de concienciación educativa STEM para estudiantes de kindergarten a carrera. Cummins se ha sido socio de Great Minds en STEM durante casi una década.

Leer más: becas de la GMiS- tres expertos de GMiS 2021 han otorgado becas de Cummins-grandes mentes en STEM
 

Etiquetas
Catherine Morgenstern-Cummins Inc.

Catherine Morgenstern

Catherine Morgenstern es una periodista de la marca para Cummins, que cubre temas como la propulsión alternativa, la digitalización, la innovación en fabricación, la autonomía, la sostenibilidad y las tendencias en el lugar de trabajo. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicaciones corporativas, ocupando posiciones de liderazgo más recientemente dentro del sector de bienes de capital industrial.

Catherine comenzó su carrera como escritora de mercadeo para una compañía de biotecnología, donde aprendió a tomar información complicada y altamente técnica y hacerla accesible a todo el mundo. Cree que el concepto de "narración de cuentos" es más que una palabra de moda y le encanta encontrar maneras para que sus lectores hagan conexiones personales con sus súbditos. Catherine tiene pasión por la tecnología y la innovación y por cómo su intersección puede tener un impacto en todas nuestras vidas.

Catherine recientemente regresó a su ciudad natal en el valle de Hudson, Nueva York luego de varias décadas en los Ángeles y Chicago. Se graduó de UCLA y disfruta de la jardinería y de pasar tiempo con su esposo y sus tres hijos.

Learn to overcome power failure with successful generator paralleling for emergency power systems

The centralized power grid may fail but your standby power system should not. With the changing climate and an outdated centralized power grid, the importance of emergency power systems continues to grow. This in turn has increased the need for a highly reliable standby power systems solution.

Join Cummins Power Generation’s free upcoming webcast with Consulting-Specifying Engineer on February 17th for a comprehensive overview of fundamental control features needed to parallel generator sets together and with the electrical grid. Traditional switchgear paralleling is reviewed and compared with the integrated paralleling controls that use distributed logic architecture to help you specify a reliable paralleling system. This course can be attributed to continuous learning credits as attendees qualify for a Certificate of Completion.

This informative seminar will be led by our Global Technical Advisor, Hassan Obeid. Hassan has been with Cummins since 2007 in a variety of roles encompassing power systems design engineering, project engineering and application engineering. His passion for solving a wide range of complex technical problems led him to design several crucial power systems components such as switchgears, controls, paralleling, transfer switches, generator sets and digital solutions for a variety of power system applications.

REGISTER NOW

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

¿Qué es el arcoíris del hidrógeno?

Tal vez haya oído hablar de hidrógeno azul, hidrógeno verde, o incluso de hidrógeno rosado, pero ¿qué significan estos descriptores multi-hued en realidad? Los colores que componen el arco iris de hidrógeno nos dicen mucho acerca de cómo se produce cada tipo específico de hidrógeno y los efectos que puede tener en nuestro planeta.

El hidrógeno podría ser el elemento más abundante del universo, pero no existe por sí solo. En cambio, se produce a través de una serie de procesos que cada uno de ellos producen diferentes tipos de energía, que vienen con sus propios conjuntos de beneficios, subproductos y usos. El método de producción es lo que le da a cada tipo de hidrógeno su colorido apodo, aunque no hay una Convención de nomenclatura universal, por lo que las definiciones pueden cambiar con el tiempo y variar entre los países.

Rompamos el código de color de hidrógeno actual y echemos un vistazo a cómo un matiz de hidrógeno, en particular, lidera a los científicos y fabricantes a la olla de oro, un futuro con cero emisiones, al final del hidrógeno arcoíris.

Hidrógeno gris

El hidrógeno gris se crea a partir del gas natural, comúnmente el metano, a través de un proceso llamado reforma del metano del vapor. Si bien es actualmente la forma más común de producción de hidrógeno, los gases de efecto invernadero que se hacen en el proceso no se capturan.

Hidrógeno azul

El hidrógeno azul se basa en el proceso convencional de reforma del metano de vapor, pero el dióxido de carbono producido como un subproducto se captura y se secuenea bajo tierra. Es una fuente de hidrógeno limpio con un bajo contenido de carbono.

Turquesa de hidrógeno

Uno de los colores más nuevos que se unen al espectro de hidrógeno, el hidrógeno turquesa se produce a través de un proceso llamado pirólisis de metano. Sus principales salidas son el hidrógeno y el carbono sólido. Si bien el hidrógeno turquesa no tiene un impacto probado a escala aún, tiene potencial como solución de bajas emisiones si los científicos pueden encontrar formas de impulsar el proceso térmico con energía renovable y usar o almacenar adecuadamente el subproducto de carbono.

De hidrógeno rosado

El hidrógeno rosado golpea la energía nuclear para alimentar la electrólisis necesaria para producirlo. Las altas temperaturas de los reactores nucleares brindan un beneficio adicional: el calor extremo produce vapor que puede usarse para la electrólisis o la reforma del metano de vapor a base de gas fósil en otras formas de producción de hidrógeno.

Hidrógeno marrón/negro

Si el hidrógeno verde y azul tienen la clave para una producción de hidrógeno más limpia, el hidrógeno marrón o negro es el opuesto y el más perjudicial para el medioambiente. Confiando en la gasificación del carbón para producir hidrógeno, este proceso libera emisiones nocivas de carbono que pueden tener un impacto duradero en en nuestra climática.

Hidrógeno verde

En medio del arco iris de hidrógeno, el hidrógeno verde es la única variedad producida con cero emisiones dañinas de gases de efecto invernadero. Se crea a partir de fuentes de energía renovables como el solar, el viento y la energía hidroeléctrica para el agua de electrolizar. La reacción resultante produce solo hidrógeno y oxígeno, lo que significa que el dióxido de carbono cero se emite en el proceso.

Si bien los beneficios del hidrógeno ecológico son importantes, su producción es más costosa en la actualidad. Por lo tanto, el hidrógeno verde conforma solo un pequeño porcentaje de la producción actual de hidrógeno. Pero a medida que se hacen nuevos avances e innovaciones en el hidrógeno verde, el precio se reduce y es de esperar que se vuelva común en todo el mundo.

El futuro del hidrógeno es verde

El hidrógeno se ha utilizado como combustible durante más de dos siglos. En la actualidad, miles de vehículos y máquinas de todo el mundo están impulsados por células de combustible de hidrógeno. El énfasis en reducir las emisiones de carbono y trabajar hacia un futuro más ecológico y sostenible ha cambiado el enfoque de muchos líderes de energía, incluido Cummins, a la inversión y la innovación en la producción de hidrógeno ecológico. Podría ser el oro al final del arco iris de hidrógeno.

El costo de producción ha ralentizado la adopción a gran escala de la energía de hidrógeno. Muchos líderes en la industria de la energía ahora están haciendo hincapié en hacer que las células de combustible de hidrógeno estén más fácilmente disponibles para los consumidores. Cummins se basa en nuestra tecnología de electrozer líder en la industria para reducir el costo de las células de combustible de hidrógeno y hacer que sea más fácil obtener soluciones de energía ecológica en las manos de nuestros clientes.

El hidrógeno verde no solo está tomando el centro del escenario en el sector privado, tampoco. Los gobiernos de todo el mundo están poniendo en marcha estrategias de hidrógeno y aprobando leyes para alentar la producción y el uso de estas tecnologías ecológicas.

Las emocionantes posibilidades del hidrógeno ecológico están guiando la innovación para Cummins y otros líderes de la energía, pero la idea de un futuro con cero emisiones no puede depender únicamente del hidrógeno verde. Aprovechamos todas nuestras tecnologías de energía alternativas para mejorar la descarbonización a nivel mundial y brindar las soluciones adecuadas en el momento adecuado a nuestros clientes que buscan sostenibilidad.

Manténgase al tanto de la innovación en energía alternativa

Desde posibilidades de largo alcance hasta innovaciones actuales, net Zero News ofrece noticias mensuales sobre energía baja en carbono. Suscríbase hoy para recibir el siguiente problema en su bandeja de entrada.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

Tipos de recursos de energía distribuida

Los recursos energéticos distribuidos, o DERs, se han expandido rápidamente durante la última década. Su expansión es uno de los cambios más importantes que ha experimentado el sector Power Generation en ese período.

Si los DERs son nuevos para usted, no olvide revisar Qué son los recursos de energía distribuidos y cómo funcionan antes de seguir adelante.

Los propietarios de viviendas y las empresas instalan a los DERs para reducir sus facturas de energía y tener energía de respaldo en caso de un corte de servicio.

Las compañías de servicios públicos y los productores de energía independientes (IPPs) instalan los DERs como activos autónomos en la red para suministrar una variedad de servicios de red. Cada vez más, la industria se centra en la agregación de los DERs residenciales y comerciales para brindar servicios a la red eléctrica. Hay varios beneficios de los recursos de energía distribuidos en estos casos de uso, incluidos el aplazamiento de la transmisión y el equilibrio de generación.

Los DERs incluyen varias categorías de tecnologías de generación de energía pequeñas y modulares. Estos son los principales:

Pequeño Hydro como un recurso de energía distribuida

La hidroelectricidad sigue siendo una de las formas más utilizadas de de energía renovable .

Existen plantas hidroeléctricas de todas las escalas, desde las enormes represas de la autoridad del Valle de Tennessee hasta las pequeñas turbinas de funcionamiento del río que ofrecen unos kilovatios de energía. El pequeño Hydro consiste en unidades más pequeñas de 5 MW, aunque las definiciones varían. Las pequeñas unidades hidroeléctricas generalmente no implican represas, por lo que tienen menos impacto ambiental que los proyectos grandes y se pueden construir con menos burocracia.

Se construyen pequeñas centrales hidroeléctricas donde quiera que haya arroyos, ríos y otros recursos hídricos, lo que naturalmente resulta en un modelo de desarrollo altamente distribuido.

Recursos solares como energía distribuida

Los paneles solares son una de las tecnologías de generación de energía de más rápido crecimiento.

En los sectores residencial, comercial e industrial, el crecimiento de la energía solar ha sido promovido por políticas de medición de la tarifa de piensos y de la red, además de precios que caen rápidamente en los arreglos solares. Bajo aranceles de alimentación, los servicios públicos deben comprar electricidad solar a propietarios de viviendas y negocios, generalmente a un precio atractivo.

Entretanto, las políticas de medición neta permiten a los productores solares acreditar la electricidad que produjeron, en contra de su consumo, en su factura de servicios públicos. Cuando tales políticas están en vigor, las cantidades significativas de los grupos de energía solar se han integrado así en la red eléctrica más amplia.

Respuesta a la demanda como recurso de energía distribuida

Los esquemas de respuesta a la demanda también han existido por mucho tiempo.

Tradicionalmente, consistían en acuerdos entre compañías de servicios públicos y sitios industriales con grandes cargas eléctricas. Cuando la compañía llamó, la fábrica cerró un grupo de máquinas grandes o calentadores, lo que aliviaba la carga en la red.

Últimamente, los planes de respuesta a la demanda han seguido un formato aún más distribuido.

Los cambios en el entorno regulatorio han permitido que los propietarios de viviendas y las pequeñas empresas se conviertan en agregados de respuesta a la demanda. La carga de un solo hogar no es significativa en términos de equilibrar la red. Cuando se suma, sin embargo, la carga de varios miles de hogares constituye un DER que los servicios públicos han llegado a valorar altamente.

Almacenamiento de energía de la batería como recurso de energía distribuida

El almacenamiento de energía de la batería ha estado creciendo a un ritmo rápido desde su aparición en el sector de la energía como una tecnología convencional en 2016.

La mayoría de los sistemas de baterías estacionarios en servicio o en construcción hoy en día usan baterías de iones de litio, del mismo tipo que los teléfonos de potencia y los vehículos eléctricos, pero otros tipos de tecnologías de almacenamiento de energía estacionaria se usan a veces en aplicaciones de energía. Las baterías de flujo, por ejemplo, son una categoría emergente de baterías de almacenamiento de energía que usan un electrolito líquido, y se pueden hacer para durar mucho tiempo, superando muchos de los desafíos tecnológicos de las baterías de iones de litio.

Existen sistemas de almacenamiento de energía de la batería de todas las básculas, desde sistemas centralizados grandes con varios cientos de megavatios-horas de capacidad hasta baterías para el hogar con una calificación de unos pocos kilovatios-hora. Este último puede incluirse en agregaciones de plantas de energía virtual junto con contratos de respuesta a la demanda. Las agregaciones de almacenamiento de energía residencial son en realidad una innovación que se ha implementado recientemente a escala.

Generadores de energía como recursos de energía distribuida

Los generadores de energía autónomos son una opción popular para muchos negocios y propietarios de viviendas. Los generadores comerciales y residenciales se usan normalmente para proporcionar energía de respaldo.

Tipos de recursos de energía distribuida

Para centros de datos, hospitales, centros de control de tráfico aéreo y muchos otros tipos de actividades, un corte de energía puede llevar a consecuencias negativas significativas, por lo que los generadores de respaldo se mantienen en el lugar en caso de un corte de red.

Algunos centros también usan generadores in situ durante tiempos normales para optimizar su perfil energético. La mayoría de las veces, estos generadores sirven las propias necesidades de la instalación y no están interconectados con la red de una manera que les permite exportar energía.

Sin embargo, cada vez más, los gerentes de las instalaciones pueden ingresar a acuerdos de compra de energía (PPAs) con la compañía de servicios públicos, o con personas desinteresados privadas a las que suministran energía a través de la red. Desde un punto de vista económico, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué dejar a los generadores de respaldo hacer nada más del 99% del tiempo cuando podrían ser usados para hacer dinero en cambio?

No son solo los generadores industriales grandes los que se pueden usar para exportar energía a la red. Los generadores comerciales y residenciales de pequeña escala también pueden ser agregados en plantas de energía virtual de la misma manera que los sistemas de respuesta de demanda y de baterías.

Las próximas tecnologías de recursos energéticos distribuidos

Los recursos energéticos distribuidos pertenecen a un campo que evoluciona rápidamente.

Es probable que varias tecnologías próximas logren una apelación amplia en la próxima década o dos. las células de combustible , por ejemplo, dependen de tecnologías que se entienden bien. Aunque su costo sigue siendo prohibitivamente alto para las aplicaciones convencionales, muchas compañías e instituciones de investigación están desarrollando celdas de combustible más asequibles. En un hogar, una pila de combustible podría funcionar con gas natural o hidrógeno y podría proporcionar electricidad, calor y agua caliente, todo en el mismo paquete. Las células de combustible podrían, al igual que los generadores, estar también interconectadas a la red y servir como DERs.

Algunos ven la utilización de vehículos eléctricos para proporcionar almacenamiento de energía en la red como una especie de Santo Grial de la tecnología de DER. Los vehículos eléctricos contienen células de batería de iones de litio que son muy similares a las celdas de la batería que se usan en los paquetes de baterías para el hogar y en aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala. Cuando están enchufados, sus baterías tienen el potencial de servir como activos de almacenamiento de energía distribuida para la red. Hay varios obstáculos técnicos y prácticos a superar antes de que esto pueda ser el caso, pero este es un área de investigación y desarrollo activo.

Suscríbase a continuación para obtener información centrada en la energía en mercados que abarcan desde centros de datos e instalaciones de atención médica hasta escuelas e instalaciones de fabricación, y todo lo demás.

Aumente su coeficiente de energía

Crezca profesionalmente con las tendencias energéticas y las estadísticas que se le proporcionan a su bandeja de entrada. Lea acerca de las tendencias y tecnologías energéticas en nuestro Energy IQ Hub .

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

Beneficios de los recursos de energía distribuida

Los recursos de energía distribuida, o DERs, son cada vez más populares entre los servicios públicos y los participantes en el mercado mayorista de electricidad.

Los DERs son una categoría de generación de energía recursos definidos por su tamaño y su ubicación. Las definiciones varían, pero pocos DERs físicos serían mayores a un par de megavatios. Los generadores de diésel o de gas natural, las microturbinas, las unidades hidroeléctricas de funcionamiento del río, los arreglos solares, las turbinas eólicas y las unidades de almacenamiento de energía de la batería son los submegavatios comunes. Para obtener más información sobre esto, consulte ¿Qué son los recursos de energía distribuidos y cómo funcionan .

Los DERs, al ser más pequeños en tamaño que las plantas de energía tradicionales, tienen requisitos de permisos más bajos, usan menos tierra y no implican grandes actualizaciones de infraestructura.

Fundamentalmente, muchos DERs ya están allí. Los DERs se pueden encontrar dentro de Microgrids , redes de generación central y más allá. Muchas casas y negocios ahora están equipadas con unidades de almacenamiento de energía de la batería o generadores de energía de respaldo diseñados para su propio uso. Cada vez más, las compañías de servicios públicos y los agregadores de DER incorporan estos activos en plantas de energía virtual que soportan la red eléctrica más amplia. Desde la perspectiva de una compañía de servicios públicos, instalar las actualizaciones de comunicaciones y la plataforma de software necesarias para controlar eficazmente estos activos existentes como una planta de energía virtual es más fácil, menos costosa y más rápida que crear un recurso de generación equivalente desde cero.

Los DERs también pueden estar ubicados cerca de los centros de carga. La mayoría de las personas no quieren vivir junto a una planta de energía, por lo que históricamente, las plantas de energía se han construido lejos de las ciudades. En la mayoría de las partes del mundo, esto ha llevado a un modelo de desarrollo de red de energía donde las grandes plantas de energía remotas están conectadas a los clientes a través de líneas de transmisión de larga distancia. Estas líneas de transmisión tienen una capacidad limitada, lo que crea una variedad de restricciones que los servicios públicos y los operadores de red deben administrar cuidadosamente. No es suficiente con generar electricidad -la electricidad también necesita ser entregada a los consumidores.

En cambio, los DERs pueden ser desplegados y ubicados en áreas densamente pobladas. Las unidades residenciales de almacenamiento de energía, por ejemplo, se encuentran en centros de población. Del mismo modo, los generadores de respuesta a la demanda suelen ser proporcionados por fábricas ubicadas en áreas industriales y, cada vez más, por casas ubicadas en vecindarios residenciales.

Hay diferentes tipos de recursos de energía distribuida disponibles para estos diversos escenarios de aplicación.

Sus atributos únicos significan que los DERs colocados estratégicamente pueden ofrecer beneficios atractivos a cambio de una inversión relativamente pequeña. Estos beneficios se pueden clasificar de la siguiente manera:

Beneficios de los DERs: aplazamiento de la transmisión y la distribución

Los DERs que se encuentran dentro o cerca de las ciudades no están sujetos a restricciones de transmisión de la misma manera que las centrales de energía remotas.

Por el contrario, aliviar las restricciones de transmisión y distribución es una de las principales razones por las que los servicios públicos despliegan los DERs. Esto se conoce como aplazamiento de la transmisión o aplazamiento de la distribución. Cuando, por ejemplo, crece una pequeña ciudad, llega un momento en el que las líneas de transmisión existentes ya no son suficientes para transportar toda la electricidad necesaria. Tradicionalmente, se construiría una nueva línea de transmisión.

La implementación de los DERs dentro de los límites de la ciudad proporciona una alternativa. Una inversión relativamente pequeña en los DERs puede resultar en suficiente capacidad disponible localmente para sostener el crecimiento incremental de la ciudad por unos pocos años.

La capacidad adicional permite a la compañía de servicios públicos aplazar la construcción de nuevas líneas de energía durante varios años sin comprometer la confiabilidad de la fuente de energía de la ciudad. Desde un punto de vista financiero, retrasar una inversión tan importante puede ahorrarle a la compañía de servicios públicos y, a la vez, a los ratepayers, mucho dinero.

Los recursos de energía distribuida proporcionan una manera para que las compañías de servicios públicos aplazen costosas actualizaciones de red

Beneficios de los DERs: capacidad de generación y equilibrio

En algunos casos, puede ser posible evitar construir una nueva línea de transmisión por completo. Si se despliegan suficientes DERs dentro de una ciudad, los DERs pueden potencialmente afeitarse los picos en la demanda eléctrica proveniente de la ciudad. Las unidades de almacenamiento de energía de baterías , los generadores de respaldo y los recursos de respuesta a la demanda, específicamente, son excelentes maneras de reducir la demanda máxima.

El resultado es que la ciudad tiene un perfil de carga más plano, que es más fácil de soportar, lo que reduce el nivel de inversión que se necesita en la infraestructura regional de red eléctrica. Por ejemplo, esto puede retrasar o eliminar la necesidad de construir una nueva planta de energía de peaker, actualizar una subestación o construir nuevas líneas de transmisión.

Los activos de afeitado de pico tienen una demanda especialmente alta en áreas en las que el potencial de de energía renovable como la energía solar o eólica es bueno. En algunas de esas áreas, el rápido crecimiento de la energía solar y eólica, bajo modelos distribuidos y centralizados, ha hecho que sea muy difícil equilibrar la red eléctrica. Los recursos solares y de energía eólica son inherentemente intermitentes, por lo que se necesitan otros recursos para equilibrarlos.

Para simplificar, por cada megavatios de capacidad solar en la red, otro megavatio de capacidad no intermitente debe estar disponible para los días nublados y para las tardes-esto es lo que los recursos de afeitado de punta hacen.

Beneficios de los DERs: servicios auxiliares

Los servicios auxiliares constituyen la tercera categoría de beneficios de DER.

Asegurarse de que los consumidores reciban corriente alterna sin distorsión, con una frecuencia de exactamente 50 Hz y un voltaje de 120V exactamente, no es una tarea simple. La compañía de servicios públicos o el operador de red dependen de un conjunto de recursos de servicio especializados para lograr la calidad de servicio requerida.

Por ejemplo, si se detecta una desviación de frecuencia en la red, el operador del sistema puede solicitar la intervención de los recursos de control de frecuencia. Los recursos de control de frecuencia pueden ser recursos de generación de energía o de respuesta a la demanda. Al agregar o eliminar una pequeña cantidad de energía de la red, devuelven la frecuencia de la red a su valor nominal.

Los servicios auxiliares han sido tradicionalmente proporcionados por grandes unidades de producción como las centrales de carbón. En los últimos años, sin embargo, los DERs han surgido como alternativas válidas para ciertas categorías de servicios auxiliares.

Algunas categorías de DERs, por ejemplo, son excelentes para brindar servicios de respuesta rápida, como el control de frecuencia rápida. En el mejor de los mejores, las plantas de energía térmica grandes tardan varios minutos en arrancar o aumentar cuando responden a las llamadas de control de frecuencia. Las unidades de almacenamiento de energía de la batería, en cambio, pueden responder en milisegundos.

De la misma manera, los recursos residenciales de demanda-respuesta pueden ofrecer reducciones de carga en segundos o menos.

En algunas áreas, los DERs han tenido tanto éxito que han desplazado casi por completo las unidades de generación de energía tradicional para ciertas categorías de servicios auxiliares. En el Reino Unido, por ejemplo, más del 90% de los contratos de capacidad de servicio auxiliar otorgados por el operador de la red en los últimos años han ido a los recursos agregados de demanda-respuesta, unidades de almacenamiento de energía o centrales hidroeléctricas. Por lo tanto, los DERs pueden haber contribuido, de manera indirecta, a la jubilación de las centrales eléctricas de carbón y gas, que anteriormente subsistían al ofrecer servicios auxiliares a la red.

Suscríbase a continuación para obtener información centrada en la energía en mercados que abarcan desde centros de datos e instalaciones de atención médica hasta escuelas e instalaciones de fabricación, y todo lo demás.
 

Aumente su coeficiente de energía

Crezca profesionalmente con las tendencias energéticas y las estadísticas que se le proporcionan a su bandeja de entrada. Lea acerca de las tendencias y tecnologías energéticas en nuestro Energy IQ Hub .

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.