AmpSentry™: la protección definitiva

por Cummins Europe,
Cummins Power Generation

Los hospitales, centros de datos, agua/aguas residuales y una amplia variedad de otras infraestructuras importantes e instalaciones institucionales que requieren un tiempo de actividad continuo o casi continuo, suelen utilizar un grupo electrógeno para una energía de respaldo confiable cuando la fuente de energía normal no está disponible.

Durante más de 100 años, la generación de energía de Cummins ha estado a la vanguardia del diseño e innovación del grupo electrógeno, lo que ayuda al mundo a avanzar para cumplir con las demandas del cliente, el mercado y el medio ambiente.

ProtecciónEs el espíritu de innovación constante que mantiene la generación de energía de Cummins en el pináculo de la energía, y en ese espíritu llega AmpSentry™, que es el nombre marcado por Cummins para las funciones de protección dentro del control del grupo electrógeno; el PowerCommand ® control. AmpSentry™ como un relé de protección de grado de servicio público que le da al diseñador la seguridad de una protección confiable cuando se trata de proteger el grupo electrógeno y las cargas.

AmpSentry™ funciones de relé de protección

Los grupos electrógenos de generación de energía de Cummins con el relé de protección™ AmpSentry proporcionan la protección del alternador que requieren los códigos y las normas y los propietarios de las instalaciones desean una buena protección del alternador. Debido a que AmpSentry™ el relé de protección está específicamente diseñado para la protección del alternador, puede proporcionar la protección necesaria sin los compromisos y limitaciones que son necesarios con otros enfoques. Algunos de los elementos y ventajas de AmpSentry™ Protection son:

  1. Ampsentry™ ha sido diseñado para identificar y regular las corrientes de falla dentro de la curva de daño térmico del alternador, protegiendo el alternador y permitiendo que la falla aguas abajo se despeje.

  2. Para minimizar la severidad de fallas de cortocircuito, AmpSentry™ ajusta el tiempo de apagado para proteger el equipo descendente. A continuación se enumeran los tiempos de apagado de alta severidad a baja:
    Falla de cortocircuito: Tiempo de apagado:
    NEUTRO EN LÍNEA (L-N) 2 s
    LÍNEA-LINE (L-L) 5 s
    CORTO DE 3 FASES 10 s

  3. AmpSentry™ "recuerda" los efectos de calentamiento de una falla y acelera el disparo cuando se produce una falla posterior antes de que el alternador tenga la posibilidad de tiempo de reutilización adecuado. Por lo tanto, un operador sin experiencia no podría causar una falla en el alternador al arrancar repetidamente y cortocircuitar un grupo electrógeno.

  4. Protección de sobrecorriente que es la función de protección más importante en un esquema de protección de alternadores, ya que la mayoría de los alternadores modernos (aquellos con sistemas de apoyo de excitación como los reguladores de voltaje impulsados por generador de imán permanente) tienen la capacidad inherente de conducir el alternador a la destrucción en una condición de falla de circuito corto o de tierra. Por lo tanto, la función de protección de sobretensión debe coincidir con la curva de daño térmico del alternador. AmpSentry™ combina perfectamente con la curva de daño térmico del alternador.

Una característica adicional de AmpSentry™ es el modo de mantenimiento, que es una característica de seguridad importante que brinda protección al personal contra la amenaza de la energía de arco eléctrico. Cuando se habilita el modo de mantenimiento, AmpSentry apaga el grupo electrógeno (al apagar el combustible y la excitación) tan pronto como reconozca que la corriente en cualquier fase ha superado el 300% de la calificación del grupo electrógeno. Las pruebas han demostrado que la excitación se apaga dentro de los 50 ms de la ocurrencia de la falla; de este modo, se reduce en gran medida la energía disponible para soportar un arco eléctrico.

Cómo funciona AmpSentry™

Regulación de sobrecargas:

Cuando el PowerCommand ® control mide la corriente en cualquier fase y supera el 110% de la capacidad de espera del grupo electrógeno, se activará una integral de suma de corriente para que el generador se apague según el AmpSentry™ curva de tiempo-corriente. Esto permite a AmpSentry™ proteger el alternador y los cables de alimentación conectados al alternador.

Regulación de falla de corriente:

Cuando el control PowerCommand ® mide la corriente en cualquier fase y supera el 300% de la calificación de reserva del grupo electrógeno, el control reconoce que esto es una condición de falla y comienza a regular la corriente en la fase con el nivel más alto de corriente a 300% de la corriente nominal. El propósito de esto es permitir que un dispositivo de protección de sobrecorriente descendente (OCPD) elimine la falla, manteniendo un sistema coordinado. AmpSentry™ la función de protección contra sobrecorriente está en vigencia durante un fallo y apagará el grupo electrógeno según la curva de tiempo actual si la falla sigue activa.

En Resumen

Proteger el grupo electrógeno con un medio efectivo y confiable sin dejar de mantener un sistema coordinado es esencial en todos los diseños de sistemas de energía. Los grupos electrógenos PowerCommand ® incorporan, como estándar, funciones de protección altamente confiables que están diseñadas para proteger el grupo electrógeno y brindar un nivel de protección nominal a la carga sin tener un impacto significativo en la confiabilidad. Estas funciones protectoras están todas bajo el nombre de AmpSentry™.

Los grupos electrógenos de generación de energía de Cummins con el relé de protección™ AmpSentry proporcionan la protección del alternador que requieren los códigos y las normas y los propietarios de las instalaciones desean una buena protección del alternador. Debido a que AmpSentry™ el relé de protección está específicamente diseñado para la protección del alternador, puede proporcionar la protección necesaria sin los compromisos y limitaciones que son necesarios con otros enfoques.

Un agradecimiento especial a Ahmed Jaffer (Senior Global Product Manager), Hassan Obeid (asesor técnico global) y Andrew Frazer (consultor líder en desarrollo).

Aumente su coeficiente de energía

Crezca profesionalmente con las tendencias energéticas y las estadísticas que se le proporcionan a su bandeja de entrada. Lea acerca de las tendencias y tecnologías energéticas en nuestro Energy IQ Hub .

Cummins Power Generation recibió el mayor reconocimiento de la industria de centros de datos de China


 

Cummins Power Generation (CPG) ha sido galardonada con su primer proyecto PowerBloc TM . La Asociación de normalización de la ingeniería de China, la organización más destacada de China que define las normas industriales relacionadas con centros de datos, otorgó CPG como parte de los premios de logro científico y tecnológico del centro de datos. La lista de ganadores se anunció oficialmente durante la 9ª cumbre de estándares de centros de datos.

Lanzado en mayo de 2021, PowerBloc fue diseñado por el equipo de CPG China y se fabrica en la planta de CPG China en Wuhan, una ciudad en China central. PowerBloc integra unidades de diésel (sistemas de energía), tanques de agua (sistemas de enfriamiento), tanques de combustible (sistemas de combustible), silenciadores (sistemas de reducción de ruido), gabinetes de interruptores eléctricos (sistemas de control) y sistemas de protección contra incendios en un contenedor estándar de 40 pies altamente integrado. El primero de los tres grupos electrógenos PowerBloc se instaló en los sitios de los clientes en septiembre. La prueba de garantía de calidad de instalación estándar (IQA), la carga continua de 12 horas y las pruebas de sobrecarga de una hora se completaron con el cliente. Los resultados no solo validaron 10 metros cuadrados de ahorro de espacio en comparación con la unidad contenerizada tradicional, sino que demostraron un funcionamiento más estable, bajo nivel de ruido, bajas emisiones y un excelente desempeño de esta solución innovadora.

El proyecto PowerBloc y su notable innovación técnica han establecido un nuevo punto de referencia para la energía de reserva en el campo del centro de datos, especialmente el área contenerizada. El premio representa el más alto de su tipo en la industria de China Data Center.

"El concepto, diseño, desarrollo y aplicación de PowerBloc es solo otro ejemplo vívido de cómo nuestra gente vive la visión de Cummins de innovar para que nuestros clientes impulsan su éxito", dijo Wang Lei, Gerente General de CPG China. "El conductor de esta solución fue eliminar el punto de dolor para nuestros clientes en la industria de los centros de datos. El aplauso de los clientes y el reconocimiento de la industria nos da más confianza para seguir innovando en soluciones de valor agregado para esta industria ".

Durante la Cumbre, el Comité del centro de datos de China también lanzó un libro blanco técnico de grupos electrógenos a diésel con un centro de datos, el cual fue coautor con el CPG. Cummins interpretó en detalle los elementos de diseño, los problemas existentes en la aplicación y la futura dirección de desarrollo para grupos electrógenos en contenedores que sirven como sistemas de energía de reserva.

CPG también utilizó esta oportunidad para mostrar sus capacidades únicas en la provisión de sistemas de energía para centros de datos. El stand de CPG atrajo a muchos participantes de las instituciones de diseño que brindan planificación y diseño del sistema de energía. El evento fue webcast y atrajo gran atención del público.

CPG ha mantenido la posición de liderazgo como proveedor de grupos electrógenos diésel en la industria de China Data Center y ha continuado su reputación como proveedor de soluciones de ciclo de vida. Los clientes clave incluyen China Telecom, China Mobile, China Unicom, alibaba, Tencent y ByteDance.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

Lista de control de seguridad del generador para el hogar

Consejos de seguridad para generadores para el hogar - Cummins

Siga estos consejos de seguridad para generadores domésticos al preparar su casa y su familia para los cortes de energía a largo plazo.

Con un poco más de un mes de duración en la ya tumultuosa temporada de huracanes en el Atlántico, sin mencionar la probabilidad de fuertes tormentas invernales en el horizonte, ahora es el momento de la preparación de cortes de energía .

La preparación para cortes de energía a largo plazo es importante, y si ya ha dado el paso para garantizar una potencia de emergencia continua al comprar un generador, considere los pasos que debe seguir para operar de manera segura un generador para el hogar de respaldo.

El mayor riesgo de los generadores para el hogar es el gas de monóxido de carbono (CO). Se llama "el asesino silencioso" porque es inodoro e incoloro, lo que significa que la mayoría de las personas que lo inhalan ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Los síntomas del envenenamiento de CO pueden parecerse mucho a la gripe, y en casos graves, puede causar daño cerebral permanente o la muerte. El CO puede ser especialmente peligroso para las personas que están durmiendo o intoxicadas.

Aquí hay algunos consejos para mantener a su familia segura mientras opera un generador durante su próximo corte de energía.

Consejos de seguridad para generadores portátiles de gas o diésel:

  1. Siempre siga las instrucciones del fabricante cuando configure un generador.
  2. Nunca use un generador dentro de su casa o garaje. Deben usarse en el exterior en áreas bien ventiladas que estén al menos a 20 pies de distancia de cualquier hogar o vivienda.
  3. Busque cualquier lugar que el aire pueda ingresar al hogar cerca de su unidad y asegúrese de que estén bien cerrados y sellados. Esto incluye ventanas o puertas, tomas de aire, rejillas de ventilación cercanas o espacios de rastreo.
  4. Las alarmas de detector de CO con batería confiables, aprobadas y operables deben instalarse en ubicaciones apropiadas en cada piso de la casa según lo especificado por el fabricante.
  5. Dé al generador un corte que permita que cualquier escape concentrado se despeje del área. Abra sus ventanas y puertas durante este receso para obtener aire fuera de cualquier concentración que pueda haber recogido en su casa.
  6. Asegúrese de que su generador esté adecuadamente mantenido, incluidos los cambios de aceite regulares.

Consejos de seguridad para generadores de gas o diésel instalados permanentemente:

  1. Instale el generador en exteriores solamente. Trabaje con un instalador profesional (enlace a https://cummins.tech/tj1e6z) para ubicar el generador lejos de las ventanas, puertas y otras aberturas de la casa donde los gases de escape se dispersarán lejos de la casa o las áreas ocupadas.
  2. Instale todas las piezas de la carcasa del generador al menos 60 pulgadas de cualquier abertura en las paredes de las estructuras que puedan estar ocupadas. Ejemplos de aberturas de pared incluyen, pero no se limitan a, ventanas operables, puertas, ventilaciones de secado, tomas de aire para calentadores, etc.
  3. Busque cualquier lugar que el aire pueda ingresar al hogar cerca de su unidad y asegúrese de que estén bien cerrados y sellados. Esto incluye, pero no se limita a, ventanas o puertas, tomas de aire, rejillas de ventilación cercanas o espacios de rastreo. Su generador debe estar ubicado de manera que los gases de escape no puedan acumularse en una zona ocupada.
  4. Asegúrese de que los generadores se usan, mantienen y operan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si hay una preocupación de que no se hayan cumplido los estándares de instalación, consiga que un grupo adecuado, como el instalador, lo inspeccione.
  5. Dé al generador un corte que permita que cualquier escape concentrado se despeje del área. Abra sus ventanas y puertas durante este receso para obtener aire fuera de cualquier concentración que pueda haber recogido en su casa.
  6. Revise el sistema de escape para detectar corrosión, obstrucción y fugas cada vez que inicie el generador y cada ocho horas cuando se ejecute de manera continua.
  7. Asegúrese de que su generador esté adecuadamente mantenido, incluidos los cambios de aceite regulares.
  8. Las alarmas de detector de CO con batería confiables, aprobadas y operables deben instalarse en ubicaciones apropiadas en cada piso de la casa según lo especificado por el fabricante.

generadores para el hogar Cummins son extremadamente silenciosos, estéticamente agradables y accesibles remotamente. Si aún no ha dado el paso para comprar un generador de respaldo, considere programar una evaluación para el hogar sin dolor con su Deale de Cummins r más cercano. En tan solo unos minutos puede saber con exactitud cuán poco puede costar la tranquilidad definitiva.
 

Catherine Morgenstern-Cummins Inc.

Catherine Morgenstern

Catherine Morgenstern es una periodista de la marca para Cummins, que cubre temas como la propulsión alternativa, la digitalización, la innovación en fabricación, la autonomía, la sostenibilidad y las tendencias en el lugar de trabajo. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicaciones corporativas, ocupando posiciones de liderazgo más recientemente dentro del sector de bienes de capital industrial.

Catherine comenzó su carrera como escritora de mercadeo para una compañía de biotecnología, donde aprendió a tomar información complicada y altamente técnica y hacerla accesible a todo el mundo. Cree que el concepto de "narración de cuentos" es más que una palabra de moda y le encanta encontrar maneras para que sus lectores hagan conexiones personales con sus súbditos. Catherine tiene pasión por la tecnología y la innovación y por cómo su intersección puede tener un impacto en todas nuestras vidas.

Catherine recientemente regresó a su ciudad natal en el valle de Hudson, Nueva York luego de varias décadas en los Ángeles y Chicago. Se graduó de UCLA y disfruta de la jardinería y de pasar tiempo con su esposo y sus tres hijos.

Componentes de microrredes

Las Microgrids son maravillas tecnológicas. Vea los diferentes componentes que se unen bajo un Microgrid.

Las rejillas de servicios públicos y las microrredes tienen mucho en común. Ambos cumplen con la misma función: proporcionar energía eléctrica a los consumidores. Ambos están sujetos a las mismas restricciones, lo que garantiza que la generación eléctrica y la carga eléctrica sean iguales en todo momento. Sin embargo, sus componentes son diferentes.

Las microcuadrículas tienen una escala mucho menor que las rejillas de servicios públicos y, como resultado, incluyen componentes que, en consecuencia, se reducen.

Estos son los principales componentes de un Microgrid:

Recursos de generación de electricidad dentro de las microrredes

El corazón palpitante de un energía consiste en un conjunto de recursos de generación de electricidad . Los recursos de generación típicos que se encuentran en las microrredes incluyen generadores de diésel y/o gas natural , matrices solares y turbinas eólicas.

Las microrejillas más básicas suelen estar construidas en torno a uno o más generadores de diésel. Cuando hay gas natural disponible, los generadores de gas también están entre las opciones disponibles. Las microrredes de la isla más antigua, por ejemplo, se basan en una pequeña planta de energía que consta de unos pocos motores de diésel acoplados a alternadores. Los generadores son la opción predeterminada para alimentar un energía porque pueden cubrir una amplia variedad de cargas y porque se pueden usar como energía de respaldo. Comienzan rápidamente, responden a los cambios en la carga y pueden funcionar con una variedad de combustibles.

la tecnología de célula de combustible está surgiendo como una opción válida para proporcionar energía bajo demanda en las microrredes. Las pilas de combustible pueden funcionar con gas natural, hidrógeno y otros combustibles menos comunes. Aunque su costo sigue siendo demasiado alto para ser ampliamente utilizado, las células de combustible de hidrógeno se ven como una fuente potencial de electricidad CO2-libre en pequeña escala.

Componentes típicos de una microred de islas
Haga clic en la imagen para echar un vistazo más de cerca a los componentes de microred

Recursos de energía intermitente dentro de las microrredes

El costo de los paneles solares se ha vuelto tan bajo que, en algunas regiones, su instalación en los hogares y las empresas no tiene ningún cerebro. Los campus universitarios, las instalaciones industriales y otros equipados con un energía pueden instalar matrices solares en grandes cantidades, lo que logra un ahorro significativo en sus facturas de energía. De hecho, muchos construyen una microred específicamente para poder integrarse mejor y aprovechar sus recursos solares.

Almacenamiento de energía dentro de las microrredes

Muchos propietarios a veces eligen complementar su instalación fotovoltaica doméstica con una batería. Del mismo modo, muchos propietarios de microred incorporan de almacenamiento de energía de batería en su sistema. Con el precio de las baterías de iones de litio en un mínimo absoluto, los beneficios de agregar un recurso de almacenamiento de energía a menudo justifican el costo adicional.

Por una parte, los sistemas de almacenamiento de energía de la batería ofrecen un servicio conocido como "cambio de tiempo". Las baterías de cambio de tiempo recolectan electricidad adicional de un sistema solar de gran tamaño durante el día y luego descargan la batería después de que el sol se haya fijado para satisfacer las demandas de carga durante la noche. De manera similar, las baterías se pueden descargar en momentos en que la salida de la matriz solar no coincide con los requisitos de carga, como períodos cortos de demanda máxima. Esto permite al propietario maximizar el uso de recursos intermitentes.

Otro beneficio de los sistemas de baterías es su capacidad para responder instantáneamente a los cambios en la demanda de electricidad en el Microgrid. Tener una batería como capacidad de reserva es a menudo mucho más rentable que ralentí a un generador adicional 24/7 en caso de que la demanda aumente inesperadamente. Piense en el almacenamiento de energía como la grasa en la microred donde se almacena la energía.

Gestión de la carga dentro de las microrredes

Algunos propietarios de microred tienen la opción de administrar activamente la demanda de electricidad de la misma manera que gestionan la generación de electricidad.

Por defecto, cuando una gran máquina eléctrica se enciende en algún lugar de la microred, los generadores que suministran la red de energía deben aumentar rápidamente para satisfacer la demanda adicional. Las microredes que gestionan la demanda de manera activa tienen otra opción. Pueden disminuir la demanda en otro lugar del Microgrid, por ejemplo apagando el AC de un edificio de forma temporal. El resultado es que la demanda y la generación se equilibran nuevamente sin aumentar la generación.

Control y comunicaciones dentro de las microrredes

Las Microgrids necesitan un cerebro y un sistema nervioso para funcionar de manera segura y efectiva, por lo que necesitan poseer sofisticados sistemas de control de microred .

Las redes de servicios públicos de área amplia sirven a millones de consumidores y tienen una cantidad considerable de inercia, lo que limita el potencial de cambios rápidos e incontrolados. Las microcuadrículas, en cambio, incluyen menos cargas y recursos y son más sensibles a las variaciones en la carga y la generación. Poner en marcha varias máquinas eléctricas de gran tamaño sin la certeza de que hay una cantidad de generación equivalente disponible es una manera segura de chocar el Microgrid.

El sistema de control de un Microgrid normalmente incluye múltiples controladores y sensores distribuidos en su territorio. También se requiere un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) para recopilar datos y distribuir instrucciones.

Si el sistema SCADA es el sistema nervioso de la microred, entonces el software de gestión de energía es el cerebro; ese software puede ser altamente sofisticado. La inteligencia artificial (IA) y las características de aprendizaje automático permiten que el software de gestión de energía moderno aprenda a anticipar mejor la carga de los consumidores en la microred y la generación de activos renovables, para optimizar el sistema para que funcione de la manera más rentable. Maximizar el uso de los recursos renovables, minimizar los costos de combustible fósil y mantener la confiabilidad del equipo y de la microred, al mismo tiempo que despachar la carga, está a cargo del software de gestión de energía, dentro de los parámetros especificados por el propietario de la microred.

Conmutadores, inversores y otros equipos

Por último, las microcuadrículas incluyen otros componentes importantes como cables eléctricos, disyuntores, transformadores y más. Estos componentes son los huesos, los músculos y los vasos sanguíneos de un Microgrid. Conectan los recursos de generación con los consumidores y permiten que el sistema de control de la microred pueda efectuar cambios en el estado de la microred.

los conmutadores de transferencia automáticos , por ejemplo, aíslan los distintos activos de generación para garantizar que, por ejemplo, el inversor de CA asociado a un arreglo solar no alimenta la electricidad de un generador diésel. Los inversores convierten la energía de CC suministrada por baterías o por paneles solares en energía de CA que está adecuadamente sincronizada con otros recursos de AC en el Microgrid.

¿Le interesa más en Microgrids? También podría gustarle:

Aumente su coeficiente de energía

Crezca profesionalmente con las tendencias energéticas y las estadísticas que se le proporcionan a su bandeja de entrada. Lea acerca de las tendencias y tecnologías energéticas en nuestro Energy IQ Hub .

Aytek Yuksel-Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel es el líder en marketing de contenidos para Cummins Inc., con un enfoque en los mercados de sistemas de energía. Aytek se unió a la compañía en 2008. Desde entonces, ha trabajado en varios puestos de marketing y ahora le ofrece los aprendizajes de nuestros mercados clave, que van desde los mercados industriales hasta los residenciales. Aytek vive en Minneapolis, Minnesota con su esposa y sus dos hijos.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.