Lista de control de seguridad del generador para el hogar

Consejos de seguridad para generadores para el hogar - Cummins

Siga estos consejos de seguridad para generadores domésticos al preparar su casa y su familia para los cortes de energía a largo plazo.

Con un poco más de un mes de duración en la ya tumultuosa temporada de huracanes en el Atlántico, sin mencionar la probabilidad de fuertes tormentas invernales en el horizonte, ahora es el momento de la preparación de cortes de energía .

La preparación para cortes de energía a largo plazo es importante, y si ya ha dado el paso para garantizar una potencia de emergencia continua al comprar un generador, considere los pasos que debe seguir para operar de manera segura un generador para el hogar de respaldo.

El mayor riesgo de los generadores para el hogar es el gas de monóxido de carbono (CO). Se llama "el asesino silencioso" porque es inodoro e incoloro, lo que significa que la mayoría de las personas que lo inhalan ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Los síntomas del envenenamiento de CO pueden parecerse mucho a la gripe, y en casos graves, puede causar daño cerebral permanente o la muerte. El CO puede ser especialmente peligroso para las personas que están durmiendo o intoxicadas.

Aquí hay algunos consejos para mantener a su familia segura mientras opera un generador durante su próximo corte de energía.

Consejos de seguridad para generadores portátiles de gas o diésel:

  1. Siempre siga las instrucciones del fabricante cuando configure un generador.
  2. Nunca use un generador dentro de su casa o garaje. Deben usarse en el exterior en áreas bien ventiladas que estén al menos a 20 pies de distancia de cualquier hogar o vivienda.
  3. Busque cualquier lugar que el aire pueda ingresar al hogar cerca de su unidad y asegúrese de que estén bien cerrados y sellados. Esto incluye ventanas o puertas, tomas de aire, rejillas de ventilación cercanas o espacios de rastreo.
  4. Las alarmas de detector de CO con batería confiables, aprobadas y operables deben instalarse en ubicaciones apropiadas en cada piso de la casa según lo especificado por el fabricante.
  5. Dé al generador un corte que permita que cualquier escape concentrado se despeje del área. Abra sus ventanas y puertas durante este receso para obtener aire fuera de cualquier concentración que pueda haber recogido en su casa.
  6. Asegúrese de que su generador esté adecuadamente mantenido, incluidos los cambios de aceite regulares.

Consejos de seguridad para generadores de gas o diésel instalados permanentemente:

  1. Instale el generador en exteriores solamente. Trabaje con un instalador profesional para ubicar el generador lejos de las ventanas, puertas y otras aberturas de la casa donde los gases de escape se dispersarán lejos de la casa o las áreas ocupadas.
  2. Instale todas las piezas de la carcasa del generador al menos 60 pulgadas de cualquier abertura en las paredes de las estructuras que puedan estar ocupadas. Ejemplos de aberturas de pared incluyen, pero no se limitan a, ventanas operables, puertas, ventilaciones de secado, tomas de aire para calentadores, etc.
  3. Busque cualquier lugar que el aire pueda ingresar al hogar cerca de su unidad y asegúrese de que estén bien cerrados y sellados. Esto incluye, pero no se limita a, ventanas o puertas, tomas de aire, rejillas de ventilación cercanas o espacios de rastreo. Su generador debe estar ubicado de manera que los gases de escape no puedan acumularse en una zona ocupada.
  4. Asegúrese de que los generadores se usan, mantienen y operan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si hay una preocupación de que no se hayan cumplido los estándares de instalación, consiga que un grupo adecuado, como el instalador, lo inspeccione.
  5. Dé al generador un corte que permita que cualquier escape concentrado se despeje del área. Abra sus ventanas y puertas durante este receso para obtener aire fuera de cualquier concentración que pueda haber recogido en su casa.
  6. Revise el sistema de escape para detectar corrosión, obstrucción y fugas cada vez que inicie el generador y cada ocho horas cuando se ejecute de manera continua.
  7. Asegúrese de que su generador esté adecuadamente mantenido, incluidos los cambios de aceite regulares.
  8. Las alarmas de detector de CO con batería confiables, aprobadas y operables deben instalarse en ubicaciones apropiadas en cada piso de la casa según lo especificado por el fabricante.

generadores para el hogar Cummins son extremadamente silenciosos, estéticamente agradables y accesibles remotamente. Si aún no ha dado el paso para comprar un generador de respaldo, considere programar una evaluación para el hogar sin dolor con su distribuidor de Cummins más cercano . En solo unos minutos se enterará exactamente qué poco cuesta la máxima tranquilidad.
 

Catherine Morgenstern-Cummins Inc.

Catherine Morgenstern

Catherine Morgenstern es una periodista de la marca para Cummins, que cubre temas como la propulsión alternativa, la digitalización, la innovación en fabricación, la autonomía, la sostenibilidad y las tendencias en el lugar de trabajo. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicaciones corporativas, ocupando posiciones de liderazgo más recientemente dentro del sector de bienes de capital industrial.

Catherine comenzó su carrera como escritora de mercadeo para una compañía de biotecnología, donde aprendió a tomar información complicada y altamente técnica y hacerla accesible a todo el mundo. Cree que el concepto de "narración de cuentos" es más que una palabra de moda y le encanta encontrar maneras para que sus lectores hagan conexiones personales con sus súbditos. Catherine tiene pasión por la tecnología y la innovación y por cómo su intersección puede tener un impacto en todas nuestras vidas.

Catherine recientemente regresó a su ciudad natal en el valle de Hudson, Nueva York luego de varias décadas en los Ángeles y Chicago. Se graduó de UCLA y disfruta de la jardinería y de pasar tiempo con su esposo y sus tres hijos.

Siete empleados de Cummins reciben el prestigioso premio de innovación Julius Perr

los beneficiarios que posean trofeos

Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunció que los 2022 beneficiarios del Premio técnico más prestigioso de la compañía, el Premio de innovación Julius Perr. Ahora en su año 23rd, el premio reconoce a los empleados que demostraron excelencia en innovación y tecnología al desarrollar una importante propiedad intelectual para nuestros productos.

Los beneficiarios de este año son los empleados de Cummins, Richard Ancimer, Krishna Kamasamudram, Ashok Kumar, Guoqiang Li, Tim Proctor, Michael Wilson y Aleksey Yezerets. El reconocimiento también va a Neal currier, Ed Hodzen y Vivek sujan.

ACERCA DE LAS INNOVACIONES

Las primeras patentes ganadoras se relacionan con la mitigación de la acumulación de azufre en un catalizador de reducción selectiva (SCR).

Ancimer, currier, Kamasamudram, Kumar y Yezerets desarrollaron metodologías que no solo monitorean esta acumulación de azufre sino que regeneran los catalizadores más rápidamente, y a temperaturas más bajas, a través de la sincronización de las condiciones de funcionamiento del motor durante la regeneración. Su trabajo está empleado en productos Cummins, tales como Euro IV/V/VI, EPA 2010, nivel IV y, en regiones, combustible de alto azufre, y es probable que siga desempeñando un rol en cumplir con las regulaciones de emisiones futuras.

Wilson desarrolló un enfoque diferente para el canal de servicio en áreas con combustible de alto contenido de azufre, en especial los productos Euro V en Sudamérica. Una característica clave de su invención consiste en la desactivación de los cilindros, y su trabajo ha sido citado en numerosas ocasiones por patentes que no son de Cummins.

Para la segunda tecnología ganadora, Hodzen, Li, Proctor y sujan inventaron la función SmartTorque2 (ST2), que forma parte del galardonado motor de arranque Eaton Cummins SmartAdvantageTM Powertrain. Esta función detecta automáticamente una variedad de factores, como el grado y el peso, y selecciona la torsión óptima para el desempeño y el ahorro de combustible. La invención fue la primera en producción en 2013 y ha sido una oferta estándar del producto X15 desde 2017.

ACERCA DE LOS PREMIOS

Este premio fue creado para honrar al Dr. Julius Perr, quien se retiró de Cummins en 1997 como Vicepresidente-sistemas de combustible. El Dr. Perr, que falleció en 2005, se unió a Cummins en 1958 después de huir de la Hungría comunista. Hizo su hogar en Columbus, Indiana (EE. UU.) y comenzó una carrera de 41 años como ingeniero y líder de Cummins. Durante su vida, fue nombrado inventor o co-inventor de 186 patentes concedidas y sigue siendo una inspiración para muchos en nuestra industria.

2022 CEREMONIA

La ceremonia de los premios de innovación Julius Perr se celebró en persona con líderes técnicos Senior, miembros de la familia Perr, ganadores de los premios Perr 2022 y sus invitados el 18 de octubre de 2022. Cuatro ganadores, Krishna Kamasamudram, Ashok Kumar, Guoqiang Li y Michael Wilson, pudieron asistir en persona para recibir sus premios. Los otros tres ganadores no pudieron asistir, pero se les ha otorgado su premio y reconocimiento especial por separado.

COMITÉ DE REVISIÓN

Los miembros de un Comité de selección, formado por líderes de todas las unidades comerciales, se reúnen anualmente para evaluar las patentes que han creado un valor significativo para nuestros productos. En 2022, más de 1, 100 patentes fueron revisadas para ser consideradas antes de seleccionar a los ganadores de la concesión final de la patente. Desde 2000, solo se seleccionaron 84 patentes para este prestigioso premio con cada invención, lo que agrega valor a nuestra promesa de marca de innovación y confiabilidad.

Felicitaciones de nuevo a los 2022 beneficiarios por el honor de ganar el premio a la innovación del 2022 Julius Perr.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

Los generadores de reserva para el hogar son tecnología inteligente y una opción inteligente

Ilustración de hogar con generador

Este artículo fue creado por Chuck McClaugherty, Bear Electric , un distribuidor autorizado de Cummins.

Teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, asistentes virtuales, termostatos inteligentes, cerraduras inteligentes y campanas de puerta. Nuestros hogares ahora están llenos de dispositivos inteligentes. Desafortunadamente, la mayoría de ellos se vuelven inútiles sin energía para correr o recargar. Es por ello que los propietarios de viviendas deberían considerar instalar un dispositivo inteligente por encima de otro: un generador de reserva para el hogar.

Como distribuidor autorizado de Cummins, instalo muchos generadores de reserva para el hogar de Cummins QuietConnect™ en todo Oregón. Con un clima cada vez más severo, apagones de rodadura y rejillas de energía envejecidas, puedo decirle sin duda que un generador de respaldo es una inversión que vale la pena.

¿La mejor parte de poseer uno de estos dispositivos inteligentes? No tiene que decirle Cuándo encender y apagar. Lo hace automáticamente.

En pocas palabras, este es el proceso:

Cuando instalamos un generador de reserva para el hogar Cummins, también instalamos un conmutador de transferencia automático Cummins. Este conmutador de transferencia monitorea constantemente la energía eléctrica que llega a la casa. Si detecta una ruptura en el servicio, automáticamente desconectará la casa de la línea de energía eléctrica en una fracción de segundo y encenderá el generador Cummins para alimentar la casa en su lugar. El generador se alimenta ya sea por una línea de gas natural o por un tanque de propano.

Mientras que el generador Cummins está alimentando el hogar, el conmutador de transferencia continuará monitorando la línea de servicio eléctrico. Una vez que detecte que se ha restaurado la energía, se desconecta automáticamente el generador del sistema eléctrico de la casa y se vuelve a conectar la compañía eléctrica.

No tiene que hacer nada. RA. Zilch. El generador y el conmutador de transferencia hacen todo el trabajo. En algunos casos, es posible que ni siquiera se dé cuenta de que hay un corte de energía hasta que mire por la ventana y vea que todas las casas de su vecino están oscuras.

Tan importante como tener un distribuidor autorizado Cummins instalar profesionalmente su generador de respaldo y conmutador de transferencia es asegurarse de elegir el generador de tamaño adecuado para su hogar. Si es demasiado pequeño, la carga no podrá encender todo en la casa. Si es demasiado grande, consumirá gas natural extra o propano cuando lo use.

La manera más fácil de asegurarse de seleccionar el generador de tamaño adecuado es hacer que su distribuidor lo haga por usted. Pero si desea tener una idea de la cantidad de generador que va a necesitar, Cummins tiene una excelente publicación en el blog sobre calcular el vataje del generador que necesita o puede usar la calculadora de tamaño del generador en Cummins.com .

Vivimos en un mundo lleno de dispositivos inteligentes. Asegúrese de que puede mantener el suyo en funcionamiento durante cortes de energía con un generador de reserva para el hogar Cummins QuietConnect. Para encontrar un distribuidor cercano a usted, use el buscador de distribuidores Cummins . O, si vive en Oregón, solo contácteme al (503) 678-3417 o [email protegido]

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

1-800 Cummins: novedad sobre software

Camión de ventas y servicios estacionado junto a un puente

Cummins Inc. (NYSE: CMI) se complace en anunciar que el 1-800-CUMMINS ofrecerá ventas de software como una característica adicional. El conjunto de software respaldado por esta nueva función incluye a los programas, QSOL, PowerSpec, IMCAL y Guidanz IA. Hacer que esto esté disponible a través de 1-800-CUMMINS agilizará los manuales de los clientes, reducirá el tiempo de inactividad y garantizará que nuestros clientes reciban asistencia de ventas de software responsiva y proactiva, en todo momento.

¿Qué cambia?

• Nueva opción de ventas de software en 1-800-CUMMINS™
• Todas las llamadas a números heredados serán redirigidos a 1-800-CUMMINS™

¿Qué se mantiene igual?

• Los clientes aún pueden llamar al 1-800-CUMMINS™ para asistencia de piezas, consultas generales de productos y servicios, y asistencia técnica para proveedores de servicios para motores, generadores y productos digitales Cummins.

¿Cuándo se realizó el cambio?

• Lunes 10 de octubre de 2022

"Estoy encantado con esta nueva oferta que ofrecemos a nuestros clientes. Esto no solo les ayudará a obtener el respaldo que necesitan más rápido, sino que también ayuda a reducir la complejidad de los clientes ", añadió Greg Ehlinger, Director Ejecutivo de soluciones centralizadas. "Nuestros clientes dependen de nosotros para impulsar su negocio y tener soluciones confiables que se entregan de manera fácil y accesible para los expertos que cuidan de una forma en que lo hacemos".

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

Cummins Inc. y EDF Renewables celebran un acuerdo de compra de energía fotovoltaica distribuida

ceremonia de firma de contrato

Cubre siete entidades manufactureras con una capacidad instalada total de 16,5 MWp, lo que reduce las emisiones de carbono en instalaciones y operaciones de manera significativa.

Cummins China y EDF Renewables firmaron un acuerdo de compra de energía fotovoltaica distribuida en Beijing, con el objetivo de reducir el consumo de electricidad de las redes tradicionales y disminuir las emisiones de carbono en las instalaciones y operaciones de Cummins. Cummins proporcionará el espacio de techo y tierra y consumirá la energía solar generada, EDF Renewables será responsable de la inversión, instalación y operación de equipos de generación solar fotovoltaica. WANG Ning, Vicepresidente de Cummins, y Erwann Debos, CEO de EDF Renewables China, completaron la firma del contrato en representación de ambas partes.

EDF es un líder mundial en energías renovables, incluyendo el viento y la energía solar. EDF Renewables tiene capacidades técnicas profundas y experiencia de servicio en el campo de la generación de energía fotovoltaica. La sociedad instalará un sistema de generación de energía fotovoltaica distribuida en 7 entidades manufactureras en Beijing, Wuxi, Wuhan, Chongqing y Liuzhou. Con una capacidad instalada total de 16,5 MW, el proyecto puede ofrecer aproximadamente 280 millones kWh de generación de energía en 20 años, lo que ahorra alrededor de 158, 000 toneladas de emisiones de carbono.

"Nos complace que Cummins y EDF estén trabajando juntos en el campo de los fotovoltaicos distribuidos para brindar nuevas oportunidades a Cummins de expandir el consumo de energía ecológica y reducir las emisiones de las operaciones de la planta. Ayudará a Cummins a lograr el uso de electricidad renovable, que representa más del 10% del consumo total de electricidad en 2023 en la región de China. Este proyecto habilitará aún más nuestra capacidad de producción y operación ecológicas, y nos posicionará bien para el desarrollo sostenible ", afirmó WANG ning.

En la actualidad, el uso del techo del edificio para instalar el sistema fotovoltaico es una manera muy efectiva para que los clientes corporativos reduzcan sus emisiones de carbono. Cummins y EDF firmaron un contrato de compra de energía de 20 años, que puede lograr objetivos de reducción de emisiones de carbono y ahorros en costos de electricidad al mismo tiempo.

Erwann Debos dijo en la ceremonia de firma: "tenemos el honor de brindar a Cummins soluciones de energías renovables fotovoltaicas distribuidas para ayudar a Cummins a alcanzar sus metas estratégicas en el planeta 2050. EDF Renewables tiene como objetivo trabajar de la mano con los clientes para brindar las soluciones de administración de energía integradas más avanzadas en torno a la baja emisión de carbono de las empresas y potenciar la transición energética a nivel mundial ".

Etiquetas
Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.