Cummins acelera la vacunación en Brasil

Brasil-con una población de 211 millones habitantes y más de 2, 500 empleados de Cummins, fue uno de los países más afectados por la pandemia COVID-19.
Luego de ver que la vacunación no avanzaba en Brasil al mismo ritmo que en otros países de la región, un grupo de mujeres emprendedoras se unieron para crear el Movimiento Unido para la vacuna (movimento Unidos pela Vacina).
El objetivo del grupo era simple: hacer factible vacunar a todos los brasileños para el 2021 de septiembre.
Entre las acciones de este grupo, se buscaron asociaciones con compañías privadas para donar varios artículos para acelerar la vacunación en algunas de las ciudades brasileñas más necesitadas.
"Dada la difícil situación que atravesaba el país, alcanzando las 4, 200 muertes al día, Cummins se unió al movimiento desde el principio", dijo Luciana Giles, Directora de relaciones gubernamentales y de comunicación de Cummins para Latinoamérica.
Para Cummins, el compromiso de minimizar los efectos de la pandemia dentro de esta acción tiene dos frentes: influir con la promoción para que el Gobierno acelere sus esfuerzos para vacunar a toda la población brasileña y, además, integrarse en el movimiento, apoyando a las ciudades con donaciones que benefician la infraestructura necesaria para las necesidades de vacunación.
Con este objetivo en mente, la Fundación Cummins aprobó una subvención para acelerar la vacunación en el país.
La subvención se utilizó para comprar más de 2, 100 artículos para suministrar a los centros de salud pública, donde se llevaron a cabo vacunas en Brasil. Los suministros incluso pudieron beneficiar a siete ciudades brasileñas en tres Estados diferentes: Guarulhos (SP), Mairiporã (SP), Poá (SP), Catu (BA), mata de São João (BA), São Sebastião do Passé (BA) y Cuiabá (MT).

"La elección de las ciudades se basó en los criterios en los que nuestro equipo de responsabilidad corporativa ya contaba con proyectos locales, y también tenía como objetivo fortalecer las comunidades en las que concentramos nuestro negocio", dijo Soraia S. Franco, Gerente de responsabilidad corporativa para Latinoamérica.
En Guarulhos, São Paulo, por ejemplo, donde se ubican las plantas de Cummins, 12 centros de salud pública recibieron donaciones, entre ellas UBS Clessie Cummins, fabricadas por Cummins en la 1980s. El alcalde de la ciudad de Guarulhos incluso fue a agradecer personalmente al equipo de Cummins.
Hasta el momento, el Movimiento Unido para la vacuna ha donado más de medio millón de artículos a más de 4, 000 ciudades brasileñas. Se distribuyeron más de 212 millones vacunas en Brasil, y el 65% de la población del país ya ha recibido al menos una dosis y, en la actualidad, la población adolescente está comenzando a recibir vacunas.
"Para nosotros, el movimiento es una fuerza de trabajo en red, donde todos pueden hacer su parte y complementar nuestros esfuerzos para que juntos podamos hacer el bien común", dijo Giles.
Además de participar en el movimiento, Cummins también donó 3 millones máscaras en Brasil y México. La donación de máscaras producidas en San Luis Potosí y otras muchas acciones para combatir la pandemia muestran el compromiso de Cummins de ayudar a nuestras comunidades a prosperar.