Componentes de microrredes

Las Microgrids son maravillas tecnológicas. Vea los diferentes componentes que se unen bajo un Microgrid.

Las rejillas de servicios públicos y las microrredes tienen mucho en común. Ambos cumplen con la misma función: proporcionar energía eléctrica a los consumidores. Ambos están sujetos a las mismas restricciones, lo que garantiza que la generación eléctrica y la carga eléctrica sean iguales en todo momento. Sin embargo, sus componentes son diferentes.

Las microcuadrículas tienen una escala mucho menor que las rejillas de servicios públicos y, como resultado, incluyen componentes que, en consecuencia, se reducen.

Estos son los principales componentes de un Microgrid:

Recursos de generación de electricidad dentro de las microrredes

El corazón palpitante de un energía consiste en un conjunto de recursos de generación de electricidad . Los recursos de generación típicos que se encuentran en las microrredes incluyen generadores de diésel y/o gas natural , matrices solares y turbinas eólicas.

Las microrejillas más básicas suelen estar construidas en torno a uno o más generadores de diésel. Cuando hay gas natural disponible, los generadores de gas también están entre las opciones disponibles. Las microrredes de la isla más antigua, por ejemplo, se basan en una pequeña planta de energía que consta de unos pocos motores de diésel acoplados a alternadores. Los generadores son la opción predeterminada para alimentar un energía porque pueden cubrir una amplia variedad de cargas y porque se pueden usar como energía de respaldo. Comienzan rápidamente, responden a los cambios en la carga y pueden funcionar con una variedad de combustibles.

la tecnología de célula de combustible está surgiendo como una opción válida para proporcionar energía bajo demanda en las microrredes. Las pilas de combustible pueden funcionar con gas natural, hidrógeno y otros combustibles menos comunes. Aunque su costo sigue siendo demasiado alto para ser ampliamente utilizado, las células de combustible de hidrógeno se ven como una fuente potencial de electricidad CO2-libre en pequeña escala.

Componentes típicos de una microred de islas
Haga clic en la imagen para echar un vistazo más de cerca a los componentes de microred

Recursos de energía intermitente dentro de las microrredes

El costo de los paneles solares se ha vuelto tan bajo que, en algunas regiones, su instalación en los hogares y las empresas no tiene ningún cerebro. Los campus universitarios, las instalaciones industriales y otros equipados con un energía pueden instalar matrices solares en grandes cantidades, lo que logra un ahorro significativo en sus facturas de energía. De hecho, muchos construyen una microred específicamente para poder integrarse mejor y aprovechar sus recursos solares.

Almacenamiento de energía dentro de las microrredes

Muchos propietarios a veces eligen complementar su instalación fotovoltaica doméstica con una batería. Del mismo modo, muchos propietarios de microred incorporan de almacenamiento de energía de batería en su sistema. Con el precio de las baterías de iones de litio en un mínimo absoluto, los beneficios de agregar un recurso de almacenamiento de energía a menudo justifican el costo adicional.

Por una parte, los sistemas de almacenamiento de energía de la batería ofrecen un servicio conocido como "cambio de tiempo". Las baterías de cambio de tiempo recolectan electricidad adicional de un sistema solar de gran tamaño durante el día y luego descargan la batería después de que el sol se haya fijado para satisfacer las demandas de carga durante la noche. De manera similar, las baterías se pueden descargar en momentos en que la salida de la matriz solar no coincide con los requisitos de carga, como períodos cortos de demanda máxima. Esto permite al propietario maximizar el uso de recursos intermitentes.

Otro beneficio de los sistemas de baterías es su capacidad para responder instantáneamente a los cambios en la demanda de electricidad en el Microgrid. Tener una batería como capacidad de reserva es a menudo mucho más rentable que ralentí a un generador adicional 24/7 en caso de que la demanda aumente inesperadamente. Piense en el almacenamiento de energía como la grasa en la microred donde se almacena la energía.

Gestión de la carga dentro de las microrredes

Algunos propietarios de microred tienen la opción de administrar activamente la demanda de electricidad de la misma manera que gestionan la generación de electricidad.

Por defecto, cuando una gran máquina eléctrica se enciende en algún lugar de la microred, los generadores que suministran la red de energía deben aumentar rápidamente para satisfacer la demanda adicional. Las microredes que gestionan la demanda de manera activa tienen otra opción. Pueden disminuir la demanda en otro lugar del Microgrid, por ejemplo apagando el AC de un edificio de forma temporal. El resultado es que la demanda y la generación se equilibran nuevamente sin aumentar la generación.

Control y comunicaciones dentro de las microrredes

Las Microgrids necesitan un cerebro y un sistema nervioso para funcionar de manera segura y efectiva, por lo que necesitan poseer sofisticados sistemas de control de microred .

Las redes de servicios públicos de área amplia sirven a millones de consumidores y tienen una cantidad considerable de inercia, lo que limita el potencial de cambios rápidos e incontrolados. Las microcuadrículas, en cambio, incluyen menos cargas y recursos y son más sensibles a las variaciones en la carga y la generación. Poner en marcha varias máquinas eléctricas de gran tamaño sin la certeza de que hay una cantidad de generación equivalente disponible es una manera segura de chocar el Microgrid.

El sistema de control de un Microgrid normalmente incluye múltiples controladores y sensores distribuidos en su territorio. También se requiere un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) para recopilar datos y distribuir instrucciones.

Si el sistema SCADA es el sistema nervioso de la microred, entonces el software de gestión de energía es el cerebro; ese software puede ser altamente sofisticado. La inteligencia artificial (IA) y las características de aprendizaje automático permiten que el software de gestión de energía moderno aprenda a anticipar mejor la carga de los consumidores en la microred y la generación de activos renovables, para optimizar el sistema para que funcione de la manera más rentable. Maximizar el uso de los recursos renovables, minimizar los costos de combustible fósil y mantener la confiabilidad del equipo y de la microred, al mismo tiempo que despachar la carga, está a cargo del software de gestión de energía, dentro de los parámetros especificados por el propietario de la microred.

Conmutadores, inversores y otros equipos

Por último, las microcuadrículas incluyen otros componentes importantes como cables eléctricos, disyuntores, transformadores y más. Estos componentes son los huesos, los músculos y los vasos sanguíneos de un Microgrid. Conectan los recursos de generación con los consumidores y permiten que el sistema de control de la microred pueda efectuar cambios en el estado de la microred.

los conmutadores de transferencia automáticos , por ejemplo, aíslan los distintos activos de generación para garantizar que, por ejemplo, el inversor de CA asociado a un arreglo solar no alimenta la electricidad de un generador diésel. Los inversores convierten la energía de CC suministrada por baterías o por paneles solares en energía de CA que está adecuadamente sincronizada con otros recursos de AC en el Microgrid.

¿Le interesa más en Microgrids? También podría gustarle:

Aytek Yuksel-Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel es el líder en marketing de contenidos para Cummins Inc., con un enfoque en los mercados de sistemas de energía. Aytek se unió a la compañía en 2008. Desde entonces, ha trabajado en varios puestos de marketing y ahora le ofrece los aprendizajes de nuestros mercados clave, que van desde los mercados industriales hasta los residenciales. Aytek vive en Minneapolis, Minnesota con su esposa y sus dos hijos.

Por qué vendo generadores Cummins para la temporada de huracanes

Generador Cummins brindándole energía a un hogar mientras llueve

Este artículo fue creado por Jared Godwin, distribuidor de Cummins en Lawson & Lawson Electrical Services

Hace años, el contratista eléctrico para el que trabajo, Lawson & Lawson en Tallahassee, comenzó a vender generadores para el hogar porque queríamos ayudar a nuestros clientes a superar cualquier cosa. Esto es Florida después de todo, y los huracanes son un riesgo constante.

Cómo los huracanes crean cortes de energía.

Año tras año, vemos la causa Damage Hurricane. Algunos de los peores escombros que hemos visto fueron en 2018 cuando abrimos nuestra oficina en Panama Beach. El huracán Michael, de categoría 5, acababa de golpear la cercana playa de México.

Tormentas y lluvias destructivas son difíciles para los árboles de Florida, lo que hace que las extremidades caigan en las líneas de energía y dejen a los floristas sin energía. Eventualmente mis clientes se cansan de sentarse en el calor y esperar que la energía se vuelva a encender. Por lo tanto, deciden obtener un Cummins QuietConnect™ generador de reserva para sus hogares. La frase más común que oigo de ellos es: "no puedo ir otro año".

La importancia de pedir un generador a tiempo.

Si está interesado en un generador de reserva para el hogar, no espere. Programe una cita con su distribuidor Cummins autorizado lo antes posible. Aquí en Tallahassee, se necesita un mes para obtener un permiso y hasta otras dos semanas para programar e instalar el generador.

Seis semanas en el lado alto no es un gran problema para alguien que ya ha tomado la decisión. Pero para alguien asustado porque ve un huracán en el Golfo, simplemente no hay suficiente tiempo antes de que la tormenta caiga en tierra.

En otras áreas del país, los tiempos de permisos pueden variar, por lo que siempre es mejor estar preparado. Puede encontrar un distribuidor local de Cummins o programar una evaluación en el hogar gratis a través del sitio web de Cummins para comenzar.

Por qué vendemos generadores Cummins.

La respuesta es simple. El Cummins fabrica productos de calidad y los respalda. Sabemos que si hay un problema, Cummins va a trabajar con nosotros para resolverlo rápidamente. Eso mantiene contentos a nuestros clientes y nos da la confianza de recomendar sus generadores para todo el hogar.

Cuando instalamos nuestros generadores de reserva Cummins QuietConnect , trabajamos con una gran cantidad de contratistas de gas. A medida que conectan sus líneas de gas con los generadores, ven lo bien que funcionan y están impresionados. Así, también obtenemos muchas referencias a través de ellos.

Crear una buena relación con el cliente es importante para nosotros. Doy a mis clientes mi número de teléfono móvil y respondo los textos 24/7 durante todo el proceso de instalación. Esto les da la tranquilidad de saber que ellos van a ser atendidos por mí y por Cummins.

Al final del día, cuando vende un buen producto y hace una buena acción, se le da la vuelta. Si está interesado en convertirse en un distribuidor Cummins como Lawson & Lawson , consulte los beneficios de asociarse con Cummins .

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

¿Cuál es el costo verdadero de un corte de energía sin un generador para el hogar Cummins?

Una vivienda durante un corte de energía

Los cortes de energía a largo plazo pueden ser inconvenientes y costosos, lo que interrumpe el confort y la seguridad de su familia. Si bien cada corte de energía es diferente para cada propietario de vivienda, los costos pueden sumar una cantidad sorprendentemente grande. Además, si trabaja desde su casa o tiene un negocio en el hogar, además de cualquier daño físico, es posible que tenga que soportar el costo de pérdida de trabajo, productividad o salarios.

Antes de invertir en un Cummins QuietConnect™ generador de reserva para el hogar, considere primero el costo de pasar por un corte de energía importante sin uno. Luego, compare ese costo con el precio de un generador de reserva Cummins. Puede obtener una estimación de un generador para toda la casa encontrar un distribuidor con nuestra herramienta de localización de distribuidores o solicitar una de evaluación en el hogar.

Ya sea que sus cortes de energía sean causados por el mal tiempo, la red de energía envejecida o los apagones, estos son algunos de los éxitos financieros que su familia puede tener que absorber:

  • Sótano inundado-si se apaga la electricidad y sus bombas de sumidero dejan de funcionar, puede que se le dañen los daños por el agua en su sótano. Según homeadvisor.com, el costo promedio para limpiar un sótano inundado podría oscilar entre $500 y un enorme $85, 000.
  • Corrección del moho-soportar algunas inundaciones significa que probablemente necesitará tener porciones de su casa tratadas para prevenir el moho tóxico. Los expertos en bobvila.com dicen el costo promedio de la corrección del moho es de $2, 214 .
  • Deterioro de los alimentos-si la energía permanece fuera por suficiente tiempo, la comida en sus refrigeradores y congeladores se estropeará. Forbes.com dice que muchas compañías de seguros pagarán hasta $ $500 por valor de deterioro de alimentos , pero solo si la causa del corte de energía está cubierta por su póliza. Si tiene un congelador profundo lleno de carne, los costos podrían ser aún más.
  • Ráfagas o tuberías congeladas-la pérdida de energía durante los meses de invierno conlleva riesgos adicionales. Según los informes de los consumidores, el costo de reparar ráfagas o tuberías congeladas puede superar fácilmente los $5, 000.
  • Estadías en el Hotel-si su casa se vuelve inhabitable durante un corte de energía, es posible que su familia deba buscar un refugio alternativo. Statista, que rastrea los precios de los Hotel, dice la estancia promedio de noche cuesta $90,92 . Agregue los gastos de viaje y comidas y el número comienza a subir rápidamente.

Hay costos adicionales a considerar también, no todos ellos financieros. Por ejemplo, hay un impacto en su salud si usa dispositivos médicos para el hogar y el inconveniente de que su vida se ponga al revés durante el corte de energía.

Con cortes de energía cada vez más comunes, es fácil ver cómo se intensifica la cantidad de costos financieros y de calidad de vida, lo que pone el costo de un generador de reserva para el hogar Cummins QuietConnect en perspectiva.

Para encontrar un distribuidor que le ayude a estimar la inversión necesaria para su propio generador doméstico, visite nuestro buscador de distribuidores de generadores para el hogar .

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

Mire ahora: Qué necesitan hoy los ingenieros responsables de las especificaciones

Wissam Balashe con la jefa de Redacción de la revista CSE, Amara Rozgus

Vea al Director de negocios de Cummins para soluciones de gestión de energía, la entrevista de Wissam Balashe con el editor en jefe, CSE Magazine-Amara Rozgus aquí. En esta conversación perspicaz, Balashe discute qué consultoría-especificar Engineer (CSE) está solicitando fabricantes de equipos originales para diseñar soluciones energéticas. Habló en profundidad sobre el trabajo realizado por la generación de energía de Cummins para satisfacer estas necesidades.

Además, habla sobre el cambio hacia un enfoque de solución de energía integrada y las consideraciones que deberían tomar los ingenieros eléctricos al diseñar o adaptar los sistemas de control existentes. Usó sus conocimientos de la industria para analizar los pasos que puede tomar CSE para mantenerse al tanto de las tecnologías emergentes en la industria de generación de energía dinámica.

MIRE AHORA

Wissam Balshe

Wissam Balshe

Wissam Balshe ha estado en la industria de sistemas de energía desde 2002 y se unió a Cummins en 2007. Lideró el equipo de ingeniería de aplicaciones para Norteamérica (2007-2010), luego lideró los esfuerzos estratégicos de desarrollo comercial para el negocio de soluciones de energía (2011-2015), centrándose en aplicaciones de generación distribuida y micro-red. Se unió al equipo de ventas de Power gen Norteamérica gestionando el territorio de las montañas rocosas por un breve período en 2016 antes de unirse al equipo del segmento de comercialización como director del segmento de misión crítica. Wissam lidera actualmente el negocio de sistemas y controles globales para la unidad comercial de sistemas de energía.

Wissam representó a Cummins en múltiples comités de códigos y normas (IEE1547, CSA282, NEMA MG1) y asociaciones comerciales (Vicepresidenta de la Asociación de CHP de EE. UU. en 2012-2013). Defiende activamente los incentivos de generación distribuida en los niveles federal y estatal y la Junta de múltiples organizaciones comunitarias en Minnesota (fuera de Cummins).

Wissam tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de Minnesota, y un Executive MBA de Indiana University.

¿Debería elegir un generador de energía portátil o de reserva para todo el hogar?

Debido a la mayor frecuencia de los eventos meteorológicos intensos, es posible que tenga en cuenta un generador de respaldo para el hogar. ¿Qué tipo de protección tiene el mejor para su familia durante los apagones relacionados con el clima? La respuesta es: depende.

Los generadores de reserva para todo el hogar Cummins y los generadores portátiles tienen diferentes ventajas. Para ayudarle a decidir cuál es el adecuado para usted, aquí hay cuatro cosas a considerar:

¿Energía todo o solo algunos elementos esenciales?

Si desea alimentar toda su casa y continuar como si no hubiera pasado nada en el exterior, un Cummins QuietConnect™ generador de reserva es el camino a seguir. Este generador instalado permanentemente será lo suficientemente fuerte para funcionar con todos o casi todos los dispositivos en su casa. Con un generador portátil , tendrá que dimensionar el grupo electrógeno para alimentar solo ciertos dispositivos esenciales.

¿Cuál es su presupuesto?

Los generadores de reserva son más potentes, duran más y menos trabajo para usar, pero también son más caros. Los portátiles son más asequibles porque son menos potentes y tienen un uso intensivo de mano de obra.

¿Instalación permanente o portabilidad?

Una de las ventajas de los portátiles es que puede usarlas para que no solo esté alimentando lo esencial en su hogar. Puede llevarlos consigo en viajes de camping, puertas traseras o herramientas de energía en lugares de trabajo. Los generadores de reserva se instalan permanentemente en su casa.

¿Cuánto trabajo quiere hacer?

Con un generador de reserva, a menudo no tiene que levantar un dedo. Un conmutador de transferencia automática forma parte de la instalación. En un corte de energía, el conmutador detectará automáticamente el corte de energía, desconecta su casa de la línea de servicios públicos y lo conecta al generador. Una vez que se haya restaurado el servicio eléctrico, se invertirá el proceso.

Con un generador portátil, usted tiene que sacarlo del almacenamiento, transportarlo a una distancia segura de la casa, llenarlo con combustible, arrancarlo y luego ejecutar un cable de energía en la casa... a menudo con mal tiempo. Si su corte dura mucho tiempo, tendrá que reabastérelo periódicamente. Luego, luego del corte, debe desconectarlo de sus electrodomésticos, drenar el combustible y volver a conectarlo al almacenamiento.

Hay otras diferencias a tener en cuenta antes de comprar un generador portátil o de reserva para el hogar. Su amigable distribuidor Cummins estará encantado de acompañarlos todos con usted.

Para conectarse con un distribuidor autorizado de Cummins, visite nuestra página buscar un distribuidor . También es posible que desee usar nuestra calculadora de tamaño de generador para obtener una estimación aproximada de cuánta energía necesita.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.