Nuestro próximo paso en el avance de la tecnología de células de combustible

Las células de combustible han recorrido un largo camino desde que fueron demostradas por primera vez con éxito a principios del siglo 19 por Humphry Davy. Fueron usados por primera vez para misiones espaciales, incluyendo el vuelo del Apolo 11 en 1969, el cual no solo llevó al primer hombre a la luna sino también a tres pilas de pila para alimentar a todos los equipos en el módulo espacial.

Cada década desde entonces ha visto avanzar las células de combustible, a medida que se acelera la comercialización en una variedad de aplicaciones. El nuevo milenio también vio un resurgimiento del interés en las capacidades de las células de combustible debido a la mayor preocupación por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la producción de energía tradicional.

Cummins lleva mucho tiempo al frente de las tecnologías bajas en carbono con el objetivo de reducir las emisiones, y llevamos más de 20 años investigando las células de combustible. Además de ofrecer células de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM) y tecnología de electrozer, también estamos trabajando en el próximo paso hacia fuentes de energía limpias y confiables con células de combustible de óxido de sólido (SOFCs).

¿Para qué industrias son más adecuados los SOFCs?

Las células de combustible de óxido sólido (SOFCs) son adecuadas para una variedad de industrias que podrían desear generar energía en el lugar para lograr una mayor resiliencia energética y emisiones más bajas. Estos incluyen instalaciones comerciales, industriales e institucionales (es decir, centros de datos, supermercados y universidades, etc.). Los SOFCs también se pueden centralizar como plantas de energía de células de combustible donde los servicios públicos venden la energía a los clientes finales como parte de su cartera de generación de energía.

¿Por qué un cliente escogería SOFCs con respecto a otras tecnologías?

En general, los SOFCs son una opción más eficiente en cuanto a energía en comparación con las fuentes de producción de energía tradicionales y ofrecen mayor flexibilidad en el tipo de combustible que se puede usar. Una serie de opciones de combustible incluyen gas natural, propano, amoníaco, hidrógeno, gas mezclado con hidrógeno y biogás. Incluso cuando se usa un combustible con base de carbono como el gas natural, los SOFCs producen niveles más bajos de dióxido de carbono en comparación con los generadores tradicionales. Esto se debe a la falta de combustión. La falta de piezas en movimiento también permite que el sistema de células de combustible opere de forma más silenciosa con mayor confiabilidad, lo que hace que el SOFCs sea una fuente de energía deseable para centros urbanos ocupados.

Se pueden combinar varias pilas de combustible, o "apiladas", para lograr una alta potencia de kW de un solo módulo de pila de combustible. Una sola célula de combustible tiene el grosor aproximado de un borrador de lápiz núm. 2 (5 mm) y produce una cantidad limitada de energía (unos pocos vatios). Debido a que se pueden combinar varios módulos de pilas de combustible, su diseño modular ofrece mayor flexibilidad para la capacidad de generación de edificios.

Más allá de las ventajas de eficiencia y confiabilidad de las pilas de combustible, un número cada vez mayor de países y regiones también ofrecen incentivos para que las empresas inviertan en celdas de combustible. Por ejemplo, EE. UU. tiene una larga historia en cuanto a respaldar la infraestructura energética a través del código tributario de EE. UU. y ofrece el de crédito tributario por las inversiones de células de combustible (ITC) federales .

¿Qué papel desempeñan los SOFCs en la transición energética?

Cummins está usando la tecnología SOFC como base para el trabajo de desarrollo continuo en la actualidad. Dentro del espacio de las células de combustible de SOFC y PEM, Cummins también está trabajando para aprovechar la tecnología de células de combustible para la electrólisis para producir combustibles ecológicos, como el hidrógeno y los combustibles sintéticos. Estas tecnologías forman parte de la cartera de producción de energía más amplia de Cummins, incluidos los generadores de combustión tradicionales, los electrolitos, las baterías de iones de litio y las pilas de combustible PEM.

Actualmente, el gas natural es el combustible más adecuado para alimentar las células de combustible debido a la infraestructura de distribución (sitios de pozos, plantas de procesamiento y oleoductos para mover el gas) y el hecho de que ofrece emisiones más bajas que otros combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. A medida que avanza la producción de energía con emisiones de carbono cero, el objetivo es alimentar a los SOFCs con hidrógeno u otros combustibles con cero emisiones de carbono. Cuando los SOFCs funcionan con combustibles que no tienen carbono, se convierten en una fuente de energía de emisiones cero.

Cummins continúa siendo líder en la transición energética a nivel mundial a través de nuestra participación en conversaciones sobre innovación y el liderazgo de una serie de proyectos del Departamento de energía de los EE. UU. (DOE) relacionados con tecnologías de hidrógeno y células de combustible. Estas iniciativas se alinean con la estrategia de sostenibilidad ambiental más amplia de la compañía, PLANET 2050 . Aún hay más avances en el espacio de las células de combustible, y Cummins está avanzando para liberar todo el potencial de las células de combustible de óxido sólido.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

5 empresas que se benefician de la venta de generadores Cummins

Distribuidor de Cummins analizando un generador para el hogar

El 90 por ciento de los negocios estadounidenses son de tamaño pequeño y mediano. Son los verdaderos motores de nuestra economía, que emplean a millones de trabajadores. Con muchos de ellos en busca de nuevas formas de expandir sus servicios, generar ingresos y hacer crecer sus negocios, generadores portátiles y de reserva para el hogar de Cummins podrían ser una nueva fuente de ingresos.

Un forro de plata en nubes oscuras

Según la prensa asociada, los cortes de energía de las inclemencias climáticas se duplicaron durante las últimas dos décadas, lo que ha hecho que la red de energía envejecida de nuestro país se haya multiplicado. Esto ha aumentado la frecuencia y la duración de los cortes de energía. Estos frecuentes apagones crean una necesidad de energía de respaldo confiable para los hogares y otros negocios. Y para emprendedora empresas pequeñas y medianas, satisfacer esta necesidad con los generadores Cummins es una gran oportunidad.

¿Qué negocios podrían beneficiarse más de convertirse en distribuidores autorizados Cummins ? Aquí están nuestros cinco primeros:

1. contratistas generales -cuando desastres naturales como tormentas de hielo, huracanes, vientos fuertes, incendios forestales o terremotos, la energía perdida no es el único desafío que enfrentan los clientes. A menudo hay daños físicos en las propiedades que se deben reparar. Cuando ayudan a los clientes a reconstruir, los contratistas generales tienen la oportunidad de estimar las necesidades energéticas de su hogar o negocio y sugieren agregar un Cummins QuietConnect™ de generador de reserva para el hogar. Si el cliente está de acuerdo, el contratista general no solo se beneficia de la venta del generador, sino también de la mano de obra para instalarlo.

2. electricistas -un buen electricista es una fuente confiable de información. No solo son expertos en el flujo de electrones, sino que a menudo conocen las configuraciones eléctricas específicas de sus clientes. Después de un corte de energía prolongado, a muchos se les pregunta a menudo "¿hay algo que pueda hacer para mantener mi electricidad la próxima vez que se apague la energía?" Los electricistas que venden e instalan generadores de reserva para el hogar Cummins QuietConnect pueden decir: "sí, sí hay." La instalación de generadores de reserva para el hogar puede ser otro servicio valioso que ofrecen los electricistas.

3. contratistas de calefacción y enfriamiento -durante un corte de energía, uno de los sistemas más importantes que se dejó sin conexión para los dueños de casas y negocios es su sistema de calefacción y enfriamiento central. Ir sin calor o aire frío durante un largo período de tiempo no solo es incómodo, sino que puede ser peligroso si las temperaturas son extremas en el exterior. Por lo tanto, naturalmente, una vez que se restaura la energía, encontrar una manera de mantener el sistema de HVAC encendido durante el próximo corte de energía se vuelve parte de la cabeza. Dado que los contratistas de calefacción y enfriamiento son expertos en la instalación de sistemas grandes en hogares y negocios, agregar generadores de reserva de Cummins QuietConnect a los hogares y las empresas es una manera natural de agregar otro centro de beneficio a sus negocios.

4. minoristas en línea -hasta ahora, hemos estado discutiendo generadores de reserva. Para las empresas que no se especializan en instalar generadores permanentemente en su lugar, generadores portátiles Cummins pueden ser un fabricante de dinero. Mientras que los generadores portátiles pueden usarse durante cortes de energía, son más adecuados para tareas más pequeñas debido a su portabilidad. Esto los hace ideales para acampar, hacer cola, trabajar en lugares de trabajo de construcción y más. Con la reputación robusta y confiable de Cummins, nuestros generadores portátiles son ideales para los minoristas centrados en estos segmentos de mercado.

5. instaladores del panel solar -la mayoría de los paneles solares para el hogar están conectados directamente a la red de energía. Por lo tanto, cuando se apaga la energía, los paneles solares dejan de suministrar energía. Para una fuente de energía de respaldo, los instaladores de paneles solares pueden instalar un respaldo de batería solar, el cual es cargado por las placas solares o un generador de reserva para el hogar. Por lo general, las copias de seguridad de la batería solar solo pueden suministrar energía a un hogar durante unas horas, por lo que si un área es propensa a las interrupciones relacionadas con el clima, un generador de reserva para el hogar como el Cummins QuietConnect es la mejor opción.

El tiempo es ahora

Con más personas que nunca en busca de generación de energía de respaldo, ahora es un buen momento para expandir las ofertas de su compañía convirtiéndose en un distribuidor autorizado de Cummins . Para obtener más información, visite cummins.com/partners/dealers .

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

Diez formas de prepararse para apagones programados

Caja de desconexión del servicio de Cummins en el costado de la casa

Ondas de calor que causan una demanda excesiva de electricidad... sequías que hacen que la hidroenergía sea menos disponible... las redes eléctricas cerca de incendios forestales activos se apagan por seguridad... envejecimiento, redes de energía sobreestresadas... vientos fuertes que se ajustan a los Powerlines... Estas son todas las razones por las que algunas partes del país pueden enfrentar apagones de energía planificadas este año.

Si vive en un área propensa a apagones, aquí hay algunos consejos para ayudarlo a prepararse para su familia:

  • Regístrese para recibir notificaciones de su red eléctrica local -si este servicio está disponible en su compañía de servicios públicos local, puede darle una advertencia para comenzar a prepararse antes de que se apague la energía.
  • Descargue nuestra lista de control final de corte de energía -ofrece información detallada sobre qué hacer antes, durante y después de un corte. Incluso le muestra qué hacer para niños, mascotas y miembros de la familia con necesidades médicas. Puede descargarlo aquí .
  • arsenal de alimentos no perecederos y agua -Asegúrese de tener un abrelatas manual también. Planee tener suficiente para todos para que su familia pueda mantenerse hidratada y nutrida durante el apagón.
  • hacer o comprar hielo y refrigeradores -si tiene suficiente aviso, haga o compre hielo para que pueda empacar algunos de sus alimentos perecederos en refrigeradores para preservarlos. (Un refrigerador solo mantendrá su temperatura interna durante aproximadamente cuatro horas, un congelador durante aproximadamente 48 horas.)
  • comprar linternas y baterías extras -los apagones pueden ser, bueno, negros. Las linternas se pueden usar para mayor seguridad si necesita moverse por la noche pero usarlas con moderación. Asegúrese de tener suficiente para cada miembro de la familia.
  • Mantenga los teléfonos móviles cargados y los tanques a gas completos-sus teléfonos y sus vehículos son sus líneas de vida para el mundo exterior. Si tiene un EV, asegúrese de que esté completamente cargado.
  • practique manualmente abriendo puertas de garaje -si necesita conducir en algún lugar, primero debe ser capaz de sacar su auto del garaje.
  • Plan para medicamentos que requieren de refrigeración-es posible que necesite almacenarlos en un refrigerador como su comida refrigerada hasta que regrese la energía.
  • invierta en un generador de reserva para todo el hogar -para la máxima tranquilidad, considere uno de los Cummins QuietConnect™ generadores de reserva para el hogar . En el caso de un corte de energía, su generador se enciende automáticamente y mantiene su hogar encendido.
  • instalar detectores de monóxido de carbono con copias de seguridad de la batería -colocarlos en ubicaciones centrales en cada planta, por lo que si algún monóxido de carbono llega a su casa, recibirá una alerta inmediata.

Los apagones rodantes parecen ser cada vez más comunes. Afortunadamente, hay maneras de planear con anticipación y evitar que interrumpan completamente su vida. Para ver las diferentes maneras en que Cummins puede ayudar a su familia a mantener la energía encendida durante estos cortes de energía planificados, visítenos en cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable o busque un distribuidor local en cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer .

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

Cummins Turbo Technologies se prepara para lanzar el turbocompresor de geometría variable Holset serie 400 de 8.ª generación

HE400VGT 8.° generación

A medida que las regulaciones de emisiones se vuelven más estrictas, Cummins Turbo Technologies (CTT) se compromete a ayudar a los clientes a reducir las emisiones y avanzar en el ahorro de combustible a través de nuevas tecnologías innovadoras de control de aire.

Con base en 70 años de innovación y confiabilidad, CTT y Holset han introducido una amplia variedad de tecnologías de control de aire líderes en la industria. En 2021, CTT lanzó el turbocompresor de geometría variable (VGT) 7ª generación de la serie 400 para ayudar a los fabricantes de motores a cumplir con las normas de emisiones futuras y ofrecer el mejor ahorro de combustible en su clase. En Cummins, la innovación nunca se detiene a medida que continuamos haciendo avanzar nuestras tecnologías actuales, al tiempo que desarrollamos otras nuevas. Con esta filosofía en mente, CTT se prepara ahora para presentar la 8ª generación HE400VGT. Está diseñado específicamente para ofrecer un desempeño de primer nivel, confiabilidad y durabilidad para el mercado de camiones de trabajo pesado de 10 a 15 l.

El CTT ha realizado importantes mejoras en el desempeño del turbocompresor con su última generación de productos. El turbocompresor de la 8ª generación tendrá un 5 por ciento más de eficiencia en el anterior Turbo de la 7ª generación.

Además de ofrecer una mayor eficiencia del turbocompresor, que ayuda a los clientes a reducir el tamaño del motor, el HE400VGT tendrá una mejor respuesta temporal, una mayor robustez de la fuga de aceite lateral del compresor y un suministro doble en los componentes clave para la flexibilidad de la cadena de suministro.

Los aspectos más destacados del Holset HE400VGT incluyen un nuevo sistema de rodamientos y casi cero espacios libres para mejorar el rendimiento y la respuesta transitoria. Estas mejoras se logran mediante autorizaciones más estrictas en la etapa del compresor, menor movimiento radial en la etapa de la turbina, un acabado superficial mejorado y nuevos diseños aerodinámicos.

Programado para ser lanzado en 2024, este turbocompresor incorpora un activador eléctrico inteligente de próxima generación y un sensor de velocidad con el chipset más reciente para mejorar el rendimiento y la durabilidad. La estrategia de abastecimiento dual ayuda a mitigar cualquier escasez de electrónica imprevista que recientemente haya afectado a la industria.

Junto con las mejoras de rendimiento, el turbocompresor de última generación ofrecerá el mejor desempeño de su clase para camiones para trabajo pesado en la carretera, junto con un mayor ahorro de combustible en los principales puntos de funcionamiento del vehículo.

"CTT ha incorporado nuevas y emocionantes tecnologías en nuestro último HE400VGT para ayudar a los clientes de los motores a cumplir con los estrictos requisitos sobre emisiones y reducir el costo total de propiedad", dijo Matthew Franklin, Director de gestión de productos y comercialización. A medida que los clientes establecen sus estrategias para las próximas regulaciones sobre emisiones, CTT continúa construyendo sobre el éxito de los lanzamientos anteriores de turbocompresores para ofrecer productos innovadores que satisfagan los desafíos de las necesidades de desarrollo de motores de nuestros clientes sin comprometer el desempeño.

¿Quiere conocer más sobre los productos y la innovación técnica de CTT? Regístrese para nuestro boletín informativo trimestral hoy.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

Una acertada estrategia de reconstrucción beneficia a los mineros

una hebilla con el texto "Cummins 300th QSK60 MCRS Upgrade"

Una carrera maestra de ingenieros de Cummins en Australia y EE. UU. ha dado como resultado importantes reducciones de costos y beneficios ambientales para las compañías mineras que eligen reconstruir sus motores QSK60 bajo un programa de actualización especial.

Los ingenieros se centraron en las posibilidades de reconstrucción para los QSK60 de primera generación y cómo podrían actualizarse a la última tecnología de diésel en el momento de la revisión sin cambios importantes en el diseño de la base de 60 litros V16, una hazaña que eludió a otros fabricantes de motores.

La mejora clave de la tecnología es la inyección de combustible, con el sistema de inyección de unidades tempranas (HPI) reemplazado por el sistema de conducto común modular de alta presión (MCRS) que ahora se ofrece en todos los motores de alta potencia de última generación de Cummins.

El 300º motor actualizado, clasificado en 2700 HP, recientemente salió de la línea de producción en el Cummins Master Rebuild Center en Brisbane, y destacó otro paso exitoso en la evolución del QSK60 y por qué es el motor de diésel de alta potencia más importante a nivel mundial en equipos de minería móvil.

"El menor consumo de combustible y la mayor vida útil para la revisión son claves para reducir el costo total de propiedad, y fueron los objetivos iniciales detrás de la ingeniería del programa de actualización para el QSK60", dice Greg Field, Gerente de desarrollo de negocios de minería para Cummins Asia Pacific.

"La innovación es el núcleo de la larga historia de Cummins, y sin duda ha jugado su papel en las opciones de reconstrucción de QSK60 que podemos ofrecer a nuestros clientes mineros".

La conclusión es impresionante: las emisiones de partículas de diésel se corta hasta en un 63% a través de la tecnología de combustión interna sin postratamiento. También hay un Plus para mantenimiento con menos carga de hollín en el aceite.

Fuel savings up to 5% are consistently reported in the field for significant greenhouse gas emissions reduction, while life-to-overhaul is extended by 10%, translating to fuel consumption of more than 4.0 million liters before rebuild is required.

Además del upgrade del sistema de combustible a MCRS, el QSK60 con turbocompresión de una sola etapa también cuenta con otras innovaciones de Cummins en tecnología de combustión que fueron diseñadas para el cumplimiento de las normas Tier 4 final y Stage V, los estándares de emisiones fuera de la carretera más estrictos del mundo.

El paquete de actualización de reconstrucción se puede aplicar a las dos variantes del QSK60-One con turbocompresión de una etapa (conocida como "Advantage") que puede ser calificada de 1785 a 2700 HP, la otra con turbocompresión de dos fases que puede tener una calificación de 2700, 2850 o 3000 HP.

El 300º QSK60 actualizado fue a Boggabri Coal en la cuenca NSW Gunnedah para su instalación en un camión de transporte Komatsu 930E. El motor ha probado su valía tanto en el carbón como en la minería del mineral de hierro en Australia.

motor amarillo QSK60

Etiquetas
Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins, líder mundial en tecnología de energía, es una corporación de segmentos de negocios complementarios que diseñan, fabrican, distribuyen y tienen servicio de una amplia cartera de soluciones de energía. Los productos de la compañía abarcan desde combustión interna, soluciones eléctricas e híbridas integradas de energía y componentes, incluyendo filtración, postratamiento, turbocompresores, sistemas de combustible, sistemas de control, sistemas de control de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microred, baterías, electrolitos y productos de células de combustible.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.