Cómo aprovechar los beneficios de un motor ligero

Potencia a peso equivale más que solo productividad
Operating vocational trucks is all about getting the job done as reliably, quickly and productively as possible. Nailing the power-to-weight ratio on the sweet spot can have a major impact on not just your equipment's productivity but its longevity and your bottom line as well. There are a number of factors that come into play when spec'ing a vocational vehicle that help ensure that performance capability matches the duty cycle and jobsite conditions. Comienza con la elección de un motor que tiene la relación potencia/peso ideal y la combina con la transmisión y los neumáticos correctos, en base a los aspectos más exigentes de su uso operativo.
Pesaje en
Independientemente de si está observando un vertedero, camión de recolección de residuos, mezclador o transportista a granel, hay ventajas sustanciales en el uso de un motor más liviano, siempre y cuando tenga energía suficiente. En aplicaciones que normalmente se deshace, un motor de peso más liviano le da la oportunidad de llevar más carga útil (igual al ahorro de peso). Menos peso en el eje delantero también reduce el estrés y el desgaste con el tiempo, lo que reduce los costos de mantenimiento. El ahorro de peso/mayor carga útil puede ser de hasta 630 lb por viaje en un vehículo, al cambiar de un ISX12 de Cummins a un™ de 2021 x12.
La productividad paga
Tener la especificación correcta con un motor más liviano paga grandes dividendos, independientemente del negocio en el que se encuentre o del tipo de vehículo vocacional en su flota. Por ejemplo:
rechazar -un motor más liviano con la especificación adecuada puede acelerar más rápido entre paradas y transportar más desechos, lo que podría resultar en una mayor cobertura por vehículo en sus rutas diarias. Dependiendo del tamaño del municipio que se esté utilizando, podría reducir tanto el número de vehículos y la mano de obra necesarios para la cobertura total. También puede ahorrar dinero en vertederos donde haya un cargo por vehículo además del costo de los desechos que se han vertido.
mezcladores -la clave es especificar el vehículo a una carga máxima, asegurándose de que cumpla con los límites de carga locales para autopistas, puentes y carreteras en toda la zona. Algunos mezcladores tienen tres ejes de transmisión para ayudar a proporcionar la tracción necesaria para negociar lugares de trabajo fangoso y difícil con inclinaciones empinadas.
-similares a los mezcladores, los volquetes de construcción pueden tener pesos de carga altamente variables y entornos de trabajo gravados. Para una mayor longevidad del equipo, los operadores deben ser entrenados en la carga correcta (entre los ejes con la carga inicial, moviéndose sobre los ejes al final).
bulk haulers -los tráilers de tractores son una configuración diferente y tienen mayor flexibilidad con respecto a la distribución de la carga. La quinta rueda puede ser desplazada hacia adelante para poner más peso en el eje motriz, o volver para poner una mayor carga en los ejes traseros. Al marcar el tractor, a menudo puede elegir un motor de menor cilindrado (como un 12-litros en lugar de un 13 litros), lo que permitirá un conducto de bastidor más corto y una distancia entre ejes medida como la BBC. El ahorro de peso combinado puede ser tanto como 1, 000 lbs. en el extremo delantero, y un aumento equivalente en la carga útil mientras permanece bajo el límite de 80, 000 lb de GVW. (El patrón de carga típico para un tráiler de tractor es el eje de dirección de 12K, el eje tándem 34K y el tráiler de 34K).
Otros aspectos a tener en cuenta
Al observar un vehículo vocacional, es fundamental tener en cuenta las adiciones estacionales como un accesorio de quitanización de nieve, bombas o cualquier característica que requiera un parachoques delantero extendido o que ponga más peso en el eje motriz. Al establecer un motor para ahorros en peso, es fundamental elegir una potencia/capacidad de torsión que cumpla con la demanda de energía regular más alta en su ciclo de trabajo, y emparejarla con una transmisión adecuada, lo que garantiza que obtenga la mayor productividad, una confiabilidad y una longevidad excepcionales además de un desempeño que satisfaga al conductor. Todo con un menor peso del tren motriz. Cummins PowerSpec puede guiarle a través de todo el del proceso.
Motores de trabajo duro para los camiones de trabajo más duros
Desde Camiones volquetes de paisajero hasta remolques de transporte masivo, los motores Cummins ofrecen una productividad excepcional y las relaciones potencia a peso más altas de la industria. Estos tres motores se ofrecen en versiones alimentadas por gas natural, así como en los diésel líderes en la industria que se enumeran a continuación. Para obtener asistencia para elegir la especificación adecuada para su operación, comuníquese con su distribuidor local o visite nuestra página de localizador de distribuidores para buscar una .
Cummins B 6.7 (200-360 HP)-cubre más requisitos de energía para camiones de la clase 6-7 que cualquier otro diésel en el mercado.
Cummins L9 (260-380 HP)-la densidad de potencia más alta en su clase más camisas de cilindro húmedas reemplazables para facilitar la revisión y prolongar la vida útil.
Cummins x12 (350-500 HP)-la relación potencia/peso más alta de cualquier motor de diésel de 10 a 16 litros, punto.