¿Qué tamaño de generador necesito para alimentar un RV?

Refrigeradores de acero inoxidable, hornos de microondas y acondicionadores de aire (ACs); los vehículos recreativos modernos (RV) son verdaderamente hogar lejos del hogar . De hecho, algunas de las camionetas de RV grandes y lujosas cuentan con generadores para vehículos recreativos que son más potentes que el generador de energía de reserva que podría estar usando en su casa.
Es posible que se sienta abrumado al tratar de encontrar el generador de tamaño adecuado para alimentar su RV. Hay muchas opciones en el mercado y la terminología alrededor de vatios, amperajes y voltios. Mientras tanto, hay métodos simples que puede usar para reducir sus opciones. En este artículo, encontrará las respuestas a las preguntas comunes sobre el tamaño del generador. Si es nuevo en los generadores para RV, visite fundamentos del generador para RV para una introducción.
¿Qué tamaño de generador necesito para mi RV?
Si bien el tamaño del generador que necesita depende de un equipo específico que tenga dentro del vehículo recreativo, a continuación se muestra una guía de alto nivel.

- Furgoneta clase B con una unidad AC: 2, 000 a 3, 600 vatios
- RV de clase C con una unidad de AC: 2, 800 a 4, 000 vatios
- RV clase A con dos unidades de AC (15, 000 BTU cada una): 5, 500 a 8, 000 vatios
- RV clase A con tres unidades de AC (15, 000 BTU cada una): 10, 000 a 12, 500 vatios
- Quinta rueda con dos unidades de AC: 5, 500 a 7, 000 vatios
Tenga en cuenta que estos rangos podrían cambiar en función de su equipo específico.
Echemos un vistazo más detallado al equipo dentro de su RV, lo cual ayudará a identificar el tamaño del generador que necesita.
la primera consideración es la energía eléctrica que necesita cada aparato y dispositivo. Aquí hay una lista de electrodomésticos comunes y la cantidad de electricidad que cada uno necesita.

- Las unidades de AC son a menudo el aparato que más energía necesita en un vehículo recreativo. Las unidades AC de 13, 500 a 15, 000 BTU necesitan entre 1, 200 y 2, 400 vatios de electricidad para funcionar. Si tiene varias unidades de AC, puede multiplicar la potencia necesaria en consecuencia.
- Lavaplatos: 1, 200 a 2, 400 vatios
- Estufa: 900 a 2, 500 vatios
- Secador de pelo: 1, 200 a 1, 875 vatios
- Hierro de la ropa: 1, 000 a 1, 800 vatios
- Arandela: 1, 000 a 1, 500 vatios
- Cafetera: 900 a 1, 200 vatios
- Microondas: 750 a 1, 500 vatios
- Tostador: 800 a 1, 400 vatios
- Refrigerador: 400 a 1, 000 vatios
- Licuadora: de 450 a 700 vatios
- TV: 43 a 600 vatios
- Radio: 50 a 200 vatios
- Consola de juegos: 70 a 180 vatios
- Laptop: de 20 a 50 vatios
Tenga en cuenta que algunos electrodomésticos tienen compresores y motores de gran tamaño. Estos podrían requerir una potencia más alta cuando empiezan.
La segunda consideración está mirando el patrón de uso para los electrodomésticos y dispositivos. Por ejemplo, es probable que no opere todos estos electrodomésticos al mismo tiempo. Además, algunos electrodomésticos como refrigeradores se ejecutarán con mayor frecuencia que otros, como las tostadoras.
La consideración final es la diferencia entre la energía de arranque y la corriente. Algunos electrodomésticos necesitan más energía por un corto tiempo al comienzo de su operación. Por ejemplo, las unidades de AC dibujarían mucha más energía cuando se inician por primera vez.
¿Cuál es la diferencia entre 30 amperios y 50 amp RV?
Empecemos con lo básico. La electricidad es simplemente el flujo de electrones. Puede leer más sobre él en nuestro artículo explicando la diferencia entre electricidad y energía . El amperaje es el volumen de electrones que fluyen, y un amperaje más alto significa que fluye más electrones y, en consecuencia, más electricidad.
Treinta amp y 50 amperios son las dos capacidades de servicio eléctrico más comunes que se usan dentro de los vehículos de escape. Un servicio de 50 amperios puede manejar más energía eléctrica que un servicio de 30 amperios; Esto se debe a que un servicio de 50 amperios puede manejar un mayor volumen de electrones. Cuando usted multiplica el amperaje con el voltaje, usted encuentra la energía eléctrica. La mayoría de los equipos eléctricos en RVs operan a 120 voltios, independientemente del servicio de 30 o 50 amperios.
Para averiguar cuántos vatios de energía tiene disponibles, necesita multiplicar los voltios por amperios. Por ejemplo, un RV de 30 amperios con una fuente eléctrica de 120 V sería capaz de manejar aproximadamente 120 x 30 o 3, 600 vatios de energía eléctrica.
¿Qué tamaño de generador necesito para un RV de 30 amperios?
Un vehículo recreativo con una conexión de 30 amperios en la costa y con un equipo de 120 V sería capaz de manejar un máximo de aproximadamente 3, 600 vatios de energía eléctrica. Esto significa que un generador de 3, 600 vatios le daría la misma cantidad de energía que la energía de la costa. Mientras tanto, también puede obtener un generador de 4 y 000 vatios para que estos entrenadores den energía adicional de arranque del motor eléctrico.
Un generador de 2, 500-2 y 800 vatios es a menudo un buen umbral mínimo para los RV de 30 amperios que tienen unidades de AC.
¿Qué tamaño de generador necesito para un RV de 50 amperios?
Un RV con una conexión de 50 amperios en la costa, por lo general, tiene dos fuentes de alimentación separadas de 50 amperios. Esto es diferente a un RV de 30 amperios con solo alimentación de 1 30 amperios. Un RV de 50 amperios con alimentación eléctrica de 120 V es capaz de manejar una energía eléctrica de entre 12 y 000 vatios. This means a 12,000 or 12,500-watt generator could be your top end choice.
También puede tener una mejor idea del generador que necesita usando los puntos de bala en la primera sección de este artículo, debajo de la cabecera "¿Qué tamaño de generador necesito para mi RV".
Ahora que tiene una mejor idea sobre el tamaño del generador que necesita, no olvide verificar Cómo encontrar un generador silencioso para su RV .
¡ Saque el máximo provecho de su RV! Regístrese a continuación para recibir consejos y conocimientos periódicos que cualquier RVer disfrutaría.