El generador portátil Cummins Onan obtiene el entrenamiento de energía de la red

Generadores Cummins

Marzo en alma, Michigan significa una cosa para la familia Miller. Azúcar de arce. Esta familia ingeniosa no solo disfruta de parte de esta dulce y casera bondad, sino también del resto de la comunidad. Pero obtener la savia de los árboles de arce no es tarea fácil, y especialmente no uno con energía. Ahí es donde entra un generador portátil Cummins.

Cummins recientemente se asoció con Justin Rhodes, el hogar de Carolina del norte para mostrarle a sus seguidores un generador de respaldo de Cummins instalado en su granja, lo que demuestra que un generador de respaldo para el hogar de Cummins puede proporcionar energía útil para un hogar sostenible. Como un regalo especial, a sus seguidores se les dio la oportunidad de ganar una unidad propia. Dianne Miller fue ese afortunado seguidor y su hijo Kenn, ha sido la persona perfecta para poner la unidad en funcionamiento.

El generador portátil Cummins Onan obtiene el entrenamiento de energía de la red

El generador portátil tuvo su primer trabajo cuando Kenn lo usó para construir un nuevo cobertizo de carga para las diversas ovejas, cabras, patos y pollos que comparten la propiedad con ellos. Rápidamente se dio cuenta de que tener una fuente de energía tan portátil hacía que fuera fácil alimentar todas las herramientas y el equipo que necesitaría para la caseta. Puede sentarse el generador en su vehículo de cuatro ruedas y viajar media milla a través del bosque y lejos de toda la electricidad para su proyecto.

El siguiente en su lista de proyectos es el nuevo Sugar Shack de la familia. Kenn y su hijo de 16 años planean construir la choza a tiempo para la temporada de azúcar de arce en Michigan. El ingrediente principal en este delicioso jarabe es, por supuesto, savia de árbol de arce. Recolectar esta savia por naturaleza, sucede lejos de la electricidad. La construcción de esta choza requerirá energía portátil al igual que su cobertizo de holgazán.

Los generadores portátiles Cummins son el compañero perfecto para cualquier constructor práctico. Son fáciles de transportar y están listos para cualquier proyecto en marcha.

Conozca más acerca de los generadores de respaldo para hogares y pequeñas empresas en homegenerators.cummins.com .

averiguar más sobre cómo puede potenciar su próximo proyecto de la red.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

Cummins Power Generation recibió el mayor reconocimiento de la industria de centros de datos de China


 

Cummins Power Generation (CPG) ha sido galardonada con su primer proyecto PowerBloc TM . La Asociación de normalización de la ingeniería de China, la organización más destacada de China que define las normas industriales relacionadas con centros de datos, otorgó CPG como parte de los premios de logro científico y tecnológico del centro de datos. La lista de ganadores se anunció oficialmente durante la 9ª cumbre de estándares de centros de datos.

Lanzado en mayo de 2021, PowerBloc fue diseñado por el equipo de CPG China y se fabrica en la planta de CPG China en Wuhan, una ciudad en China central. PowerBloc integra unidades de diésel (sistemas de energía), tanques de agua (sistemas de enfriamiento), tanques de combustible (sistemas de combustible), silenciadores (sistemas de reducción de ruido), gabinetes de interruptores eléctricos (sistemas de control) y sistemas de protección contra incendios en un contenedor estándar de 40 pies altamente integrado. El primero de los tres grupos electrógenos PowerBloc se instaló en los sitios de los clientes en septiembre. La prueba de garantía de calidad de instalación estándar (IQA), la carga continua de 12 horas y las pruebas de sobrecarga de una hora se completaron con el cliente. Los resultados no solo validaron 10 metros cuadrados de ahorro de espacio en comparación con la unidad contenerizada tradicional, sino que demostraron un funcionamiento más estable, bajo nivel de ruido, bajas emisiones y un excelente desempeño de esta solución innovadora.

El proyecto PowerBloc y su notable innovación técnica han establecido un nuevo punto de referencia para la energía de reserva en el campo del centro de datos, especialmente el área contenerizada. El premio representa el más alto de su tipo en la industria de China Data Center.

"El concepto, diseño, desarrollo y aplicación de PowerBloc es solo otro ejemplo vívido de cómo nuestra gente vive la visión de Cummins de innovar para que nuestros clientes impulsan su éxito", dijo Wang Lei, Gerente General de CPG China. "El conductor de esta solución fue eliminar el punto de dolor para nuestros clientes en la industria de los centros de datos. El aplauso de los clientes y el reconocimiento de la industria nos da más confianza para seguir innovando en soluciones de valor agregado para esta industria ".

Durante la Cumbre, el Comité del centro de datos de China también lanzó un libro blanco técnico de grupos electrógenos a diésel con un centro de datos, el cual fue coautor con el CPG. Cummins interpretó en detalle los elementos de diseño, los problemas existentes en la aplicación y la futura dirección de desarrollo para grupos electrógenos en contenedores que sirven como sistemas de energía de reserva.

CPG también utilizó esta oportunidad para mostrar sus capacidades únicas en la provisión de sistemas de energía para centros de datos. El stand de CPG atrajo a muchos participantes de las instituciones de diseño que brindan planificación y diseño del sistema de energía. El evento fue webcast y atrajo gran atención del público.

CPG ha mantenido la posición de liderazgo como proveedor de grupos electrógenos diésel en la industria de China Data Center y ha continuado su reputación como proveedor de soluciones de ciclo de vida. Los clientes clave incluyen China Telecom, China Mobile, China Unicom, alibaba, Tencent y ByteDance.

Edificio de oficinas de Cummins

Cummins Inc.

Cummins es un líder mundial en energía que diseña, fabrica, vende y ofrece servicios de diésel y motores de combustible alternativo de 2,8 a 95 litros, diésel y grupos electrógenos eléctricos con combustibles alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, además de componentes y tecnología relacionados. Cummins atiende a sus clientes a través de su red de 600 instalaciones de distribuidores independientes y propiedad de la compañía y más de 7, 200 centros de distribuidores en más de 190 países y territorios.

Lista de control de seguridad del generador para el hogar

Consejos de seguridad para generadores para el hogar - Cummins

Siga estos consejos de seguridad para generadores domésticos al preparar su casa y su familia para los cortes de energía a largo plazo.

Con un poco más de un mes de duración en la ya tumultuosa temporada de huracanes en el Atlántico, sin mencionar la probabilidad de fuertes tormentas invernales en el horizonte, ahora es el momento de la preparación de cortes de energía .

La preparación para cortes de energía a largo plazo es importante, y si ya ha dado el paso para garantizar una potencia de emergencia continua al comprar un generador, considere los pasos que debe seguir para operar de manera segura un generador para el hogar de respaldo.

El mayor riesgo de los generadores para el hogar es el gas de monóxido de carbono (CO). Se llama "el asesino silencioso" porque es inodoro e incoloro, lo que significa que la mayoría de las personas que lo inhalan ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Los síntomas del envenenamiento de CO pueden parecerse mucho a la gripe, y en casos graves, puede causar daño cerebral permanente o la muerte. El CO puede ser especialmente peligroso para las personas que están durmiendo o intoxicadas.

Aquí hay algunos consejos para mantener a su familia segura mientras opera un generador durante su próximo corte de energía.

Consejos de seguridad para generadores portátiles de gas o diésel:

  1. Siempre siga las instrucciones del fabricante cuando configure un generador.
  2. Nunca use un generador dentro de su casa o garaje. Deben usarse en el exterior en áreas bien ventiladas que estén al menos a 20 pies de distancia de cualquier hogar o vivienda.
  3. Busque cualquier lugar que el aire pueda ingresar al hogar cerca de su unidad y asegúrese de que estén bien cerrados y sellados. Esto incluye ventanas o puertas, tomas de aire, rejillas de ventilación cercanas o espacios de rastreo.
  4. Las alarmas de detector de CO con batería confiables, aprobadas y operables deben instalarse en ubicaciones apropiadas en cada piso de la casa según lo especificado por el fabricante.
  5. Dé al generador un corte que permita que cualquier escape concentrado se despeje del área. Abra sus ventanas y puertas durante este receso para obtener aire fuera de cualquier concentración que pueda haber recogido en su casa.
  6. Asegúrese de que su generador esté adecuadamente mantenido, incluidos los cambios de aceite regulares.

Consejos de seguridad para generadores de gas o diésel instalados permanentemente:

  1. Instale el generador en exteriores solamente. Trabaje con un instalador profesional (enlace a https://cummins.tech/tj1e6z) para ubicar el generador lejos de las ventanas, puertas y otras aberturas de la casa donde los gases de escape se dispersarán lejos de la casa o las áreas ocupadas.
  2. Instale todas las piezas de la carcasa del generador al menos 60 pulgadas de cualquier abertura en las paredes de las estructuras que puedan estar ocupadas. Ejemplos de aberturas de pared incluyen, pero no se limitan a, ventanas operables, puertas, ventilaciones de secado, tomas de aire para calentadores, etc.
  3. Busque cualquier lugar que el aire pueda ingresar al hogar cerca de su unidad y asegúrese de que estén bien cerrados y sellados. Esto incluye, pero no se limita a, ventanas o puertas, tomas de aire, rejillas de ventilación cercanas o espacios de rastreo. Su generador debe estar ubicado de manera que los gases de escape no puedan acumularse en una zona ocupada.
  4. Asegúrese de que los generadores se usan, mantienen y operan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si hay una preocupación de que no se hayan cumplido los estándares de instalación, consiga que un grupo adecuado, como el instalador, lo inspeccione.
  5. Dé al generador un corte que permita que cualquier escape concentrado se despeje del área. Abra sus ventanas y puertas durante este receso para obtener aire fuera de cualquier concentración que pueda haber recogido en su casa.
  6. Revise el sistema de escape para detectar corrosión, obstrucción y fugas cada vez que inicie el generador y cada ocho horas cuando se ejecute de manera continua.
  7. Asegúrese de que su generador esté adecuadamente mantenido, incluidos los cambios de aceite regulares.
  8. Las alarmas de detector de CO con batería confiables, aprobadas y operables deben instalarse en ubicaciones apropiadas en cada piso de la casa según lo especificado por el fabricante.

generadores para el hogar Cummins son extremadamente silenciosos, estéticamente agradables y accesibles remotamente. Si aún no ha dado el paso para comprar un generador de respaldo, considere programar una evaluación para el hogar sin dolor con su Deale de Cummins r más cercano. En tan solo unos minutos puede saber con exactitud cuán poco puede costar la tranquilidad definitiva.
 

Catherine Morgenstern-Cummins Inc.

Catherine Morgenstern

Catherine Morgenstern es una periodista de la marca para Cummins, que cubre temas como la propulsión alternativa, la digitalización, la innovación en fabricación, la autonomía, la sostenibilidad y las tendencias en el lugar de trabajo. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicaciones corporativas, ocupando posiciones de liderazgo más recientemente dentro del sector de bienes de capital industrial.

Catherine comenzó su carrera como escritora de mercadeo para una compañía de biotecnología, donde aprendió a tomar información complicada y altamente técnica y hacerla accesible a todo el mundo. Cree que el concepto de "narración de cuentos" es más que una palabra de moda y le encanta encontrar maneras para que sus lectores hagan conexiones personales con sus súbditos. Catherine tiene pasión por la tecnología y la innovación y por cómo su intersección puede tener un impacto en todas nuestras vidas.

Catherine recientemente regresó a su ciudad natal en el valle de Hudson, Nueva York luego de varias décadas en los Ángeles y Chicago. Se graduó de UCLA y disfruta de la jardinería y de pasar tiempo con su esposo y sus tres hijos.

Компании Cummins Power Generation исполняется 100 лет

D.W. Onan y sus hijos Robert y C. Warren con el Ten Lite 1926 original

В этом году компания Cummins празднует 100-летие с момента основания подразделения Power Generation. Все началось в 1920 году с создания Дэвидом У. Онаном семейного предприятия под названием Onan Corporation.


«История компании Onan во многом схожа с историей Cummins Inc.. У ее истоков стоял предприниматель с коммерческой идеей и большими планами на будущее. Компания, которую Дэвид Онан основал как небольшое предприятие в штате Миннесота (США), успешно развивалась в течение 100 лет и стала мировым лидером в своей отрасли»,-говорит Алекс Савелли, исполнительный директор подразделения Cummins Power Generation (CPG).

Как и Клесси Каммин️, Дэвид Онан был новатором и высококлассным специалистом. Проработав десять лет в автомобильной ремонтной мастерской, Дэвид решил попробовать заняться предпринимательством, учредив компанию Onan Corporation в 1920 году. В то время его единственным штатным сотрудником был el. Дайк. В наши дни продукция CPG проектируется в четырех технических центрах и выпускается на шести заводах по всему миру. Итого, в компании Cummins работает более 5 000 сотрудников подразделения Power Generation; создана Глобальная сервисная Сеть.

Прежде чем стать одним и️ глобальных лидеров на рынке генераторных установок, в Cummins Inc. произошло множество важных событий. «Приобретение компании Onan Corporation в 1992 году и компании Power Group International (PGI или «Petbow») в 1994 году были важнейшими вехами в истории компании Cummins. Ранее мы были поставщиком двигателей для приводов генераторных установок, а теперь мы стали международным производителем комплектного оборудования для генераторных установок. Интеграция с компаниями Onan и Petbow открыла новые горизонты для «мощности компании Cummins»»,-говорит Джино Бутера, вице-президент CPG.

В настоящее время компания Cummins сочетает в себе умение работать на рынке с современными инженерными и производственными технологиями, давая миру безотказные решения для широкого ряда различных применений. Везде: от крупнейшей в мире шахты по добыче железной руды вблизи Северного полярного круга до самых отдаленных мест в бразильских джунглях, от центров широкомасштабной обработки данных до автофургонов для проживания в лесной глуши вдали от цивилизации, компания Cummins надежно обеспечивает заказчиков в электроэнергией, вне зависимости от их местонахождения и направления перемещения.

Новаторский дух Дэвида Онана по-прежнему жив. Он был не только механиком-энтузиастом, Но и гуманистом. Сегодня забота о заказчиках-это корпоративная ценность, пронесенная черелетнюю 100-историю. Как заметил Дна. Ирвин Миллер: «Клиентов не интересует, сколько вы знаете, до тех пор, Пока они не узнают, как вы о них заботитесь». Этот подход по-прежнему действует в компании. «Нам действительно должно нравиться, чем мы занимаемся, и мы должны четко представлять, почему мы этим занимались последние 100 лет и почему мы продолжим этим заниматься следующий век. Этот подход применяется в отношениях с нашими заказчиками, с нашими сотрудниками и с жителями городов, в которых мы работаем»,-говорит Даг Санкел, директора завода в г. Фридли (штат Миннесота, США). И добавляет: «мы ежедневно прилагаем максимум усилий для превращения нашего завода в производственный объект компании Cummins мирового класса и для создания дополнительных производственных мощностей для выполнения новых заказов. Увеличивая нашу долю на рынке и улучшая характеристики некоторых и️ наших существующих моделей, мы также готовимся к переходу на следующий Уровень технологического развития».

С 1920 года, когда была учреждена компания Onan Corporation, в мире произошли значительные изменения. В современном мире Способы производства и потребления электроэнергии меняются постоянно. Такие заметные тенденции развития, как децентрализация коммунальных служб, использование возобновляемых источников топлива, а также новые требования к цифровизации являются определяющими для нашей конкурентоспособности и совершенствования. Cummins Power Generation празднует юбилей своего основания и своей приверженности разработке нового поколения технологий для выработки электроэнергии. Приглашаем Вас вместе с компанией Cummins отметить Первый 100-летний юбилей подразделения Power Generation и обсудить перспективы на следующие 100 лет.

Etiquetas
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.