Cuatro mercados que es posible que no conozca que Cummins puede suministrar con células de combustible de hidrógeno

Cummins comenzó a desarrollar sus células de combustible y tecnologías relacionadas hace más de 20 años y a través de su negocio de Hidrogenesia, que forma parte de Cummins, hay más de 70 años de participación dentro del mercado del hidrógeno. La compañía está invirtiendo en tecnologías de células de combustible que utilizarán el hidrógeno y la convertirán en electricidad; al desarrollar trenes motorizados totalmente integrados, la gama de pilas de combustible-trenes de potencia de extensor y sistemas de pilas de combustible estacionarios.
Cummins participará en el ecosistema del hidrógeno como proveedor de soluciones de combustible y trenes motorizados, lo que significa que la compañía podrá ofrecer una solución completa y diferenciada de hidrógeno de principio a fin, perfectamente integrada para los clientes.
Las pilas de combustible pueden proporcionar cero emisiones de tubo de escape, torsión instantánea, excelente alcance y rápidos reabastecimientos. Además, Cummins considera que los mayores subsidios e incentivos se centran en tecnologías e infraestructura basadas en el hidrógeno.
Se han introducido varias soluciones de pilas de combustible en mercados clave para ayudar a la compañía a seguir liderando la industria en tecnologías de células de combustible, incluidas las cuatro a continuación:
Trenes con celdas de combustible
Aunque alimentar un tren de pasajeros con hidrógeno suena como ciencia ficción, es una realidad en Europa. Las células de combustible de hidrógeno son reconocidas como una de las soluciones innovadoras necesarias para un futuro neutro en carbono, lo que genera energía suficiente para alimentar los trenes de pasajeros. El fabricante de ferrocarriles franceses, Alstom, se encuentra entre los primeros fabricantes de ferrocarriles en el mundo en desarrollar un tren de pasajeros con base en dicha tecnología. impulsados por las células de combustible suministradas por Cummins , los primeros trenes están en servicio regular, corriendo en la ciudad de Bremervorde, en el norte de Alemania. Luego de esta exitosa operación de prueba en Alemania, ahora el tren Coradia iLint de Alstom, impulsado por las células de combustible de Cummins, operará en Austria por primera vez en el servicio regular de trenes de pasajeros para ÖBB , los ferrocarriles federales austriacos.
Camiones de reparto de pilas de combustible
En la actualidad, hay cuatro camiones Scania impulsados por los módulos de células de combustible de hidrógeno de Cummins en Trondheim, Noruega. Los camiones son parte de un piloto con ASKO, el mayorista de comestibles más grande de Noruega. ASKO buscó la tecnología de células de combustible ya que se centran en la eficiencia, las bajas emisiones y el desarrollo sostenible en su extensa red de distribución. Este piloto servirá como base para un mayor aprendizaje y desarrollo para la flota y las operaciones. Además, está poniendo a ASKO en un camino para reducir el consumo de energía en un 20%, convirtiéndose en un proveedor autosuficiente de energía limpia, utilizando un 100% de combustible renovable.
Camiones de recogida de pilas de combustible
Aunque los desechos no siempre son noticia de primer momento, las tecnologías que ayudan con la gestión de residuos han hecho grandes progresos, y Cummins está impulsando esos avances aún más al proporcionar células de combustible para algunos de los primeros camiones con licencia y operación comercial para desechos de celdas de combustible en Europa . Hasta la fecha, Cummins ha proporcionado más de 20 módulos de energía para células de combustible, a menudo denominados "motores" de células de combustible, a una variedad de fabricantes de camiones en toda Europa. Cummins suministró pilas de combustible para FAUN, un líder en vehículos de recolección de residuos y barredoras en Europa, para su programa de camiones de basura eléctrica. Una vez que FAUN integró las pilas de combustible en sus vehículos, cada camión tiene un 100% de tracción eléctrica y es 100% libre de emisiones, con un rango de hasta 560 km (aproximadamente 350 millas); lo suficiente como para hacer que la colección se dirija varias veces y lleve 10 toneladas de desechos.
Camión demostrador clase 8 de pila de combustible
La culminación de más de 20 años de investigación y desarrollo en torno a las tecnologías de células de combustible se dio a conocer durante la exhibición de vehículos comerciales norteamericanos (NACV) 2019, cuando Cummins exhibió un camión para trabajo pesado con pilas de combustible y energía eléctrica . El tractor de cabina de clase 8, 6x4 con emisiones nulas es un demostrador tecnológico apto para aplicaciones profesionales, incluidos transporte regional, operaciones de entrega urbana, camiones de distribución de puertos y manipulación de contenedores de terminales. El camión fue diseñado para células de combustible de 90 kW y es escalable en incrementos de 30 kW o 45 kW, de hasta 180 kW. El camión con célula de combustible también tiene una capacidad de batería de iones de litio de 100 kW; con un rango de 150-250 millas entre llenarse, pero ese rango puede ser extendido con tanques de hidrógeno adicionales, aumentando la presión de almacenamiento del tanque, o instalando pilas de combustible adicionales para optimizar la gestión del factor de carga del vehículo.
Hoy en día, los vehículos con células de combustible no tienen costos competitivos sin incentivos, pero un Glidepath para alcanzar la paridad de costos con el motor de combustión interna es visible en la próxima década para algunos mercados y aplicaciones; y Cummins está posicionada para continuar ofreciendo la solución tecnológica correcta, en el momento adecuado con el más alto nivel de valor para sus clientes, continuando siendo un pionero en la industria.