En su segundo año, la primera instalación de energía a gas de multimegavatios de América del Norte muestra el potencial del hidrógeno

Con más de 250,000 kg de hidrógeno producidos, este proyecto de colaboración empresarial demuestra el valor de la tecnología de energía a gas y del hidrógeno renovable.
Cummins continúa construyendo el futuro del hidrógeno con su tecnología electrolizadora. Con más de 11,000 horas de funcionamiento ofreciendo servicios de regulación para el Operador Independiente del Sistema Eléctrico (IESO) y la producción de más de 250,000 kg de hidrógeno renovable, la planta de almacenamiento ubicada en Canadá de Enbridge-Cummins celebra su segundo año de innovación como la primera instalación de energía a gas de multimegavatios de América del Norte.
Una colaboración entre Cummins y Enbridge, una empresa líder en el suministro de energía en América del Norte, la planta de almacenamiento de energía Enbridge-Cummins está diseñada y construida como una planta de 5 MW que cuenta con la tecnología de electrolizador PEM de próxima generación de Cummins, que tiene la densidad de energía más alta y el impacto más pequeño que cualquier otro sistema de este tipo en el mundo. La planta actual de 2.5 MW ocupa solo 126 metros cuadrados, y su capacidad se puede duplicar con el mismo impacto.
Ubicada en Markham, Ontario, la planta de 2.5 MW fue puesta en marcha en mayo de 2018 y es expedida por el IESO para ayudar a gestionar el desequilibrio de la oferta y la demanda en tiempo real de la red eléctrica de Ontario y garantizar su funcionamiento confiable. Cada dos segundos la planta ajusta inmediatamente al valor nominal de la señal con un nuevo nivel de carga dentro de su rango operativo, y nunca se ve limitado por un estado fijo de carga, puede funcionar en cualquier valor nominal indefinidamente.
"Creemos que el hidrógeno tendrá un papel importante en el cambio de Ontario hacia soluciones de energía sostenibles y más bajas en carbono. Estamos muy contentos con el éxito de nuestra instalación conjunta de energía a gas ubicada en Markham en los últimos dos años, y nos entusiasma el potencial que ofrece esta tecnología para el crecimiento de las futuras soluciones de energía ecológicas".
- Cynthia Hansen, vicepresidenta ejecutiva y presidenta, distribución de gas y almacenamiento de Enbridge Inc.
Además de ofrecer servicios de regulación, Enbridge ha recibido recientemente el visto bueno de la Junta de Energía de Ontario para comenzar la construcción de una unidad de mezcla de gas hidrógeno adyacente a la planta de almacenamiento de energía ubicada en Markham, Ontario. El hidrógeno renovable producido utilizando la mezcla de generación de electricidad limpia de Ontario en la planta se inyectará en la red de gas natural. La combinación de hidrógeno en las tuberías de gas natural es una forma de aumentar la viabilidad de muchas formas de energía renovable, incluido el viento.
Por sí solas, las granjas eólicas producen más energía de la que se puede utilizar inmediatamente, y sin una forma de almacenar y transportar esa energía, gran parte de la misma se desperdicia. La energía a gas convierte el excedente de electricidad libre de carbono en hidrógeno renovable, que se utiliza para descarbonizar la red de gas natural. Aquí hay un esquema de energía a gas.

La red de tuberías de gas natural existente tiene una capacidad de almacenamiento de teravatios-hora (TWh). Tiene el potencial de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica excedente libre de carbono y beneficia a los contribuyentes de Ontario al reducir la necesidad de nuevas infraestructuras de generación y almacenamiento de eletricidad. Al mismo tiempo, ofrece un nuevo camino para reducir el contenido de carbono del gas natural para los clientes en Ontario al combinar este hidrógeno en el sistema de gas natural.
Este proyecto es un ejemplo exitoso de colaboración entre Cummins y Enbridge que hará avanzar aun más la implementación de energía renovable en nuestras redes de gas y ayudará a permitir que Ontario y Canadá puedan cumplir con sus compromisos de objetivos climáticos. Las soluciones de almacenamiento de hidrógeno tienen un papel importante en ese objetivo, y Cummins está entusiasmado con el éxito de este proyecto.
Para conocer más sobre las soluciones de almacenamiento de energía de Cummins para energía renovable, mire nuestras otras publicaciones sobre almacenamiento de energía para Douglas County Public Utility.