Sorprenda a sus amigos con su conocimiento sobre células de combustible de hidrógeno

Repase su conocimiento sobre el hidrógeno y pilas de combustible con estos ocho datos sobre nuestro elemento químico favorito.
Argumentaríamos que cada día debería ser el Día Nacional del Hidrógeno y Pilas de combustible , pero por razones que tienen bastante sentido, la práctica se celebra anualmente el 8 de octubre en reconocimiento del peso atómico del hidrógeno (1,008).
Para ayudarle a impresionar a sus amigos y celebrar el potencial del hidrógeno durante todo el año, aquí hay ocho datos sobre nuestro elemento químico favorito, que de seguro que le harán relucir su inteligencia y apariencia.
- El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el tercero más abundante de la tierra. De hecho, el 75% de todo en el universo visible es hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno no suele existir por sí solo en la naturaleza. En cambio, se produce a partir de compuestos que lo contienen, principalmente en forma de agua.
- El hidrógeno es el nuevo combustible caliente y bajo en carbono, pero en realidad ha existido por millones de años. Henry Cavendish descubrió el hidrógeno en 1766 y el primer electrolizador que separaba hidrógeno del agua apareció posteriormente en 1800, cuando se introdujo una carga estática en el agua. Más de 200 años después, Cummins continúa mejorando sus productos basándose en estos descubrimientos fundamentales.
- Las pilas de combustible necesitan hidrógeno como combustible para producir energía. Si bien el hidrógeno puro es muy común, otros combustibles compuestos con hidrógeno, o hidrocarburos, también se usan para producir energía. Algunos ejemplos de otros combustibles utilizados son gas natural, metanol, amoníaco o diésel.
- El hidrógeno es un vector energético clave que impulsa nuestra tecnología utilizando pilas de combustible. Las pilas de combustible generan electricidad a través de una reacción química del hidrógeno y el oxígeno. A medida que el gas de hidrógeno pasa a través de un montón de pilas de combustible, se combina con el oxígeno atmosférico para generar electricidad y el único subproducto es el vapor de agua.
- Si bien el hidrógeno, cuando se consume, no produce emisiones ni componentes de aire críticos, solo es tan limpio como la fuente de energía que se usa para producirlo. Cuando se utilizan excedentes de energía renovable, como la solar, eólica o hidro-eléctrica, a través del proceso de electrólisis, se genera hidrógeno libre de carbono, comúnmente conocido como hidrógeno verde.
- Las pilas de combustible y el hidrógeno se han utilizado para almacenar energía remontándose a las misiones espaciales Apolo. El centro de investigación y desarrollo de pilas de combustible de la NASA, Glenn Research Center, ha estado usando pilas de combustible durante las últimas cuatro décadas, incluyendo las misiones del transbordador espacial.
- Las estaciones de reabastecimiento de hidrógeno están creciendo en todo el mundo para respaldar vehículos con pilas de combustible. En 2010, había solo 22 estaciones de reabastecimiento de hidrógeno en todo el mundo. En 2019, ese número ha crecido hasta tener 470 estaciones de reabastecimiento de hidrógeno en funcionamiento. Japón lidera el camino con 113 estaciones, seguido de Alemania con 81 y EE. UU. con 64 estaciones.
- Las pilas de combustible de hidrógeno se usan en muchas aplicaciones. Cummins ha estado demostrando las capacidades del hidrógeno y pilas de combustible en muchas aplicaciones, incluyendo la energía de trenes de pasajeros en Europa y el suministro de pilas de combustible para camiones de recolección de residuos, así como también montacargas, camiones de recogida y entrega, camiones para trabajo pesado, aviones y autobuses.
Y, si luego de leer este artículo aún no está impresionado con el elemento, recuerde que el 62% de los átomos en el cuerpo humano están compuestos de hidrógeno. Ahora está listo para celebrar el día de manera responsable. Cuídese y diviértase.