Aptos, California (EE. UU.) el hogar equipado con Cummins generator está preparado para desastres naturales y cortes de energía planificados

Una ciudad remota de California que se enfrente a numerosas amenazas a la interrupción de los servicios públicos lleva a un propietario a depender de la energía de Cummins para proteger lo que más importa con un generador para el hogar.
Aptos, California (EE. UU.) es una hermosa comunidad de playa ubicada a una cordillera al sur de Silicon Valley. En un área relativamente remota, el hogar de Bob Devincenzi se asienta en cinco acres de propiedad. Debido a su naturaleza aislada, su residencia tiene acceso limitado a servicios públicos que no sean electricidad ni celulares. Además de ser secuestrado, Devincenzi vive cerca de una falla y se encuentra en un área designada para incendios forestales.
Por un tiempo, Devincenzi usó un generador portátil para mantener en funcionamiento algunos de los elementos esenciales del hogar durante un corte. Transportaría la unidad dentro y fuera de la casa mientras también navegaba por la molestia de varios cables de extensión traipsed en toda su casa. Aunque ciertamente hay un lugar para generadores portátiles, Divencenzi decidió que su residencia aptos ya no era una de ellas.
Devincenzi, que se familiariza con generadores para toda la casa, comenzó a aprender acerca de Cummins productos para el hogar y pequeñas empresas . Con un fondo de ingeniería, fue preparado para la marca y la reputación de Cummins. Habiendo estado involucrado con Cummins desde una perspectiva comercial, dijo que gravitó hacia la compañía por su generador para el hogar porque asoció el nombre con productos de alta calidad y duraderos.
Acercándose a su decisión, Devincenzi comenzó a buscar una compañía local que pudiera apoyar la instalación del generador en su casa. Al enterarse de la operación de de Day Electric en Pacific Grove, California (EE. UU.), quedó impresionado al saber que este concesionario no solo había sido responsable de varias instalaciones de generadores para el hogar, sino que también suministró unidades de energía para importantes negocios de la zona.
Ahora confiado con un distribuidor calificado y un fabricante confiable, Devincenzi decidió un Cummins de 20kW generador para el hogar para proteger su casa. Devincenzi y Day Electric completaron el proyecto en tándem, el cual incluía la instalación de un tanque de combustible propano dedicado para el generador. Al reflexionar sobre su experiencia con Day Electric, Devincenzi dijo: "son fabulosos. Son capaces y receptivos, y son excelentes embajadores por el producto ".
Divencenzi ya tiene su generador para el hogar Cummins durante tres años. Dijo que se ha usado cinco o seis veces y ha "pateado según lo anunciado, corrió exactamente como se esperaba y consumió combustible exactamente como las especificaciones indicaría". También observó la naturaleza intuitiva del panel de usuario, el modo de ejercicio automático y la capacidad remota.
En Resumen de su lealtad a Cummins, Divencenzi quiso reconocer las opciones alternativas que tenía a su disposición cuando seleccionaba su producto Cummins. Con un arsenal solar completo en su techo que tiene la capacidad de proporcionar más energía de la que requiere su hogar, consideró una solución de batería alternativa para respaldar la energía de respaldo de su casa en caso de un corte. En última instancia, se decidió en contra porque la energía solar puede variar debido al clima y la temporada.
Elegí Cummins porque es 100% confiable y predecible. Sé exactamente el poder que puedo sacar de esto, nada se queda al azar y eso es todo lo que necesito ".