Eventos meteorológicos, desastres y cortes de energía en su estado

Estados Unidos es el cuarto país más grande del mundo. Se extiende a través de más de 3 millones millas cuadradas. Los residentes de EE. UU. experimentan una amplia variedad de eventos meteorológicos y desastres. Estos desastres naturales también causan cortes de energía. Algunos de estos cortes de energía afectan a millones de estadounidenses.
Veamos qué tipos de desastres tienen más probabilidades de ocurrir en los Estados Unidos. Además, cómo estos desastres pueden causar cortes de energía.
Huracanes y cortes de energía
Los huracanes ocurren con mayor frecuencia en los Estados a lo largo del Atlántico y las costas del Golfo. Estos incluyen Florida, Texas, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del norte, Carolina del sur y Nueva York.
Los fuertes vientos asociados a los huracanes pueden derribar las líneas de transmisión o distribución y forzar los cierres de la planta de energía. Estos dejan a los consumidores sin electricidad por días, semanas, incluso meses. Por ejemplo, la tormenta tropical Barry condujo a inundaciones generalizadas en todo Luisiana. Dejó 114, 000 sin energía en julio de 2019. Más recientemente, el huracán Zeta dejó a más de 2 millones residentes sin energía.
Terremotos y cortes de energía
Los terremotos ocurren con mayor frecuencia entre los Estados en los Estados del Pacífico. Estos incluyen Alaska, California, Hawái, Nevada, Oregón e Idaho. Mientras tanto, pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. Los terremotos dañan los caminos y los edificios. También pueden causar un efecto dominó que conduce a incendios, tsunamis, deslizamientos de tierra, avalanchas y cortes de energía.
Por ejemplo, los terremotos cerca de Ridgecrest, California, dejaron aproximadamente 10, 000 sin energía en los últimos años. Los efectos del terremoto se sintieron en toda California, al oeste de Arizona y Nevada, y al sur hasta baja Mexico.
Tornados y cortes de energía
Los tornados ocurren con mayor frecuencia en los Estados de todas las grandes llanuras. Estos incluyen Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Missouri, Iowa, Mississippi, Alabama y Georgia.
Los tornados pueden escalar rápidamente de una amenaza a un desastre total. Los tornados pueden amenazar las plantas de energía y derribar las líneas de transmisión o distribución. Estos pueden causar cortes de energía. En mayo, un brote de tornado, incluidos dos tornados EF4 violentos, devastó las comunidades de Ohio. Dejó a miles de residentes sin energía, en algunos casos por días.
Tormentas invernales y cortes de energía
Las tormentas de invierno ocurren con mayor frecuencia en los Estados del norte de Great Plains y la costa este.
La nieve pesada y el hielo derrite las ramas de los árboles en las líneas eléctricas, lo que deja a los consumidores sin energía. En abril de 2019, una ventisca conocida como tormenta invernal, Wesley, bajó a 16 pulgadas de nieve en Wyoming. También cayó hasta 25 pulgadas de nieve en el sur de Minnesota, 30 pulgadas en el este de Dakota del sur y 30 pulgadas de los Rockies de Colorado. Se fue más de 89, 000 en todo el medio oeste sin energía.
Incendios forestales y cortes de energía
Los incendios forestales ocurren con mayor frecuencia en los Estados del Pacífico y Alaska. Estos incluyen California, Nevada, Idaho, Oregón, Washington, Montana e incluso Texas.
Los incendios forestales derribe las líneas de transmisión o distribución y fuerza los cierres de la planta de energía. Estos dejan a los consumidores sin electricidad. Además, los cortes de energía planificados a menudo acompañan el alto riesgo de incendios forestales. California experimentó sus temporadas de incendios forestales más mortíferos y destructivas en 2017 y 2018. La compañía local de servicios públicos PG&E inició apagones preventivos el año pasado. El primer corte de energía planificado dejó 60, 000 sin energía durante cuatro días.
Ondas de calor y cortes de energía
Las ondas de calor ocurren con mayor frecuencia en las grandes llanuras y en la costa este. Las ondas de calor aumentan el uso de algunas comodidades que incluyen energía, incluidos los acondicionadores de aire. Este aumento del consumo de electricidad causa un aumento en la demanda de electricidad. Este aumento de la demanda podría provocar apagones, cortes de energía. Las temperaturas se superaron a 100 grados en partes del sur y el medio oeste cuando una ola de calor golpeó a principios de agosto de 2019. En Texas, ERCOT, de servicio eléctrico, vio la demanda récord de electricidad durante este tiempo. Esto dio como resultado la solicitud de que los residentes disminuyan el uso al final de la tarde y temprano por la noche para prevenir cortes de energía.
Consejos de preparación para cortes de energía causados por eventos meteorológicos y desastres
- Revise su póliza de seguro. Algunas políticas de propietarios tradicionales no cubren desastres como inundaciones y terremotos.
- Averigüe si está en una zona de inundaciones. De ser así, tome medidas inmediatas para obtener un seguro contra inundaciones. Algunas políticas suelen tardar 30 días en aplicarse.
- Prepare un kit de desastre para cada miembro de su hogar. Esto incluye niños y mascotas. Un kit básico de preparación para emergencias debería incluir agua embotellada, alimentos no perecederos, baterías y una linterna.
- Lleve un mini kit de preparación a la mochila de su hijo.
- Tenga suministros adicionales en su auto en caso de que necesite evacuar con poca antelación.
- Los cortes de energía y el clima severo a menudo se unen. De hecho, el clima severo es la principal causa de los cortes de energía en los EE. UU. Tenga un plan para tener energía de respaldo. Esto es para asegurar el equipo médico vital y electrodomésticos como bombas de sumidero permanecen encendidas durante un corte de energía.
Si está interesado en una lista de preparación de corte de energía más detallada, también tenemos la respuesta. Comience ahora a Prepárese para un corte de energía y descargue la lista de verificación definitiva .