Reemplazo del gas natural

Aprovechamos el
potencial

Las fuentes de energía renovable como la eólica y la solar juegan un papel fundamental en la reducción de carbono. Pero la energía que suministran puede fluctuar. Cummins ofrece una innovadora solución de equilibrio de la red que convierte rápidamente el exceso de energía renovable en hidrógeno como reemplazo del gas natural.

Equilibrio de red.

Equilibrio de red

Trabajamos con compañías de servicios públicos líderes en todo el mundo para ser pioneros en soluciones de almacenamiento y reemplazo de gas natural. Nuestros electrolitos son capaces de modular rápidamente la entrada de energía eléctrica (menos de un segundo) en todo el rango de potencia, lo que los hace ideales para el equilibrio de la red. Cummins también está desarrollando una nueva generación de electrolizadores PEM para satisfacer las demandas futuras de los sistemas de energía a gas.

Efectiva respecto al costo y clima.

Efectiva respecto al costo y clima

Los beneficios del hidrógeno como reemplazo del gas natural son numerosos. Al aprovechar la infraestructura existente para convertir y almacenar energía renovable, nuestra tecnología se encuentra entre las formas más rentables de combatir el cambio climático.

Ícono de bombilla.

La energía se puede almacenar durante varios días, semanas o incluso años. Y es altamente escalable. Nuestras soluciones, que no se limitan a ningún tipo de terreno, se pueden instalar en cualquier lugar donde existan redes eléctricas y de gas.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.