Botes y puertos

Energía más inteligente
desde el puerto

La industria marítima es una fuente vital de actividad económica, que mueve personas y mercancías por todo el mundo. Las pilas de combustible de hidrógeno tienen el potencial de reducir significativamente el dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero mientras ayudan a impulsar una cadena de suministro global.

Pilas de combustible HyPM™.

Pilas de combustible HyPM™

La plataforma Cummins HyPM™ es el primer sistema de energía de pila de combustible de hidrógeno completamente integrado. Al reducir el consumo de energía, los costos y el mantenimiento al tiempo que mejora la calidad del agua y el aire, la tecnología HyPM™ está reemplazando las opciones de energía tradicionales en los puertos de todo el mundo, tanto en tierra como en el mar.

Electrificando el Puerto de Los Ángeles para camiones de acarreo.

Electrificando el Puerto de Los Ángeles para camiones de acarreo

La infraestructura de carga es una parte fundamental para hacer realidad las soluciones eléctricas. En el caso del puerto de Los Ángeles, un proyecto innovador financiado por el Departamento de Energía de EE. UU. Y dirigido por Wireless Advanced Vehicle Electrification (WAVE), se centró en desarrollar e implementar una carga extremadamente rápida de alta potencia.

Conozca más

En el caso del puerto de Los Ángeles, un proyecto innovador financiado por el Departamento de Energía de EE. UU. Y dirigido por Wireless Advanced Vehicle Electrification (WAVE), se centró en desarrollar e implementar una carga extremadamente rápida de alta potencia.

Los puertos tienen la ventaja de ser sistemas cerrados, lo que les permite adaptarse fácilmente a soluciones bajas en carbono. Desde camiones de acarreo hasta instalaciones eléctricas estacionarias, existen numerosas oportunidades para descarbonizar las operaciones portuarias con tecnologías probadas de Cummins.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.