Electrólisis

Henry Cavendish observó por primera vez la capacidad del hidrógeno para combinarse con el oxígeno en 1766. El primer electrolizador apareció posteriormente en 1800, cuando Nicholson y Carlisle indujeron una carga estática en el agua. Más de 200 años después, Cummins continúa desarrollando estos descubrimientos fundamentales

Tipo de electrolito.

Tipo de electrolito

Las celdas de electrólisis se caracterizan por su tipo de electrolito. Cummins trabaja con dos tipos de electrólisis de baja temperatura: alcalina y membrana de intercambio de protones (PEM). Ofrecemos ambas opciones para respaldar una amplia gama de soluciones basadas en el costo, la capacidad y la aplicación.

Las tecnologías alcalinas y PEM tienen la capacidad de ofrecer:

Hidrógeno in situ y bajo demanda
Hidrógeno presurizado sin compresor
99.999% de hidrógeno puro, seco y libre de carbono
Electrólisis alcalina.

Electrólisis alcalina

En la electrólisis alcalina, se produce una reacción entre dos electrodos en una solución compuesta de agua y electrolito líquido. Cuando se aplica suficiente voltaje, las moléculas de agua toman electrones para producir iones OH⁻ y una molécula H2. Los iones OH⁻ viajan a través de la solución hacia el ánodo, donde se combinan y ceden sus electrones adicionales para producir agua, electrones y O2.

 

La recombinación de hidrógeno y oxígeno en esta etapa se evita mediante nuestra membrana de intercambio iónico patentada IMET®. La membrana IMET® está fabricada con materiales inorgánicos de alta resistencia y no contiene amianto. El electrolito permanece en el sistema gracias a un proceso de recirculación de circuito cerrado sin bomba.
 

Electrólisis PEM.

Electrólisis PEM

La electrólisis PEM crea una reacción utilizando un polímero sólido conductor iónico, en lugar de un líquido. Cuando se aplica voltaje entre dos electrodos, el oxígeno cargado negativamente en las moléculas de agua da su electrón, lo que resulta en protones, electrones y O2 en el ánodo.

 

Los iones H+ viajan a través del polímero conductor de protones hacia el cátodo, donde toman un electrón y se convierten en átomos de H neutros. Estos se combinan para formar H2 en el cátodo. El electrolito y dos electrodos están intercalados entre dos placas bipolares, que transportan agua a ellos, transportan los gases del producto fuera de la celda, conducen la electricidad y hacen circular un líquido refrigerante para enfriar el proceso.
 

Ícono de bombilla.

Al igual que las pilas de combustible, los electrolizadores de celda única pueden conectarse en serie, creando una pila de celdas, el componente central de un sistema de electrolizador, donde se producen tanto hidrógeno como oxígeno.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.