Ventajas a la vista
Los beneficios de la energía baja en carbono son un gran avance: rendimiento para satisfacer sus necesidades, cero emisiones en el punto de uso y soluciones fácilmente integrables y escalables.
Cero emisiones
Nuestras células de combustible de hidrógeno y opciones impulsadas por batería no producen dióxido de carbono ni gases de efecto invernadero mientras están en uso, lo que las convierten en opciones sostenibles que reducen las emisiones.
Caballo de batalla eficiente
Las células de combustible de hidrógeno convierten la energía directamente, haciendo de esta tecnología una opción eficiente capaz de competir incluso con las alternativas que utilizan combustibles fósiles.
Servicio y mantenimiento reducidos
Desde no tener cambios de aceite a la ausencia de controles de contaminación urbana o de reemplazos de bujías, los vehículos completamente eléctricos ofrecen motores libres de mantenimiento, lo que elimina el tiempo de inactividad y los costos.
Menos ruido
La naturaleza silenciosa de la energía de las baterías significa que los sitios de trabajo pueden trabajar temprano en las mañanas y por la noche mientras que los barrios disfrutan de una disminución del ruido de los motores.
Guerrero de la carretera
Gracias a su alta densidad de energía, los vehículos eléctricos con célula de combustible (FCEV) pueden recorrer grandes distancias y sobresalir incluso con cargas más pesadas.
Sin recargas, reabastecimiento rápido
Llenar un FCEV lleva casi el mismo tiempo que llenar un auto o camión que utiliza combustible fósil, lo que lo hace ideal para vehículos de alta utilización.
Menos infraestructura
Debido a que no necesitan estaciones de carga rápida, los FCEV eliminan la necesidad de tener importantes conexiones de energía y almacenamiento local de energía.
Fuente de energía confiable
Las células de combustible son independientes de la red, lo que significa que son excelentes fuentes de energía de reserva para hospitales, bancos y centros de datos/telecomunicaciones donde los apagones pueden ser vitales.

Energía baja en carbono en el campo
Dentro y fuera de la carretera, comercial e industrial, Cummins es la fuerza impulsora detrás de los vehículos y aplicaciones impulsados por energía baja en carbono, equipados para satisfacer todas sus necesidades, grandes y pequeñas.
Innovaciones en foco
En todo el mundo, Cummins tiene más de 500 electrolizadores en funcionamiento, y más de 2,000 células de combustible que impulsan cientos de vehículos. Las estadísticas hablan por sí solas. Cummins tiene la tecnología y la experiencia en el mundo real para impulsar el futuro.

El electrolizador PEM más grande de los Estados Unidos
Cummins utiliza tecnología de hidrógeno para que los servicios públicos de Washington puedan usar tecnología renovable.

Cummins es líder en tecnología SOFC
Cummins se está convirtiendo rápidamente en el líder en tecnología de energía para usos comerciales e industriales que podrían ser un puente importante para un futuro neutro en carbono y más.

Los trenes con célula de combustible de hidrógeno siguen avanzando
Los trenes impulsados con célula de combustible de hidrógeno de Cummins siguen avanzando en Austria.