Generadores para el hogar Cummins

Generadores portátiles y de reserva 

Cummins es la marca en la que confían los propietarios cuando buscan confiabilidad, durabilidad y energía. Con un generador para el hogar o un generador portátil Cummins, su familia no quedará a oscuras.

¿Necesito un generador de reserva instalado para el hogar o un generador portátil?

Su generador de reserva alimentado por gas natural, propano o diésel suministra energía de forma automática y silenciosa durante un corte de energía. Un generador portátil a gasolina de Cummins es fácil de mover, por lo que siempre tendrá energía donde la necesite. Esta tabla puede ayudarle a determinar si un generador instalado para toda la casa casa o un generador portátil es lo mejor para usted.

 

  Generador de reserva Cummins Generador portátil Cummins
Aplicaciones Energía de respaldo para que su hogar siga funcionado cuando se corta la energía Energía de emergencia para el hogar, campamento, fiestas en el estacionamiento (antes del partido), eventos al aire libre y más
Combustible Alimentados por la red de gas natural o propano líquido de su hogar. No es necesario recargarlos  Funcionan a gasolina o propano líquido, dependiendo del modelo
Mantenimiento Mantenimiento automático y monitoreo remoto de los sistemas Se recomiendan intervalos regulares de mantenimiento para que siempre estén listos y duren más
Arranque Se enciende automáticamente cuando se corta la energía  Se debe conectar y encender de forma manual 

¿Cuánta energía del generador necesito?

 

¿Qué electrodomésticos y necesidades puede hacer funcionar con un generador de reserva o portátil? Puede utilizar nuestra Calculadora de tamaño del generador para el hogar para determinar el tamaño adecuado para usted.

 

Evalúe las necesidades de su generador para el hogar

 

El tamaño de su generador dependerá de cuánta energía necesite. La energía que necesita depende de los artículos esenciales a los que quiera alimentar durante un corte de energía.

La siguiente lista detalla lo que pueden alimentar algunos tamaños de generador populares. Para simplificar, estos ejemplos utilizan las necesidades de energía de los electrodomésticos. El consumo de energía real de sus electrodomésticos podría variar.

 

Esta es una guía general de lo que se puede alimentar con generadores de distintos tamaños:

what-appliances-with-generator-sizes.JPG

¿Qué puede alimentar un generador de 9,000 vatios?

Esta gama de necesidades de energía significa que probablemente pueda usar un generador portátil en lugar de un generador para toda una casa. Un generador portátil de 9,000 vatios puede hacer funcionar una de las siguientes combinaciones, pero no ambas al mismo tiempo.

  • Refrigerador, horno microondas, cocina eléctrica y lavaplatos, O
  • Aire acondicionado central en casas más pequeñas, lavadora y plancha

 

¿Qué hará funcionar un generador de 13, 000 vatios?

Este tamaño de generador es un excelente generador de nivel inicial para alimentar las habitaciones que elija. Un generador de 13,000 vatios podría alimentar todas las comodidades básicas a continuación:

  • Aire acondicionado central
  • Calentador de agua eléctrico
  • Horno de gas
  • Puerta eléctrica de garaje
  • Refrigerador
  • Congelador
  • Microondas

 

¿Qué puede funcionar con un generador de 20,000 vatios?

Un generador de reserva de 20,000 vatios es ideal para alimentar toda la casa durante un corte de energía, especialmente si tiene una casa más grande o si los cortes son más prolongados. Un generador de 20,000 vatios podría alimentar los artículos esenciales a continuación además de la lista de arriba.

  • Lavaplatos
  • Lavadora
  • Secadora (eléctrica)
  • Estufa (a gas o eléctrica)
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.