El motor de diésel
Rudolf Diesel construyó este primer famoso prototipo del motor de alta compresión en 1897. Desde entonces, el motor de diésel ha evolucionado a una de las formas de generación de energía más capaces y confiables del mundo.
En los motores de diésel, la combustión interna resulta en la expansión de gases de alta temperatura y alta presión, esto a su vez mueve pistones al transformar energía química en energía mecánica.
En 1919, Clessie Lyle Cummins fundó la Cummins Engine Company para mejorar la tecnología diésel y producir los mejores motores del mundo. Su visión creó una empresa que hoy en día es un líder mundial, que produce motores de diésel para aplicaciones que van desde camiones de trabajo pesado y camionetas de usuarios a minería industrial y explotación petrolera.
Tecnología de motor de diésel
Para operar de manera efectiva y segura, el motor debe entregar aire, combustible y lubricación continuamente a los cilindros. Además, las emisiones de motor, creadas como subproductos de la combustión, deben ser tratadas para cumplir con los estándares ambientales mundiales.
Los motores de diésel de Cummins de hoy
Los motores de diésel de Cummins son los motores más potentes y confiables en la carretera, en el agua y en el lugar de trabajo. Desde 2.8 a 95 litros de desplazamiento, nuestra diversa línea de motores permite que clientes de todo el mundo puedan aprovechar el motor Cummins perfecto para sus necesidades específicas. En confiabilidad y rendimiento, nada le gana a un motor Cummins.
Encuentre su motor Cummins perfecto