Conceptos básicos de electricidad y generadores para vehículos recreativos
Todo lo que necesita saber sobre los generadores para vehículos recreativos
Conceptos básicos de la electricidad para vehículos recreativos
Un generador de vehículo recreativo proporciona la electricidad a varios equipos y electrodomésticos dentro de su vehículo recreativo. Alimenta la electricidad a través del panel del disyuntor a estos equipos y electrodomésticos. También proporciona la energía para operar el convertidor/cargador, que carga las baterías de su casa de vehículo recreativo.
Los generadores para vehículos recreativos vienen en muchos tamaños que van de 2,500 a 12,500 vatios. Sus principios básicos de funcionamiento siguen siendo los mismos. El motor de combustión interna convierte la energía química almacenada en el combustible en energía mecánica, rotación. El alternador, acoplado al motor, convierte esta energía mecánica en energía eléctrica. Esta energía eléctrica luego se dirige al panel del disyuntor de su vehículo recreativo para alimentar las cargas, equipos y electrodomésticos dentro de su vehículo recreativo.
Las baterías de la casa de su vehículo recreativo y la toma de puerto, cuando están conectadas, son las otras fuentes de energía eléctrica para los electrodomésticos dentro de su vehículo recreativo.
Hay tres términos de energía claves asociados con los generadores para vehículos recreativos:
- Amperaje (amperios) es una representación de la cantidad de corriente en un cable o conductor. El tamaño de los cables y los disyuntores internos determina la capacidad de amperaje del vehículo recreativo. La mayoría de las vehículos recreativos modernos cuentan con cableado para toma de puerto de 30 o 50 amperios.
- Voltaje (voltios) es una representación de la cantidad de potencial eléctrico presente. Por lo general, para un RV, esto es 120 VCA o 120/240 VCA cuando se ejecuta desde la toma de puerto, el generador o el inversor a bordo. El voltaje es 12 VCC cuando funciona con baterías. Muchas luces interiores, refrigeradores de absorción, calderas de propano líquido y otros electrodomésticos funcionan con 12 VCC. Los inversores modernos toman 12 VCC y lo convierten a 120 o 240 CA para usar electrodomésticos cuando no hay toma de puerto o un generador.
- Potencia (vatios) es la representación verdadera y exacta de la energía. La potencia es simplemente la multiplicación de voltaje por los amperios (voltaje x amperios = vatios).
Comparación de generadores para vehículos recreativos de gas, propano líquido y diésel
El propano líquido, la gasolina y el diésel son las opciones de combustible más comunes para los generadores para vehículos recreativos.
Los generadores de gas y propano líquido tienen un costo inicial más bajo que las unidades diésel. Los generadores de propano líquido y gas también suelen ser más pequeños y livianos, lo que permite una mayor flexibilidad en la distribución interna de los vehículos recreativos grandes. También tienen menos olor a humo de escape. Además de los generadores de gasolina carburada y propano líquido, también están disponibles los generadores para vehículos recreativos de gasolina con inyección electrónica de combustible (EFI). La tecnología EFI utilizada en los modelos de generadores para vehículos recreativos Onan QG es la misma tecnología utilizada en la industria automotriz desde hace más de 30 años.
Todos estos beneficios pueden hacerle pensar que los generadores de gas y propano líquido son superiores a los generadores diésel, pero cada opción de combustible tiene sus propias ventajas.
Los generadores diésel tienen una mayor vida útil que los generadores de gasolina o propano líquido. También consumen menos combustible; además, el combustible diesel cuesta menos que el propano líquido. Esta combinación de menor consumo de combustible y precio del combustible brinda ahorros adicionales para los usuarios de generadores diésel. Un generador diesel le brinda un sistema de combustible común y la conveniencia de operar su generador con el suministro principal de combustible del vehículo. Muchos de los generadores diésel para vehículos recreativos, incluida la serie Onan Quiet Diesel, también reducen drásticamente los niveles de ruido, vibración y discordancia.
El generador para vehículos recreativos que mejor se adapte a sus necesidades depende de cómo lo utilice y de sus preferencias personales.
¿Qué es un generador inversor?
Los generadores inversores pueden producir una salida eléctrica invertida de alta calidad especialmente adecuada para artículos sensibles en los vehículos recreativos, como computadoras portátiles y dispositivos inteligentes.
Los generadores para vehículos recreativos, inversores o convencionales, utilizan un motor de combustión interna y un alternador para producir electricidad. Los alternadores producen electricidad en forma de corriente alterna (CA). La calidad de esta salida eléctrica de CA se reduce a medida que cambia la velocidad del motor. Una salida de CA de menor calidad podría dañar los dispositivos electrónicos sensibles, como teléfonos móviles y laptops.
Un generador inversor cuenta con un circuito inversor incorporado. Este circuito inversor primero rectifica la salida de CA del alternador en corriente continua (CC) y luego invierte la CC de nuevo a CA. Esta conversión de CA a CC inicial, y las siguientes conversiones de CC a CA, aseguran que la salida de CA resultante sea de alta calidad independientemente de los cambios en la velocidad del motor. Esta posibilidad de cambiar la velocidad del motor sin afectar la calidad de la salida eléctrica también ofrece beneficios. Estos beneficios incluyen reducción en el ruido, la vibración y el consumo de combustible para el generador.
La tecnología utilizada en los generadores inversores a menudo los hace más costosos que los generadores convencionales.
Un generador convencional también produce una salida eléctrica de alta calidad, pero necesita funcionar a una velocidad fija para lograrlo. Para muchas aplicaciones de vehículos recreativos, los generadores convencionales funcionan a 3,600 RPM para producir una salida eléctrica de alta calidad.
Encontrar el generador para vehículo recreativo silencioso que necesita
60 decibeles (dB(A)) es el sonido de una conversación humana normal. 80 dB(A) es el sonido en la acera en una calle con mucho tráfico. 90 dB(A) es como el ruido de una cortadora de césped giratoria.
No existe una definición oficial de "silencioso" cuando se trata de generadores para vehículos recreativos, pero una medida importante son los requisitos de nivel de sonido del Servicio de Parques Nacionales (NPS): 60 dB(A) a 50 pie.
Para cumplir con esos requisitos, su generador para vehículo recreativo necesitaría tener un nivel de ruido de alrededor de 70 dB(A) o menos a 10 pies. Esto es mucho más silencioso que los requisitos del NPS y le ofrece la comodidad necesitas.
Encontrar el generador para vehículo recreativo silencioso que necesita no es una tarea fácil. Aquí hay tres aspectos importantes que debe considerar al comparar cuán silencios son los diferentes generadores:
- Distancia a la que se mide la cuando silecioso es
- Nivel de carga con el cual se mide el ruido
- El ángulo en el que se mide el ruido
Las mejores ventas, servicios y asistencia
Generadores portátiles para vehículos recreativos
Hay dos opciones de generadores populares para los propietarios de vehículos recreativos: generadores portátiles y generadores fijo para vehículos recreativos.
Los generadores portátiles no están integrados a su vehículo. Esto trae la ventaja de un fácil acceso para el mantenimiento. La potencia de salida de los generadores portátiles varía de 1,000 a 10,000 vatios, pero muchos se encuentran en el extremo inferior de este rango cuando se trata de aplicaciones para vehículos recreativos. La mayoría de los generadores portátiles utilizan gasolina o propano líquido como combustible. Los generadores portátiles no pueden usar el combustible de los tanques de combustible del vehículo recreativo; en su lugar, debe cargarlos por separado. Los generadores portátiles no deben usarse mientras el vehículo está en movimiento. Los generadores portátiles se pueden reutilizar más allá de su vehículo recreativo. Puede usar un generador portátil en un lugar de trabajo, fiesta en el estacionamiento (antes del partido) o en su hogar, solo para electrodomésticos seleccionados. Los generadores portátiles son una buena opción para los campistas y vehículos recreativos que no tienen un compartimento dedicado para generadores para vehículos recreativos incorporados.
Los generadores fijo para vehículos recreativos vienen instalados dentro de su vehículo y permiten funciones con presionar un botón y arranque automático en su vehículo recreativo. Los generadores para vehículos recreativos ofrecen potencias de salida más alta, que varían de 2,500 a 12,500 vatios. Pueden funcionar con un conjunto diverso de combustibles, incluidos diésel, gasolina y propano líquido. Con frecuencia, simplemente usan el tanque de combustible del vehículo recreativo. A menudo, esto da como resultado más horas de funcionamiento entre reabastecimientos, ya que los generadores para vehículos recreativos pueden estar funcionando mientras su vehículo está en movimiento. Por ejemplo, puede alimentar su aire acondicionado de techo usando el generador para vehículo recreativo mientras este está en movimiento. Los generadores para vehículos recreativos son la única opción para los vehículos recreativos grandes de Clase A y Clase C con muchas comodidades y múltiples aires acondicionados.
Generadores Onan para vehículos recreativos
La línea de productos de generadores Onan está personalizada para aplicaciones de vehículos recreativos y es fabricada por Cummins Inc. Los generadores Onan son la línea de generadores más vendida en la historia de los vehículos recreativos. El generador un millón de Onan se produjo en 1995, y el generador número dos millones de Onan se produjo en 2010.
Onan Corporation comenzó sus operaciones en 1920 como una empresa familiar fundada por David W. Onan con un empleado. Uno de los primeros productos de la empresa fue el "Onan Ten-Lite Generator", ya que tenía energía suficiente para suministrar energía para diez 30 bombillas de luz. A lo largo de los años, los generadores de Onan introdujeron muchas novedades en los generadores para vehículos recreativos. En 1996, los generadores Onan presentaron el primer generador con base en inversores de velocidad variable. En 2000, los generadores Onan presentaron el primer generador para vehículos recreativos con inyección de combustible electrónico. Hoy en día, la mayoría de los generadores Onan todavía se fabrican en Fridley, Minnesota (EE. UU.). Estos generadores Onan cuentan con el respaldo de la red de servicio más grande de la industria que se extiende por todos los 50 estados y Canadá.
Los generadores Onan para usos de vehículos recreativos varían de 2,500 a 12,500 vatios. Desde modelos más pequeños de gasolina y propano hasta modelos más grandes con motor diésel para vehículos recreativos Clase A tipo autobús, hay un modelo para cualquier tipo de vehículo recreativo que le interese.
El nuevo Onan QG 2800i / 2500i LP es un generador de gasolina para vehículos recreativos de alta eficiencia que ofrece un funcionamiento silencioso y bajos niveles de vibración.

El mejor generador para el aire acondicionado de un vehículo recreativo
Dos de las cargas más importantes en un vehículo recreativo son el aire acondicionado y el convertidor o cargador de batería. Hay dos razones por las que los acondicionadores de aire son cargas importantes.
Primero, se debe a su potencia promedio requerida. Un acondicionador de aire típico requiere 1,200 a 2,400 vatios en funcionamiento, que es más alto que muchos otros electrodomésticos dentro de su vehículo recreativo.
En segundo lugar, está el hecho de que los acondicionadores de aire son aparatos impulsados por motor. Estos motores eléctricos pueden consumir hasta tres veces más energía durante los primeros segundos de arranque que durante el funcionamiento normal. Si bien esto es común para todos los motores eléctricos, es especialmente importante para los acondicionadores de aire si el compresor intenta arrancar contra la alta presión acumulada en su sistema de refrigeración.
El mejor generador para el aire acondicionado del vehículo recreativo es el que puede abordar con éxito ambos aspectos. El generador debe tener la capacidad de energía para encender el acondicionador de aire y tener energía de reserva para permitirle usar otros aparatos.
Por ejemplo, el generador Onan QD 3200 para vehículo recreativo puede hacer funcionar un aire acondicionado del techo con energía de sobra. El Onan QD 6000 puede hacer funcionar dos acondicionadores de aire de 15,000 BTU con energía de sobra, y el Onan QD 10000 puede hacer funcionar tres acondicionadores de aire con energía de sobra.
Noticias sobre generadores para vehículos recreativos