¿Está pensando en instalar un generador en su RV motorizado o remolcable? A la hora de elegir el generador para RV adecuado para sus necesidades, le conviene tener en cuenta algunos aspectos clave, por lo que nuestros expertos en generación de energía para RV detallan todo lo que debe saber para sacar el mayor provecho de la compra de su generador integrado para RV Cummins.
¿Qué es exactamente un generador integrado para RV?
Puede mejorar significativamente su experiencia en RV con un generador integrado. Los generadores para RV instalados viajan con usted adondequiera que vaya, causan menos molestias y ofrecen una practicidad inmejorable.
Tener instalado un generador para RV le ahorrará la molestia de guardarlo y sacarlo cada vez que se traslade de un lugar a otro. Atornillado directamente en su propio compartimento, siempre estará seguro y protegido de los elementos.
Un generador fijo se conecta directamente al sistema eléctrico del RV y se enciende accionando un simple interruptor. Como recibe combustible directamente del tanque de su RV, se elimina la necesidad de bidones de gas adicionales y cables de alimentación. Ahorrará espacio y tiempo de preparación, lo que hará que la vida en la carretera sea más fácil y mucho menos complicada.
Los generadores fijos se pueden instalar tanto en RV motorizados como remolcables. Cummins ofrece una variedad de tamaños y tipos de generadores que se adaptan a todo, desde camionetas clase B y RV clase C hasta RV clase A y de quinta rueda con múltiples unidades de AC.
Con un generador integrado e interconectado, usted tendrá energía con solo presionar un botón, como en casa.
¿Necesita un generador integrado para RV?
Para decirlo de manera simple, no es que necesite tener un generador fijo para viajar en RV de manera disfrutable. Sin embargo, tener un generador instalado en su RV supone ciertas ventajas.
Un generador para RV de montaje fijo le da acceso a la energía que necesita cuando la necesita. No solo estará cerrado y protegido; además, no tendrá que preocuparse por perder energía, configurarlo o moverlo, y tampoco necesitará manipular bidones de gas y cables de alimentación adicionales.
Por ejemplo, el Onan QG2800i ofrece:
- funcionamiento un 60 % más silencioso
- un 50 % de mejora en el ahorro de gasolina y 25 % en el de propano líquido
- un 40 % más de capacidad de aceite
- Sin requisitos de mantenimiento diario
Un beneficio excepcional de un generador para RV fijo es que con la potencia, el amperaje y el voltaje correctos, puede hacer funcionar todos sus electrodomésticos a la vez sin preocuparse por perder energía. Eso significa que el aire acondicionado, el refrigerador, la TV y el microondas se pueden usar al mismo tiempo, al igual que en el hogar. Ya no tendrá que elegir a qué darle energía o usar todo por turnos.
Hay métodos simples que puede seguir para reducir sus opciones: encuentre aquí las respuestas a las preguntas más comunes sobre el tamaño de los generadores.
Generadores para RV: portátiles vs. integrados
¿Aún no está seguro de si un generador para RV fijo o portátil es la opción correcta para usted? Estos son algunos aspectos para considerar:
Generadores para RV integrados vs. generadores para RV portátiles
Generadores para RV integrados | Generadores para RV portátiles |
---|---|
No setup required. | Es necesario quitarlos y colocarlos nuevamente. |
Conectado al sistema eléctrico de su RV; Comience con solo presionar un botón. | Requiere conexión y abastecimiento de combustible independiente. |
Protegidos de los elementos. | Expuestos. |
Se pueden usar mientras se conduce. | No se pueden usar mientras se conduce. |
Se instala una unidad del tamaño que necesita su RV; se adaptan a las necesidades de energía. | Cuanta más potencia necesite, más grande deberá ser la unidad. |
Potencia habitual del generador instalado: 4000-12500 vatios | Potencia habitual del generador portátil: 2000-4000 vatios |
Protegidos de los elementos, lo que le da la posibilidad de usarlos independientemente de las condiciones climáticas. | Expuestos a los elementos, lo cual puede afectar el rendimiento y las posibilidades de utilizarlos. |
Ofrecen la energía que necesita vaya a donde vaya. | Requieren instalación y una fuente de energía; menos prácticos y con más restricciones de uso. |
La practicidad es un factor clave a la hora de elegir el tipo de generador que mejor se adapte a sus necesidades. Al considerar la opción de usar un portable generator o un generador para RV integrado, los aspectos clave para considerar son practicidad, tiempo de instalación, exposición a los elementos, la necesidad de equipo adicional y menos opciones de lugares donde quedarse.
Elección del tamaño de generador adecuado para su RV
Antes de elegir el tamaño de generador ideal para sus necesidades, conviene tener en cuenta algunos detalles. Hay muchas opciones, pero el tamaño dependerá, en definitiva, del equipo específico que tenga dentro de su RV.
Aquí detallamos la potencia en vatios recomendada según el tipo de RV:
Tipo de RV | Potencia en vatios recomendada para el generador |
---|---|
Class B Van with one AC unit | 2,500 a 2,800 vatios |
RV de clase C con una unidad de AC | 3,200 a 4,000 vatios |
RV clase A con dos unidades de AC (15,000 BTU cada una) | 5,500 a 8,000 vatios |
RV clase A con tres unidades de AC (15,000 BTU cada una) | 10,000 a 12,500 vatios |
RV de quinta rueda con dos unidades de aire acondicionado | 5,500 a 7,000 vatios |
Los rangos variarán según su equipo específico; las dos cargas más importantes en su RV son el aire acondicionado y el convertidor. La tabla anterior ofrece una orientación general para que tome la mejor decisión para sus necesidades. Le sugerimos profundizar en el tema how much power you’ll need en función de sus electrodomésticos, accesorios y requisitos de energía: obtenga más información aquí.
Si es nuevo en el mundo de los generadores para RV, lea Conceptos básicos sobre generadores para RV a modo de introducción.
Funcionamiento del generador para RV
Combustible para su generador: ¿gas, diésel o propano líquido?
Las opciones de combustible son otro aspecto importante a la hora de elegir un generador para RV.
Los más comunes son gas, propano líquido (LP) y diésel, pero ¿cuál es la alternativa correcta para usted?
Los generadores de gas y propano líquido tienen un costo inicial más bajo que aquellos que requieren diésel. Las unidades en sí también tienden a ser más pequeñas y livianas.
Otra opción que puede considerar es un generador para RV de gasolina con inyección electrónica de combustible (EFI). La tecnología de EFI utilizada en los modelos de generador para RV Onan QG es la misma que se usa en la industria automotriz. La EFI permite un funcionamiento más silencioso que las versiones de carburador, y también es más eficiente en cuanto al consumo de combustible. Los beneficios de los generadores de diésel incluyen una mayor vida útil del motor, menor consumo de combustible y ahorros en los costos, ya que el diésel cuesta menos que el propano líquido. Un generador diesel le brinda un sistema de combustible común y la conveniencia de operar su generador con el suministro principal de combustible del vehículo. Muchos generadores para RV de diésel, entre ellos los de la serie Onan Quiet Diesel, reducen drásticamente los niveles de ruido, vibración y dureza.
El generador para RV ideal para usted dependerá de su uso y sus preferencias personales.
Cómo instalar un generador para RV fijo
Si bien puede instalar un generador para RV sin ayuda, debido a la complejidad de la tarea y las precauciones de seguridad críticas, la mayoría opta por la instalación profesional.
Si decide hacerlo usted, hay unos cuantos detalles para considerar. Estos son algunos de los aspectos más importantes:
Como instalador, usted es responsable de seleccionar el grupo electrógeno apropiado e instalarlo de la manera correspondiente. El grupo debe cumplir con los requisitos básicos de la Norma para la seguridad de los grupos electrógenos de motores de vehículos recreativos, y será específico para su vehículo particular.
Los códigos de instalación y las recomendaciones pueden cambiar de vez en cuando y variar según la ubicación. Se recomienda que se obtengan las normas de instalación enumeradas aquí como referencia.
Además, la ubicación de su generador integrado es importante; debe asegurarse de tener un acceso adecuado en un espacio sin obstrucciones, para que la unidad esté debidamente ventilada y separada de manera segura de cualquier vapor inflamable. El montaje, el aislamiento y la ventilación adecuados son fundamentales para garantizar un desempeño y una seguridad óptimos.
Puede obtener más información acerca de cómo instalar su generador integrado para RV aquí o explorar una de las 1,500 ubicaciones de ventas y servicios de Cummins para solicitar una instalación rápida y fácil a cargo de un experto.
Cómo usar su generador para RV fijo
Ya sean controles de arranque remoto o sistemas de arranque automático fáciles de instalar, los generadores integrados para RV Onan son potentes y fáciles de usar.
Una de las mayores ventajas de tener un generador fijo es la posibilidad de encenderlo con solo presionar un botón.
Puede activar y detener su generador integrado desde el panel de control del generador o un panel de control remoto opcional dentro de su RV. Aquí hay algunos detalles para tener en cuenta:
- Antes de encender el generador, apague cualquier aparato que requiera una gran carga eléctrica, como las unidades de aire acondicionado.
- Pulse y mantenga presionado el botón de inicio (Start) en el panel de control.
- Deje que su generador se caliente durante unos minutos antes de encender los electrodomésticos. Apague los aires acondicionados y las grandes cargas eléctricas y permita que el generador funcione durante 3-5 minutos antes de detenerse para que se enfríe.
Cummins también ofrece Energy Command-AGS+, un innovador sistema de control de arranque remoto que le brinda la posibilidad de operar su generador usando su teléfono u otro dispositivo. Con esta tecnología fácil de instalar, puede encender el generador aunque esté lejos del RV, asegurarse de que la batería se cargue antes de las horas de silencio, regular la temperatura y activar o apagar el sistema mediante órdenes de voz o desde su dispositivo.
Mantenimiento del generador integrado para RV
Todos los generadores requieren mantenimiento periódico para asegurar un desempeño confiable. Los intervalos de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento. Si su generador no viene equipado con un medidor de horas, instale uno para llevar un registro de las horas de uso.
El manual de su generador es una gran herramienta de referencia para todo lo que necesita saber sobre su mantenimiento. Debe consultar el manual del operador para conocer los procedimientos y los intervalos específicos de su modelo.
Además de mantener su generador limpio e inspeccionarlo periódicamente por si hay daños, aquí hay algunos otros consejos útiles:
- Apague todos los electrodomésticos antes de encender su generador si hace frío.
- Siga un programa de mantenimiento basado en un medidor de horas de funcionamiento.
- Revise regularmente el sistema de escape para ver si hay daños.
- Revise periódicamente el filtro de aire y manténgalo limpio.
- Encienda su generador con regularidad.
- Siga las precauciones de seguridad que figuran en su manual.
- Cambie el filtro de combustible según un programa de mantenimiento regular.
- No haga funcionar el generador durante períodos prolongados sin utilizarlo para dar energía a electrodomésticos.
- No intente ajustar el carburador, el regulador, etc., sin ayuda profesional.
- No haga funcionar su grupo electrógeno con el panel de la puerta abierto.
Los generadores integrados para RV Onan de Cummins cuentan con el respaldo de la red de servicio más grande de la industria en los EE. UU. y Canadá, por lo que nunca estará lejos de un servicio a cargo de expertos.
¿Es adecuado para usted un generador para RV fijo?
Si bien hay muchos puntos críticos para considerar al elegir el tipo de generador mejor equipado para satisfacer sus necesidades, se resumen en algunos aspectos clave.
Los generadores integrados para RV Onan ofrecen una practicidad inmejorable. Tiene acceso instantáneo a una energía confiable y uniforme, requiere mínimo mantenimiento y elimina la necesidad de equipos adicionales. Además, nunca más tendrá que transportar su generador para meterlo y sacarlo del vehículo, exponiéndolo a los elementos, el desgaste y posibles daños.
Elegir un generador integrado para RV abre un mundo de posibilidades. Atrás han quedado los días en los que se preocupaba porque había lugares a los que no podía viajar, perdía un valioso tiempo de sus vacaciones usando un generador complicado y exigente, y tenía que esperar en el campamento hasta que el generador se encendiera para disfrutar los más simples placeres de la vida en la carretera.
Los generadores para RV de Cummins ofrecen energía con solo presionar un botón y la red de servicio más grande en los EE. UU. y Canadá para que pueda ir a cualquier lugar, en cualquier momento.