Piezas de generador para vehículo recreativo y mantenimiento

Cuando la confiabilidad es lo que importa, insista en lo auténtico. Desde filtros hasta kits ajustados, las piezas originales Cummins Onan Green Label están hechas para que coincidan con las especificaciones de los productos para maximizar la potencia de salida y la vida útil de su generador para RV Cummins Onan.

Las piezas originales Cummins Onan Green Label están disponibles en todos los distribuidores de piezas y servicios certificados para RV Cummins Onan.

Las piezas de mantenimiento también pueden ser solicitadas por Internet en cumminsonanstore.com en los Estados Unidos y el sitio web shopcummins.ca en Canadá.

Las piezas Cummins Onan son distintas a las piezas "will-fit"

No se conforme con las piezas del mercado de repuestos o "will-fit". Las piezas originales Cummins Onan ofrecen la durabilidad y el rendimiento que espera de Cummins Onan. Esas son las originales. Las siguientes incluyen algunas de las piezas que se ha acostumbrado a revisar y a cambiar como parte de su mantenimiento de rutina, además de las razones por las que elije las piezas Cummins Onan.

Filtros de aire

Los filtros de aire originales de Cummins están diseñados con un prelimpiador de espuma especial para usar específicamente en generadores para RV. Los filtros de aire de otros fabricantes pueden contener un papel de filtro de densidad más liviana y las superficies de sellado pueden endurecerse y agrietarse con el tiempo, lo que permite que ingrese aire sucio al sistema de admisión del motor. Con el tiempo, con un poco de suciedad, los aros del pistón y los cilindros se gastan. (Los filtros de repuesto para algunos modelos más viejos quizás no incluyan el pre-limpiador).

Bujías

Las bujías originales Cummins Onan vienen calibradas correctamente de fábrica para el motor generador de su RV. Las bujías adquiridas de otras fuentes vienen calibradas para motores de autos, las cuales se calibran con mayor amplitud. Al volver a calibrar, la banda de descarga a tierra debe estar doblada y quizás no cubra todo el electrodo, lo cual reducirá la vida útil de la bujía.

Filtros de aceite

Los filtros de aceite para RV Cummins Onan cuentan con válvulas que permiten que el aceite evite el filtro de aceite durante los arranques en frío o si el filtro queda obstruido. A menudo, los filtros de aceite de otros fabricantes no tienen válvulas de desviación. Como estos filtros "will-fit" atrapan residuos, puede haber falta de presión de aceite, lo que conduce a altas presiones de aceite, fallas en las juntas e incluso daño en el motor. Otros filtros de aceite "will-fit" no contienen válvulas de desviación pero no determinan a qué PSI se abre la válvula. Si la configuración es muy alta, el elemento de papel del filtro se puede dañar durante un arranque en frío lo que lo deja sin uso o causa falta de aceite en el motor.

Los clientes han comentado que el filtro de aceite de repuesto (pieza n.° 122-0833) que compraron para sus motores de diésel Cummins Onan Quiet parecen tener el tamaño equivocado. ¡Escuchamos mucho esto! El filtro n.° 122-0833 ha reemplazado al filtro n.° 185-5801 y al filtro n.° 185-5409. A pesar de la diferencia en la apariencia exterior, se adaptará a su equipo y el anillo de lubricación le brindará un sellado adecuado.

OnaMax Oil Update

Q2 disponible de 2020. Cummins ofrecerá el nuevo aceite SAE10W-30 OnaMax™ para los generadores Onan para RV de gasolina y líquido licuado (LP). El nuevo peso del aceite ofrece los mismos grandes beneficios que usted encuentra con nuestro producto SAE15W-40.

  • Mezcla de aceite de motor idéntica utilizada en la producción de generadores para RV.
  • Protege contra el desgaste en motores refrigerados por aire o por agua.
  • Formulado para brindar protección contra la oxidación y una mayor viscosidad del aceite para ayudar a reducir el desgaste del motor y el consumo de aceite.
  • Brinda una excelente protección en motores refrigerados por agua donde se pueden experimentar altas velocidades o intervalos de drenaje más largos.

Learn More About OnaMax Oil

La red nacional de distribuidores Cummins Onan puede ayudarlo con las piezas y servicios para mantener el grupo electrógeno Cummins Onan para su RV en excelente condición. Para buscar la ubicación más cercana a usted, llame sin cargo al 1-800-888-6626 o use nuestro Buscador de distribuidores.

RV Manuals

Looking for RV generator manuals? Some of our most popular operators and installation manuals are now available for direct download.

View RV Generator Manuals

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.